能源管理

SmarterEnergyManagement_Header_1183x353

好的解决方案是监控所有因素

管理建筑能源的第一步是准确了解您的使用量和使用位置。有了这些信息,您可以专注于需要改进的地方。这反过来将帮助您提高效率,节省资金。ABB计量设备可与您建筑物的自动化系统连接,并智能地获取、存储和分析这些信息,从而提高长期效率。

SmarterEnergyManagement_EnergyManagement_390x195

能源和资产管理

ABB的产品组合适用于各种中小型企业。无论是现场还是远程,它使电气安装人员、建筑业主、设施和能源管理人员能够收集和可视化他们的数据。这意味着可以实现合理的能耗和分配、持续运行和简化维护。连接和数据可用性的好处是可以带来更多的节约。

ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案


ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案将能效和资产管理集成到一个直观的仪表板中,是现代化的云解决方案。

» 我们的解决方案
SmarterEnergyManagement_EDCS_390x195

能源储存


TRIO-TM是适用于商业建筑应用的智能解决方案。专业的太阳能安装人员希望了解节省时间和成本的高级功能:免接触 、无线调试、集成Web用户界面、两个以太网嵌入式多通信接口、远程监控和固件更新。

SmarterEnergyManagement_EnergyStorage_390x195
SmarterEnergyManagement_EnergyMeasurement_390x195

能源测量

管理电力供应是优先事项。如果不测量使用量,就很难提高效率。对电气设备的计量可以节省精力和金钱。增加用于辅助计量的能量计,以及用于支路监控的电路监控系统,能够监控从能量传入直到最后一条支路的能量用量。

» 我们的解决方案

弹性化关键的基础设施

如果您正在处理数据中心、过程工业或医院等关键任务应用的使用案例,那么集成了不间断电源(UPS)和开关设备技术的单一紧凑系统将是一个不错的选择。NS-Up与ABB Ability的整合TM 关键任务电力控制系统是关键电力应用的可靠解决方案。 

SmarterEnergyManagement_MNS_390x195

发现更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language