Freelance überzeugt Glashersteller Ardagh Glass in Nienburg

Die Leittechniklösung mit Freelance überzeugte den Kunden durch hohe Investitionssicherheit und langfristige Planungssicherheit sowie einfache Bedienbarkeit im laufenden Betrieb

Freelance DCS at Ardagh Glass

Um das Produktionsniveau zu erhalten und wettbewerbsfähig zu bleiben, entschied sich der Verpackungshersteller Ardagh Glass für ein Upgrade des Systems, das seine Glasherstellung steuert. Gemeinsam mit einem Projektteam von Ardagh Glass brachte ABB das Leitsystem auf den neuesten Stand.

Das Risiko von Ausfallzeiten reduzieren

Nienburg in Niedersachsen ist Standort der Deutschlandzentrale von Ardagh Glass. Die dortige Glashütte der internationalen Unternehmensgruppe fertigt auch täglich über 3 Mio. Glasbehälter für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.

Störungen der Gemengeanlage führten in der Vergangenheit gelegentlich zu Stillständen. Durch die komplexe Struktur des Leitsystems konnte Ardagh Glass Änderungen am System nicht selbst durchführen.

Das installierte Konzept entsprach nicht dem Bedarf der Glasindustrie und wies eine sehr inhomogene Struktur auf. Alexander Jochim, Leiter Gemengeaufbereitung, und Marc Klussmeyer, Leiter Automatisierungstechnik, nahmen sich dieser Problematik an.

Neue Leittechniklösung vom ABB Competence Center Glass

Das Competence Center Glass von ABB Automation unter der Leitung von Fred Kruse schlug Ardagh Glass vor, eine Migration des Leitsystems auf Freelance durchzuführen. Die vorhandene I/O-Ebene mit Komponenten eines Drittherstellers sollte dabei beibehalten werden. Freelance hat sich als Automatisierungssystem in vielen Glashütten bewährt.

Zudem hat ABB spezielle Funktionsbausteine für Applikationen in der Glasindustrie entwickelt und stellt den Kunden eine abgestimmte Rezept- und Rohstoffverwaltung mit den entsprechenden Protokollen zur Verfügung.

Die Fakten

Branche Zement und Glas 
Kunde Ardagh Glass GmbH
Land Deutschland
Lösungen

Freelance PLS mit:

Life Cycle Index zur Anlagenoptimierung

Systemintegrator
ABB Competence Center Glass

Maximale Automatisierung bei minimalem Engineeringaufwand

Freelance wurde als ideale Lösung für das Upgrade bei Ardagh Glass identifiziert. Das Leitsystem bietet einfaches Engineering – einem einzigen Tool für die Hardware- und Software-Konfiguration. Für Ardagh Glass bedeutete das, die bestehenden E/A-Kanäle, die Module von Drittanbieterherstellern enthalten, können beibehalten werden.

Mit Freelance Operations bietet Freelance den Mitarbeitern von Ardagh Glass die Visualisierung und Eingriffsmöglichkeiten, um das ganze System zu überwachen und zu bedienen. Das verringert die

Ausfallwahrscheinlichkeit, da alle Ablaufketten klar ersichtlich und gut handhabbar sind für das Bedien- und Wartungspersonal von Ardagh Glass.

Eine weitere Funktionalität von Freelance ist die Nutzung eines Software Setups für das gesamte System, einschließlich der Engineeringstation, der Bedienstation und dem Controller-Emulator. 

 
Mit Freelance ist es ein Leichtes für Ardagh Glass das Prozessleitsystem zu installieren, es zu erlernen und es schlussendlich zu beherrschen.

Fred Kruse, ABB Automation GmbH, Competence Center Glass
Dank der Funktionsbausteinbibliothek für die Glasindustrie können effizient Lösungen mit dem Freelance PLS umgesetzt werden.
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language