4种方式让您的变电站大大降低成本

对工厂设施供电的电气系统进行控制,能够带来多种节省的可能性。方方面面您都考虑到了吗?

分享本页

工业供电和配电系统的远程控制已经受到结构设计与缺乏通信标定的阻碍,导致项目执行、调试和全生命周期的成本非常高。如今,属性对象技术能够使系统架构提供无缝的工程组态和集成的操作环境。在变电站自动化应用中以以太网为基础的通信技术进一步的简化了系统,带来了设备之间的交互操作与并使得安装更简单。

您的下一个电气控制项目,通过使用800xA减少工时以及设施成本。实现效果如下:

  1. 连接智能电气设备(IED)能够大大节省开关柜的硬接线成本——不仅仅意味着更少的接线,也包括更轻松的安装、测试以及维护IED设备。
  2. 更简易的安装方式能够简化自动化系统的工程组态、调试和维护。提供现成的电气设备对象库。
  3. 使用面向对象的方法能够减少整个系统的后期修改工程量,节省时间并降低整个项目进度的其它财务影响。
  4. 将两个系统切换到一个系统能够进一步减少自动化成本——例如将电气控制系统与过程控制系统整合。因此,可以消除两个系统之间的软硬件冲突。

ABB Ability™ System 800xA 基于属性对象技术具有集成的架构,包括内置的电气控制系统。

ABB Ability™ System 800xA 电气控制全面支持变电站自动化IEC 61850标准,能够实现设备之间的交互操作、开放灵活的结构以及面向未来的解决方案。System 800xA 电气控制能够处理IED设备之间基于MMS(制造报文规范)的纵向通信以及基于GOOSE(面向通用对象的变电站事件)的横向通信。

ABB Ability System 800xA 也支持现场总线技术例如PROFINET和PROFIBUS用于过程电气设备,例如低压开关、变频器和马达控制器。800xA扩展集成PROFIBUS能够提供高效组态和维护。通过PROFINET,基于比PROFIBUS更高的带宽,能够集成更高级的过程电气设备。此外,800xA扩展集成HART、Modbus和Foundation Fieldbus用于高效过程控制和资产优化。

IED 对比硬接线

无论是何种协议,只要将它接入到ABB Ability System 800xA,然后就可以控制您的变电站了

ProtocolsJPG
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language