EnergyLab Nordhavn - et ægte storbylaboratorium

DJI_0188_1200x600

ABB er aktiv teknologipartner EnergyLab Nordhavn 

Fra april 2015 til oktober 2019 er ABB en aktiv teknologipartner i EnergyLab Nordhavn.

ABB er den største teknologileverandør i EnergyLab Nordhavn. Udover at levere en række teknologier, der bl.a. gør bygninger intelligente og lagrer grøn strøm i Danmarks første bynære batteri, er målet, i samarbejde med DTU og andre aktører, at udvikle en ny markedsmodel for vores energisystem. Markedsmodellen har demonstreret, at det er muligt at skabe et langt mere dynamisk energimarked med en meget høj andel af vedvarende energi. Det er en kompleks opgave med mange flere aktører, end vi har i dag. El-system, fjernvarmesystem, bygninger, el-biler, batterier, og solceller er nogle af disse nye aktører.

Med den nye markedsmodel har vi bygget bro imellem el- og varmesystem, da dynamik og fleksibilitet er en forudsætning, når vi skal integrere store mængder vedvarende energi.

Projektets partnere er: DTU, City of Copenhagen, CPH City & Port Development, HOFOR, Radius, ABB, Danfoss, Balslev, Nerve Smart Systems, Glen Dimplex, METRO THERM and the PowerLabDK facilities. Projektet er støttet af EUDP (Energy Technology Development and Demonstration Programme).

 

25 anbefalinger fra EnergyLab Nordhavn

Download whitepaper her

Nyheder om EnergyLab Nordhavn

IMG_1350._jpg

Boligen bliver en aktiv medspiller i energisystemet

I et antal lejligheder i Århusgadekvarteret og på Sundmolen har vi installeret intelligent bygningsautomation. Bygningsautomation gør boligens el-tavle intelligent og tilføjer en masse ekstra funktioner til styring af lejlighedernes varme, strøm, ventilation og lysindfald på basis af beboerens ønsker.

De intelligente installationer giver også en masse data på forbrug og klima i boligen, som sendes sendes krypteret til DTU PowerLab. 

I nybyggeri er der lagret varme i bygningsmassen, der fx gør det muligt at skrue ned for varmen i perioder, hvor der er meget stor efterspørgsel på varme - uden at beboerne mærker det. Målet er at flytte rundt på energien, så den udnyttes bedst muligt i det samlede energisystem.

Boligen kan dermed blive en integreret medspiller i energisystemet, der i stigende grad forudsætter fleksibilitet. Og når boligen er koblet på nettet opstår der nye muligheder for, at den i fremtiden vil kunne købe mange serviceydelser på samme måde, som vi har set det med apps og mobiltelefonen.

Nordhavns intelligente batteri

ABB har leveret et komplet batterisystem til Radius Elnet i Nordhavn. Det er det første batterisystem placeret i centrum af en dansk by, og det består af flere elementer:

  • Fem individuelle batteri-rackskabe, hvert indeholdende 14 Li-ion-batterimoduler
  • To separate invertere, der omdanner batteriernes jævnspænding til elnettets vekselspænding
  • Et Master Control System, der styrer hele systemet og applikationerne samt varetager sikkerheden
  • Køling og ventilation samt et særligt brandslukningsanlæg

Se filmen om Danmarks første bynære batteri

Battery Energy Storage at Nordhavn
ABB014_Credit ABB_1000
holo_film_image_no numbers

Én samlet styring af el og varme

En central del af EnergyLab Nordhavnsprojektet er, at vi i samarbejde udvikler en helt ny markedsmodel for vores fremtidige energisystem.

Det er et overordnet styringsværtøj, der konstant og lynhurtigt skal handle ud fra rigtig mange data-input både omkring forbrugsadfærd på varme og el samt prisprognoser og vejrdata.

I EnergyLab Nordhavns shoowromm i Nordhavn har vi udviklet et visualiseringsværktøj, der kan vise energidata for Århusgadekvarteret i realtid så vidt dette haves.

 

 

Besøg projektets website:

EnergyLab Nordhavn

Kontakt os

  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language