Antriebe und SPS für Hubanwendungen

Mehr Produktion mit weniger Energie

Der Energieverbrauch von Hubeinrichtungen in Relation zur Produktion ist ein wichtiger Faktor bei der Wettbewerbsfähigkeit. Hier kommen die frequenzgeregelten Antriebe ins Spiel.

Das Problem ist, dass ein System mit dem niedrigsten Anschaffungspreis nicht immer das kostengünstigste über die gesamte Nutzungsdauer des Systems ist. Die Verfügbarkeitszeit des Hubsystems ist ein wichtiger Faktor, der die Systemeffizienz betrifft. Abschaltungen zu Wartungszwecken können kostspielig sein und die Produktion unterbrechen.

Der Energieverbrauch eines von einem Elektromotor angetriebenen Hubsystems stellt einen wesentlichen Teil der Lebensdauerkosten dar. Das bedeutet, dass beim Betrieb eingesparte Energie einen großen Einfluss auf die über die Lebensdauer verteilten Investitionskosten des Systems hat.

Alle diese Probleme können mit einem frequenzgeregelten Antrieb gelöst werden. Zusätzlich zu der hervorragenden Regelung des Hubprozesses können frequenzgeregelte Antriebe erhebliche Energieeinsparungen erzielen verglichen mit einem direkt an das Netz angeschlossenen Motor. Unser Produktspektrum umfasst Niederspannungsfrequenzumrichter, Mittelspannungsantriebe und SPS, die alle zu einer Maximierung Ihrer Rendite beitragen.

Bei der Berechnung der Lebensdauerkosten zählt alles.

Highlights

  • Anpassung der Fördermenge der Pumpe an den Behälterfüllstand
  • Softstart und -stopp reduzieren die Belastung der Einrichtung.
  • Flüssigkeitsschlag-Erkennung bei Kolbenpumpen
  • Spezielle Abschaltsequenz für Exzenterschneckenpumpen/elektrische Tauchpumpen mit Rotorrücklaufregelung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language