Comprender la directiva del Ecodiseño

Understanding Ecodesign

El Ecodiseño hoy

Las directivas europeas sobre ecodiseño están madurando. Estas directivas estudian el uso de la energía y el impacto ambiental a lo largo de la conceptualización, fabricación, uso y eventual eliminación de un producto. Estas directivas forman parte del plan de la UE para cumplir los objetivos de eficiencia energética y emisión de CO2.

La implementación de los objetivos de eficiencia energética se realiza en un proceso de dos partes. En primer lugar, se desarrollan directivas y normas que proporcionan el marco para definir clasificaciones y modos de medir o calcular la eficiencia energética. Después, estas normas y directivas dan lugar a reglamentaciones. Las reglamentaciones definen las clasificaciones de eficiencia energética mínimas que pueden entrar en el mercado.

Indicadores de eficiencia energética
EN 50598-2: eficiencia en motores y convertidores
Calendario de Ecodiseño

Indicadores de eficiencia energética

No hay duda de que el uso comercial e industrial de la energía representa una gran parte de la energía consumida en Europa. Las normas de Ecodiseño han empezado a abordar estas áreas. Las normas actuales sobre Productos relacionados con la energía (ErP) se centran en aplicaciones como bombas y ventiladores.

Se han definido indicadores de eficiencia energética para ayudar a identificar fácilmente el nivel de eficiencia energética global de un producto. Por ejemplo, la norma IEC 60034-30-1 define clases de Eficiencia internacional (IE) para motores. Esto ayuda a entender rápidamente la clase de energía de un producto. Y a partir del 1 de enero de 2015, es importante comprender estas clases IE de motor porque el Reglamento (CE) Núm. 640/2009 requiere el uso de convertidores de velocidad variable con motores de clase IE2.

Indicadores de eficiencia de motor y convertidor y la norma EN 50598

Los convertidores (o convertidores de velocidad, convertidores de frecuencia, etc.) no han tenido una clasificación IE como la han tenido los motores. La norma EN 50598-2, publicada recientemente, aborda este aspecto y presenta dos nuevos indicadores de eficiencia energética. El primero es una clase IE para el convertidor, o “Módulo convertidor completo” (CDM), según se define en la norma.

El segundo es una clasificación de Eficiencia Internacional de Sistemas (IES) para la combinación de motor y módulo de convertidor completo, conocido como “Accionamiento eléctrico de potencia” (PDS). El PDS representa un modo estandarizado de determinar las pérdidas del sistema mediante mediciones o cálculos realizados en puntos de funcionamiento estandarizados.

Para los fabricantes de máquinas y los usuarios finales, comprender estos valores ayuda a determinar el uso global de energía del sistema e incluso a calcular los plazos de amortización.

Calendario de Ecodiseño de motor y convertidor

A partir del 1 de enero de 2015, cambian los requisitos mínimos de eficiencia energética para motores. Los motores entre 7,5 y 375 kW deben ser de clase IE3. Los motores de clase IE2 siguen disponibles, pero se exigirá usarlos con un VSD.

  • A partir del 1 de enero de 2017, la norma se amplía para abarcar motores a partir de 0,75 kW (hasta 375 kW). Para la clase IE3, se aplicará el mismo requisito que para la clase IE2 de funcionamiento con un convertidor de velocidad variable.
  • Las normas EN 50598-1 y EN 50598-2 se publicaron en diciembre de 2014.
  • La norma EN 50598-3 se publicará en marzo de 2015.
 


 

Glosario
Términos clave

Hemos recopilado muchos de los términos y descripciones clave para ayudarle a estar informado.

Seleccione productos

Select region / language