Maîtriser la conception de la sécurité sans perdre de temps

Pour réaliser une fonctionnalité de sécurité rapidement et facilement, il est nécessaire de disposer d’outils et d’appareils performants. Lors de la création d’un système de sécurité, vous devez vous assurer que tous appareils communiquent entre eux de manière rapide et fiable.

Plus vous intégrerez de fonctions de sécurité dans le système de sécurité de la machine, plus vous réaliserez d’économies. Notre portefeuille évolutif de variateurs, de dispositifs de sécurité et de solutions vous en donnent la possibilité.

Safety designer

Safe Torque Off offre une large gamme d’options de sécurité

En matière d’économie de temps et d’argent, les fonctions de sécurité intégrées de nos variateurs de machine sont les meilleures solutions proposées sur le marché. Les variateurs disposent de la fonction de sécurité de base, Safe Torque Off (STO), en version standard. Les fonctions de sécurité peuvent être complétées de diverses options, dont le module (FSO-12 ou 21) pour les modèles ACS880, qui est le plus rapide et le plus simple.  Ce module de sécurité prêt-à-l’emploi fonctionne sans encodeur et ne nécessite pas de logique câblée externe ni de retour du moteur. Il s’intègre facilement dans le variateur ACS880 et offre jusqu’à 8 fonctions de sécurité différentes permettant de travailler plus rapidement. ABB peut également fournir d’autres dispositifs et solutions de sécurité, comme les encodeurs de sécurité, les  rideaux lumineux et les cages de sécurité afin de protéger les personnes et les biens tout en optimisant la productivité de la machine.
STO

La fonction de sécurité jaune Safe Torque Off(STO) est intégrée dans la version standard.

Safe Torque Off (STO) intégrée dans la version standard.

Des outils de conception simplifiant la gestion des problèmes de sécurité

Lorsque vous concevez le système de sécurité d’une machine, vous devez connaître les exigences requises en matière de conformité. Pour cela, vous pouvez utiliser un outil permettant d’établir un objectif en matière de réduction des risques (SIL/PL) basé sur une évaluation des dangers et des risques, puis de choisir les dispositifs compatibles avec le système de sécurité afin d’atteindre le niveau SIL/PL requis. Dans un système d’automatisation, l’API doit se connecter simplement au variateur qui contrôle le moteur de la machine.

 Les calculs liés à la sécurité peuvent simples et conviviaux si vous utilisez les outils adaptés. Notre outil de conception de sécurité fonctionnelle effectue le travail pour vous, vous laissant ainsi plus de temps à consacrer à vos machines. Grâce au FSDT-01, vous pouvez créer et vérifier les fonctions de sécurité et générer des documents justificatifs. Cet outil est conforme aux normes ISO 13849-1 et IEC 62061 et simplifie le processus de conception et de vérification de la fonction de sécurité. Il peut être utilisé pour générer des documents justifiant la mise en conformité avec les exigences des normes susmentionnées et de la Directive Machine Européenne.  

Télécharger l’outil d’installation gratuit et bénéficier d’une période d’essai de 30 jours. Pour commander l’outil de conception de sécurité fonctionnelle, veuillez contacter votre représentant ABB local.

Drive composer, left, level 2 image_Master
Functional safety design tool (FSDT-01)

Communication de sécurité simplifiée entre le variateur et l’API

Lorsqu’un système de sécurité comprend plusieurs variateurs, un API de sécurité est utilisé pour contrôler les variateurs et les machines à partir d’une source commune. La surveillance du système de sécurité peut être conçue à l’aide de notre API de sécurité. De cette façon, différentes fonctions de sécurité peuvent être activées tandis que l’application est gérée par un API de sécurité commun. Nos variateurs de machine ACS880 offrent une connectivité PROFIsafe sur PROFINET, ce qui garantit une communication plus performante en matière de sécurité, de rapidité et de fiabilité et permet de réaliser des diagnostics de communication. L’API est relié aux variateurs à l’aide d’un module adaptateur bus de terrain qui fournit une connectivité PROFIsafe. Le module de fonctions de sécurité intégré au variateur fournit un contrôle de sécurité à l’API de sécurité. Le module de fonctions de sécurité prend en charge la communication PROFIsafe sur Profinet.
AC500-S_Group Image_3_Side Facing_presentation

Connexion du variateur à l’API de sécurité à l’aide de PROFIsafe sur PROFINET


Une gamme de produits évolutive proposant des solutions de sécurité fonctionnelles

Notre large gamme de dispositifs de sécurité a été conçue pour faciliter votre travail. Elle propose entres autres des variateurs, des API, des bus de terrain pour les protocoles de sécurité, des encodeurs de sécurité, des cages de sécurité, des interrupteurs et des relais. Vous pouvez utiliser les outils de conception de sécurité fonctionnelle d’ABB afin de créer rapidement la solution répondant précisément à vos besoins.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page web dédiée à la sécurité fonctionnelle basée sur le variateur

drive-based-functional-safety

Functional safety solution

Télécharger notre livre blanc sur la sécurité fonctionnelle pour découvrir notre offre de variateurs dotés de fonctions de sécurité intégrées et de solutions de sécurité.

Find out more

Related links

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language