Ventilatori

Uniformità nella qualità del cemento e risparmio energetico

Il controllo del flusso del gas è un elemento essenziale per la qualità del cemento. I nostri convertitori di frequenza in c.a. a bassa e media tensione adottano la tecnologia di controllo diretto della coppia (DTC) per soddisfare i requisiti di controllo di precisione e di risparmio energetico.

L’uniformità qualitativa del cemento si basa sulla precisione del flusso di gas determinato dal controllo preciso della velocità e delle ventole. Questo vale sia per il raffreddamento dell’aria, sia per i gas generati dal processo di produzione del cemento.

Grazie all’efficiente controllo delle ventole, i nostri convertitori di frequenza in c.a. in bassa e media tensione consentono di controllare e di ottenere grandi risparmi energetici. La tecnologia ABB gioca un ruolo fondamentale mettendo a disposizione funzioni applicative specifiche per ottenere rendimenti energetici di alto livello.

Un controllo preciso del ventilatore estende il ciclo di vita e contribuisce all’uniformità di funzionamento dell’apparecchiatura. Tutto conta per garantire un cemento di qualità, risparmi e rendimento energetico.

Controllo preciso della velocità del motore:

  • Consente di modificare il flusso dell’aria in base alle condizioni di processo
  • Estende il ciclo di vita del ventilatore
  • Riduce il consumo di materie prime e la produzione di materiali di scarto
  • Riduce la rumorosità del ventilatore
  • Uniforma la qualità del cemento, migliorando la soddisfazione del cliente
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Risparmi sostanziali sui costi e riduzione al minimo delle emissioni
  • Ambiente di lavoro più sicuro e confortevole

Avvio graduale:

  • Eliminazione dei picchi di corrente di avvio e riduzione dello stress meccanico in fase di avvio
  • Evita livelli di pressione del gas eccessivi o insufficienti, riducendo al minimo lo stress meccanico
  • Ciclo di vita del ventilatore prolungato
  • Risparmi grazie ad apparecchiature e cavi di dimensioni inferiori
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Alta efficienza:

  • Uso efficiente dell’enegia elettrica, ovvero basse perdite di potenza
  • Costi energetici ridotti
  • Miglioramento della compatibilità ambientale

Continuità di alimentazione:

  • Risparmi di tempo grazie alla continuità di funzionamento del convertitore di frequenza e del motore in condizioni di sospensione dell’energia elettrica, senza alcuna necessità di riavvio del convertitore al ristabilimento della tensione

Salto delle frequenze critiche:

  • Le velocità che potrebbero generare risonanze meccaniche verranno automaticamente saltate
  • Estensione del ciclo di vita del ventilatore, risparmi considerevoli sui costi

Alto fattore di potenza:

  • Consumi inferiori di potenza reattiva e ridotta necessità di apparecchiature di compensazione rispetto ad altri sistemi di controllo
  • Costi di installazione inferiori e sostanziali risparmi energetici

Cement_fan_column

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti

Loading documents
Select region / language