利用变频器增强螺杆泵顶驱电机性能

加拿大阿尔伯特省卡尔加里的General Magnetic(GM)公司最近开发出一款大型85马力MagnoDrive永磁螺杆泵顶驱电机,用于驱动螺杆泵(PCP)。虽然永磁电机的购机成本要比感应电机高出很多,但它的耗能量更低,因此可在生命周期内尽早地收回购机成本。MagnoDrive的组件之一是一个变频器,它可驱动电机在其运行范围内以任何速度和转矩工作。

GM公司工程开发副总裁Aaron Brassard指出:“之前,我们选用了一家领先的变频器厂家制造的,但遇到一些调节问题。我们的现场试验人员发现,当速度为70-150RPM时,MagnoDrive不能很好地运行。它会出现奇怪的震动,变得不太稳定,变频器失去控制作用。”

“所以我们改用ACS880。ABB的变频器不存在低转速调节问题。我们已在8到12套系统中采用这种变频器,至今现场试验人员没有报告任何问题。”

如果您对GM的故事感兴趣,希望了解他们的螺杆泵顶驱电机如何受益于ABB的变频器,请查看下方的案例介绍。

GM创始人兼首席执行官Al Duerr讲述新开发的 MagnoDrive将为能源行业带来哪些利益。

链接及文件下载

相关页面