如今,GM的MagnoDrive已在加拿大阿尔伯特和萨斯喀彻温、美国加州和印度尼西亚等地的油田得以应用。公司目前正在美国、南美和中东推广这个产品。鉴于这种电机的节能优势,美国加州等能源成本相对较高的地方,推广MagnoDrive的可行性更大。由于环境条件极端恶劣导致维护成本居高不下的地方,也是MagnoDrive的理想市场。
GM的新业务大约一半来自于新建油井,另外一半是现有油井传统的PCP驱动电机的更新换代。
通常情况下,客户之所以要更新换代,是因为他们遇到了维护问题,譬如皮带磨损过快,或者电力公司限制设备使用电能。譬如,假设设备功率限制为100千瓦,那么具备出色能效的MagnoDrive可以在消耗同样电能的情况下,从地下采出更多石油。
在新建油井上选装MagnoDrive的客户,仅仅依靠一套满负荷运行的85马力系统所节省的电能,就能在3-5年时间里收回整个系统的成本。举例来说,假设客户安装一套满负荷运行的85马力系统,假设电价为每度14美分,那么客户使用传统的PCP电机与MagnoDrive的运行成本将相差一年多的花费。
MagnoDrive的设计工作寿命超过10年时间,很容易地从一个油井移动至另一个油井。
谈到MagnoDrive的未来发展前景,Duerr总结道,“我们已发现业内对我们的产品的兴趣日益浓厚,因为操作人员、现场工程师和一线人员已经发现,我们的永磁电机和变频器可以让他们采用以往根本不可能的方式做事,创造机会和管理复杂的油井。 加上节省电费,也就是石油开采最大的单相运营成本,我们非常看好MagnoDrive的未来前景。”
Brassard补充说:“我们对变频器没有偏好,希望让客户自由选择任何制造商的变频器。尽管如此,我本人非常喜欢ABB的ACS880。如果要我做出选择,我会使用这种变频器。它是一种很棒的变频器。”