ABB控制中心涵盖一系列全面的解决方案,旨在优化各行业7×24小时关键流程操作员的工作空间。控制中心作为所有设施的核心枢纽,对日常决策和运营成效起着决定性作用。
作为工厂级数字化的核心,ABB分布式控制系统(DCS)旨在转变您多方位、7×24小时的流程操作。ABB精良的控制架构持续监控并提升工厂生产效率,大幅提升资产利用率、提高流程效率和产品质量。我们高度重视可用性、安全性和网络安全,确保您的人员、资产和设备得到保护。
作为全球工业、基础设施及机械制造领域的重要参与者,ABB传动提供先进的传动设备、传动系统和成套设备。我们致力于帮助我们的客户、合作伙伴和设备制造商提高能源效率、资产可靠性、生产力、安全性和性能。
ABB offers a total ev charging solution from compact, high quality AC wall boxes, reliable DC fast charging stations with robust connectivity, to innovative on-demand electric bus charging systems, we deploy infrastructure that meet the needs of the next generation of smarter mobility.
ABB低压产品及系统涵盖了广泛的电气产品,旨在确保各种应用中电力的安全和有效分配及管理。这些产品旨在帮助所有行业提高电气系统的安全性、可靠性及效率。
ABB测量与分析产品致力于向工业运营提供准确的数据和深入的洞察分析,从而提升生产力和效率。这些产品共同助力企业依托数据实现可靠运营,加速数字化转型,并优化决策过程。
ABB中压产品及系统涵盖一系列先进技术和解决方案,旨在确保各种应用中电力的有效分配及管理。ABB中压产品严格遵循国际标准,广泛应用于工业、商业以及可再生能源等多个领域。
ABB为冶金行业提供一系列技术和解决方案,旨在提升冶金过程的效率与可持续性。总体而言,ABB的冶金产品解决方案致力于推动创新、提高效率,并助力金属行业向可持续生产方式转型。
ABB电机与发电机在自动化应用中扮演着至关重要的角色,它们为广泛的动力和运动控制需求提供支持,显著提升工业生产力和能源效率。总体而言,ABB电机与发电机产品致力于提升能源使用的性能和效率,成为了工业流程中的关键要素。
ABB可编程逻辑控制器(PLC)自动化产品线提供了一整套可扩展的自动化解决方案,它们专为满足多样化行业和应用场景中的高性能需求和灵活性而设计。
ABB提供了电源转换器和逆变器系列全线产品,专为满足不同行业和应用场景的多样化需求而设计。这些产品助力客户有效地开发和利用能源,确保在严苛环境下的稳定运行,并有效降低全生命周期成本。
ABB电力电子产品系列提供了一套专为有效管理和转换电能而设计的解决方案。这些产品致力于提高各行业电力管理系统的效率、可靠性与可持续性。
ABB机器人是全球机器人与机器自动化技术领域的杰出供应商之一,且在业界独树一帜,提供涵盖机器人、自主移动机器人和机器自动化解决方案等完整自动化产品组合。通过先进的价值创造软件进行设计与定制,助力汽车、电子、物流等各行各业柔性应变,韧性筑基,效率致胜,实现智能自动化转型升级。
ABB提供一系列可靠的电力保护解决方案。在您的关键流程中确保电力的稳定供应是ABB的主要业务之一。我们的配电及开关产品不仅能够保障电力输送到您的现场,还能使配电更可靠、智能。
ABB的建筑和基础设施解决方案专注于为互联世界中的交通、能源、水务和通信需求提供必要的系统支持。这些解决方案旨在提升居民的生活品质,并推动城市的可持续发展。
ABB电动交通解决方案致力于通过电动汽车(EV)充电技术,实现更加可持续且资源有效利用的未来。
ABB工业软件解决方案致力于提升企业的运营效能,通过数字化互联设备助力企业优化工业流程。这些解决方案涵盖了能源管理、资产绩效管理、供应链管理和流程性能提升等多个方面。
ABB致力于通过其安全性解决方案提升各行业的安全性,尤其是高危环境下的作业安全性。
ABB智慧城市解决方案致力于打造一个更可靠、更智慧、更可持续的城市环境。通过融合数字与运营技术,提升居民的生活品质,加强城市安全,并提高城市基础设施的运行效率。
ABB智慧配电解决方案专注于提高配电网络的效率、灵活性和可靠性,致力于打造更具韧性和可持续性的未来配电系统。
ABB智能家居解决方案专注于提高家庭能源效率、居住舒适度和安全性。通过整合多元化的智能技术,我们构建了一个互联互通的家居环境,让业主能够轻松地管理并优化能源利用效率。
ABB智慧电力解决方案专注于提升电力供应的智能化、互联性和安全性。这一业务领域提供的先进技术,旨在优化能源效率、电气资产的可靠性和管理。
ABB太阳能发电解决方案涵盖一系列全面的产品和服务,专注于提升太阳能装置的效能、稳定性以及投资效益。
ABB风力发电解决方案涵盖一系列广泛的产品与服务,可实现高质的风力发电。ABB致力于通过创新的风力发电解决方案支持全球可再生ac能源转型。
Power quality refers to the characteristics of the electrical power supplied by a network that ensure electrical equipment operates properly and efficiently without malfunction or damage. It encompasses a range of electromagnetic phenomena in the electrical system such as voltage imbalances, interruptions, flickers, transients, and harmonic distortions.
Smart Continuity of Service in the context of ABB refers to advanced solutions and services designed to ensure continuous, reliable operation of electrical and automation systems, minimizing unplanned downtime and maintaining critical processes without interruption.
ABB’s Smart Distribution solutions focus on enhancing the efficiency, flexibility, and reliability of electric distribution networks. These solutions aim to create more resilient and sustainable power distribution systems.
Smart Metering and Monitoring refer to advanced systems and solutions that provide detailed, accurate measurement and continuous monitoring of electrical parameters across an entire distribution system. This digital approach helps optimize energy management, improve efficiency, and reduce costs in buildings and infrastructure.
Smart Switchgear refers to advanced electrical switchgear equipped with digital technologies that allow for enhanced monitoring, control, and management of electrical distribution systems. ABB’s Smart Switchgear solutions are designed to improve energy efficiency, reliability, safety, and ease of operation in various applications such as commercial buildings, infrastructure, and industrial facilities.
Smart Switchgear for building and infrastructure refers to advanced low-voltage electrical switchgear solutions designed specifically to meet the high demands of commercial buildings and infrastructure sectors for energy efficiency, reliability, and ease of operation. ABB’s smart switchgear for this segment integrates intelligent digital technologies to improve control, monitoring, and management of electrical distribution systems.
Smart Upgrade and Update refer to flexible and sustainable solutions provided by ABB to renew and modernize existing low-voltage electrical distribution systems without the need for complete replacement. Given that electrical switchgear typically has a lifecycle of around 40 years, but technologies evolve much faster (every 3-5 years), upgrading installations is essential to keep systems safe, efficient, and compliant with modern standards.
Transfer Switching Solution refers to systems and devices that automatically or manually switch electrical loads between two power sources to ensure continuous and reliable power supply. This is especially crucial for critical loads and processes where power interruptions can cause significant safety issues, productivity losses, or equipment damage.
未找到您所需的产品?
ABB向全球汽车制造商提供一整套综合性解决方案,涵盖冲压自动化、机器人产品、自主移动机器人(AMRs)、服务与培训、软件与数字化技术、物流管理、3D质量检测以及柔性制造等多个领域。这些先进的解决方案不仅服务于整车制造厂(OEM),也广泛应用于汽车零部件的生产。
ABB提供全面的仪器仪表、分析设备、力测量技术和数字化解决方案,服务于电池制造的各个环节,包括从原料采集到生产、再到储存的全过程。这些解决方案覆盖了电池单体制造、电池组装、回收利用、电池应用、活性材料与组件生产,以及原材料的开采和精炼等多个领域。
我们为水泥行业的客户提供一体化的产品、服务和解决方案,帮助他们优化能源使用并提高生产力,从而增加设备的可用性,并降低整个生命周期内的投资成本。
ABB为炼油厂、石化厂、衍生物材料工厂与无机材料工厂提供全面的产品和服务,涵盖以下领域:基础化学品、氢气管道与储存、氨、甲醇、特种化学品、煤炭液化以及氢气。
数据中心是一个包含服务器机房在内的整体单元,以确保服务器的持续运行和维护工作。可靠的数据中心电力解决方案可确保您的业务不间断运行。这些解决方案不仅节省空间、时间,还能降低能耗和成本,并且可无限扩展。包含以下领域:企业级数据中心、超大规模数据中心、托管数据中心以及模块化数据中心。
ABB针对食品加工行业打造了一系列产品,适用于对不锈钢材质有特殊要求的场合以及危险作业区域。ABB提供的不锈钢材质控制站适用于自动化的食品加工与包装机械,同时还有专为粉尘密集环境(例如面粉厂或其他高爆炸风险区域)定制的照明解决方案。此外,ABB 还提供一系列适用于麦芽、酿酒、葡萄酒、烈酒或软饮等各类饮品生产行业的产品。
ABB向制药和生物技术公司提供全面的系统解决方案,助力企业提升运营效能,加速产品上市流程,并确保符合所有行业标准与法规要求。这些解决方案覆盖制药、化妆品和生物技术等多个领域。
ABB 提供从电网到螺旋桨、从船舶到码头闸口的全方位解决方案,包括开创性的Azipod®推进系统、电力和混合电力技术,以及众多数字化创新产品。解决方案广泛应用于以下领域:海上作业船只、破冰船、客运船舶、货运船舶、特种船只、短途航运,以及海岸警卫队和海军的舰艇。
实现钢铁及有色金属行业的电气化、自动化和数字化,包括铝、钢铁和其他金属生产和加工领域。
石油和天然气市场被划分为三个主要领域:上游、中游和下游。其中,上游环节涵盖了勘探和生产活动。中游涉及从井口到炼油厂的原油和天然气的运输、储存和初步处理,这一过程面临诸多新挑战。而下游环节则关乎将经过加工的碳氢化合物产品输送至终端用户。
ABB的港口解决方案专注于利用前沿自动化和数字化技术,增强港口运作的效率与安全性。我们的目标是通过这些创新方案,优化货物装卸流程,提升物流效率,以及增强港口基础设施的综合生产力。
通过去中心化、脱碳化和数字化转型,提升您的发电能力,这一切都旨在降低您的电力平均成本(LCOE)。我们的人员、流程、技术(PPT)模型协助您平衡这些核心要素,提升您在转型过程中的效率、可靠性和盈利能力。
作为集成控制、自动化以及信息技术解决方案的可靠供应商,ABB为整个报纸生产流程提供全面的技术支持。
ABB提供的产品和服务帮助造纸厂提高生产力和盈利能力:从配电和先进控制系统到前沿的扫描和测量设备,全面优化生产流程。
ABB提供全面的服务范围,涵盖备件供应、维护保养、系统升级和改造翻新,无论是在客户现场还是场外,都能满足需求。此外,我们还提供包括车辆装备、客运车站、电气化、控制与信号系统以及隧道工程在内的综合解决方案。
ABB水处理行业解决方案致力于优化水资源的整个循环利用过程,涵盖从原水供应、净化处理到最终分配的每一个环节。
未找到与您需求相匹配的行业?
我们深刻理解您对于控制系统和生产设备逐步改进、实现现代化的需求。我们支持您按照自己的节奏推进现代化改造和升级工作。
ABB电动交通服务致力于保障电动汽车(EV)快速充电站的可用性、性能及安全性。
ABB电气服务与各行业的电力、工业和商业客户携手合作,以安全、智能和可持续的方式,将其能源和电气基础设施作为战略性运营资产进行管理。
测量与分析服务旨在尽可能减少设备的非计划停机时间并延长其使用寿命。
ABB为冶金行业提供一系列服务,旨在提高生产效率、降低成本并延长资产的使用寿命。我们的服务范围涵盖备件供应、专业维修、定期维护、系统优化以及技术培训。
ABB运动控制服务帮助您延长设备运行时间和产品的使用寿命,提升电机、发电机和变频器的性能和能效。我们提供的定制化服务和数字化解决方案确保您的运营实现盈利、安全和可靠。
ABB提供的电力电子产品和系统服务方案致力于提升您的投资效益,确保您的设备在全生命周期内保持效率和生产力水平。
在ABB,我们高度重视并确保您所安装的机器人始终处于理想运行状态。从机器人安装之初直至其整个使用寿命的终结,我们都会提供全方位的服务支持。通过与您紧密合作,我们为您的系统、应用单元以及机器人量身定制服务包。我们随时待命,助力提升机器人的性能、运行时间和使用寿命。
ABB的培训课程紧密贴合实际运行需求,包含ABB的产品、系统、工艺和技术等方面的培训,主要面向主管、工程师、技术人员、用户、程序员和维修工人,同时面向ABB的客户、合作伙伴及内部员工。
未找到您所需的服务?