Press release 2021-04-07 ABB Azipod® 전기 추진기, 30년간 해상에서 뛰어난 우수성 나타내 Azipod® 추진기는 30년 전 처음 개발돼 오늘날 세계 조선 시장에서 선도적인 위치에 이르기까지, 비교 불가한 우수한 성능, 효율성, 지속 가능성 및 신뢰성으로 해상 운송에 있어 혁명을 가져왔다
Press release 2021-03-30 ABB-아마존웹서비스(AWS), e모빌리티 솔루션 협업 발표 - ABB와 아마존웹서비스(AWS)는 실시간 전기 자동차 차량 관리를 위한 클라우드 기반 디지털 솔루션에 대해 공동 개발 발표 - 솔루션 개발을 통해 전기차의 효율적인 사용을 최적화하고 차량 소유 운전자가 전기차로 변경 시에도 연속성이 100% 유지되도록 지원해 전기차 전환 가속화
Press release 2021-03-19 ABB 지속가능경영 보고서 2020 발행 2020년 지속가능 목표 대부분을 기대 이상 달성하며 2013년 이후 온실 가스 배출량 58% 감소. 새로운 지속가능성 전략 2030을 향해 명확하고 야심 찬 출발.
Press release 2021-03-02 ABB, 기후 변화에 대처하기 위한 고효율 모터와 드라이브 적용 확대 촉구 - 전 세계 전력 소비량 10% 절감 ABB는 오늘 발표한 새로운 백서에서 최신 고효율 모터와 가변속 드라이브를 통해 산업 및 인프라에서 상당한 에너지 효율 개선 가능성이 있다고 밝혔다. ABB는 기후 변화 대처에 도움되는 기술 채택 가속화를 정부와 산업계에 요구하고 있다.
보도자료 2021-02-05 현대글로벌서비스, ABB Ability™ Tekomar XPERT를 엔진 최적화 파트너로 선정 - ABB와 현대글로벌서비스(HGS), 대표적인 엔진 성능 최적화 소프트웨어 테코마 엑스퍼트(Tekomar XPERT) 적용 선박 숫자를 대폭 확대하는 새로운 협약 체결 - 현대중공업이 2018년부터 건조한 모든 선박에 대해 강화 옵션으로 현대글로벌서비스는 ABB 테코마 엑스퍼트 솔루션 추천
보도자료 2021-01-30 ABB, 국내 최초 무공해 페리 선박에 전기 추진 시스템 공급 해민중공업과 부산항만공사 국내 최초 전기 여객선에 ABB 전력 및 추진 솔루션 공급 계약 체결해
Press release 2021-01-14 ABB, 현대글로벌서비스, 현대중공업 엔진기계사업부 - 서비스 부문 협력 강화 - ABB 터보차징, 현대글로벌서비스 그리고 현대중공업 엔진기계사업부 간 새로운 협약 체결로 ABB 및 현대 고객사에 ‘토털 서비스 솔루션’ 제공 - 고객사 선박 전체에 걸쳐 최적의 효율성과 배기 가스 성능 지원
보도자료 2020-12-28 ABB 유럽형 프리미엄 배선기구 ‘제닛(ZENIT)’ 시리즈 국내 온라인 시장 상륙 셀프 인테리어 전문 쇼핑몰인 문고리닷컴을 통해 ABB 배선기구 쉽게 구매 가능
Press release 2020-12-18 ABB포뮬러 E 월드 챔피언십 레이싱에 전력 공급 중단은 없다 • 맞춤형 ABB UPS 기술로 전기 모터 레이싱 시리즈 모든 경주에 안정적이고 지속 가능한 솔루션 공급 • 새로운 팟캐스트 ABB Decoded 론칭으로 세상을 바꾸는 기술에 대한 통찰력 제시