Überwachung der Netzqualität

pic


Die Messung und Überwachung von Netzqualitätsparametern liefert schnellere und genauere Informationen für die Entscheidungsfindung

Anlagen- und Gebäudeüberwachungssysteme überwachen und analysieren die verbrauchte Energie mit Multifunktionsgrundzählern und durch den Einsatz von Unterzählern an der Last. Diese Informationen sind zwar hilfreich, um ein Problem zu entdecken, reichen aber nicht aus, um es zu lösen. Der zuverlässige und sichere Betrieb hängt direkt von der Qualität der Stromzufuhr ab.

Schwankungen im Energieverbrauch, Ausfälle von Systemen, irrationales Verhalten von kritischen Anlagen usw. können nur ein Symptom sein. Wenn zum Beispiel die Stromaufnahme der HLK-Anlage deutlich höher ist als normal, weiss der Bediener, dass etwas nicht richtig funktioniert. Um die wirkliche Ursache des Problems zu finden, benötigt er eine Überwachung der Netzqualität.



Hauptanwendungen




Passende Produkte zur Überwachung der Netzqualität



Mehr erfahren



Andere Lösungen



Select region / language