Management énergétique

Créer de la transparence pour les coûts d'énergie, d'exploitation et de maintenance - à tout moment et en tout lieu

Energiemonitoring (1)



Aujourd'hui, un kilowattheure sur trois est gaspillé en Suisse. La pression monte de tous côtés pour réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2. Ceci est possible par une exploitation plus efficace de l'énergie. Avec le management énergétique, les consommations sont transparentes et l’énergie improductive peut être évitée et les coûts diminués.





Qu’est-ce que l’efficacité énergétique?


L'efficacité énergétique décrit la relation entre une production générée et l'énergie utilisée pour cela. Plus l'énergie à l’entrée (énergie primaire) est faible pour atteindre une énergie cible (énergie secondaire), plus l'efficacité est élevée.

L'efficacité énergétique est à la fois le levier pour atténuer la demande en électricité et un moyen de sortir du gaspillage. Aujourd'hui, en Suisse, un kilowattheure sur trois est gaspillé. Si l'on parvient à exploiter le potentiel d'efficacité, moins de kilowattheures doivent être produits et respectivement moins de capacités en centrales électriques devront être installées.


Energieeffizienz

Highlights




Management énergétique permet de réaliser jusqu'à 15 pour cent d'économies


L'utilisation d'une solution de management énergétique permet d'optimiser de manière ciblée la technique du bâtiment. Grâce à l'analyse des données de surveillance, des économies considérables ou des potentiels d'efficacité peuvent être identifiés de la manière la plus simple. Grâce aux mesures d'optimisation, vous réalisez non seulement des économies d'énergie pouvant atteindre 15 pour cent, mais aussi une augmentation du confort. En effet, le management énergétique permet de vérifier immédiatement l'effet des modifications de paramètres sur les parties du système telles que le chauffage, le refroidissement ou la ventilation, afin de vérifier leur efficacité et de poursuivre l'optimisation.
sparen


L’efficacité énergétique avec l’exemple du centre sportif de Kerenzerberg


Le centre sportif de Kerenzerberg héberge sur environ 125 000 m2 presque tous les sports courants et emploie quelque 50 personnes dans le secteur de l'hôtellerie et de la médecine sportive. Au cours de la rénovation et de l'agrandissement de 50 millions de francs, la technologie du bâtiment a été ajustée en conséquence sur le plan de l'efficacité énergétique et de l'automatisation, car le canton de Zurich souhaite abaisser les rejets de CO2 émis par sa population de plus de moitié d'ici à 2050. En 2015, le centre sportif, en tant que grand consommateur, s’est engagé à améliorer son efficacité énergétique de 22% d'ici à 2024.

Kerenzerberg




Stratégie énergétique 2050


Aujourd'hui, en Suisse, environ 45 pour cent de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 préjudiciables au climat se situent dans le secteur du bâtiment. Dans le contexte de la Stratégie énergétique 2050, la Confédération et les cantons veulent utiliser le programme de construction pour réduire considérablement la consommation d'énergie du parc immobilier suisse et abaisser les rejets de CO2. Ainsi, la consommation d'énergie par habitant doit diminuer de 43 % d'ici à 2035. La consommation électrique doit s’abaisser au total de 13 % par rapport à l’année 2000.

 

EN SAVOIR PLUS
Energiestrategie


Le management énergétique et ses acteurs


Le thème du management énergétique concerne divers groupes d'intérêt dont les besoins diffèrent parfois massivement.


Responsable de planification électrique

La complexité des systèmes et le nombre d’interfaces croît constamment et nécessite un grand savoir-faire. Un interlocuteur unique et fiable vous facilite le travail. La recherche du bon partenaire n’est toutefois pas aisée.

La gamme continue et homogène des solutions de mesure d'énergie d'ABB s'étend des appareils de mesure de l'énergie jusqu’à la visualisation, et couvre tous les domaines, de la moyenne tension à la basse tension en passant par la distribution fine. Cela vous facilite énormément la planification.

Un interlocuteur dédié s’occupera de vous pendant toute la phase de projet, et au-delà. ABB dispose en outre d'un large réseau dans divers secteurs et peut vous indiquer le bon contact si nécessaire. L'équipe de service après-vente locale se déplace sur place pour des analyses, et vous avez accès à divers outils en ligne tels que des tableaux SOC, un espace DOC Web, des plateformes de démo, etc. Vous pouvez ainsi créer des projets pilotes et constituer un savoir-faire important.

ABB propose diverses solutions qui ne nécessitent pas d'intégrateur système: cela assure moins d'interfaces et rend la tâche moins complexe.

elektroplaner

Installateur & constructeur d’installations de distribution

L’offre en solutions de surveillance de l'énergie en Suisse est cependant très déroutante et complexe. Un système de mesure mal configuré avec beaucoup d’interfaces comporte en outre un grand risque de coûts supplémentaires non planifiés.

Un fournisseur tel qu’ABB, ayant une compréhension globale des exigences et des possibilités d’aujourd’hui et qui offre également un vaste portefeuille, est de ce fait très précieux. La continuité des solutions système vous offre une possibilité simple d’exploiter de nouveaux secteurs d'activité dans le domaine de l’installation de distribution sans grande dépenses de formation.

Du fait qu'il se produit toujours des changements ou des retards dans les projets, cela vaut la peine d'avoir à ses côtés un fournisseur compétent qui, grâce à sa dimension et à sa forte présence locale, vous offre la possibilité de réagir avec souplesse, rapidité et efficacité dans ces situations.

installateur

Intégrateur système

Le choix du système répondant bien à vos exigences spécifiques prend beaucoup de temps et se modifie également avec chaque projet. Les besoins de votre client varient fréquemment au cours du projet et cela génère des coûts supplémentaires non planifiés.

Avec ABB, vous êtes soutenu et pris en charge tout au long du cycle de vie. Vous bénéficiez d'un conseiller local, personnel, ainsi que du puissant réseau de partenaires dans les secteurs les plus divers.

Le portefeuille de produits largement diversifié et l’éventail des solutions d’ABB pour les exigences les plus diverses sont très convaincants. De la moyenne tension à la basse tension en passant par la distribution fine, tout peut être proposé par un seul et même fournisseur, que ce soit pour une nouvelle installation ou pour une extension d'une installation existante. Cela simplifie considérablement les processus et la communication dans votre travail.

Les outils qui vous facilitent la planification et la configuration sont également très utiles. La continuité de ces outils et des solutions basées sur le Cloud sont une évidence chez ABB

systemintegrator

Chargé des questions énergétiques

Le rééquipement avec une surveillance énergétique est une opération de grande envergure et coûteuse. Une solution globale simple et claire, mais si nécessaire également extensible, est donc importante pour moi. ABB vous offre un outil de démarrage simple, vous permettant de confronter le revenu aux coûts d'investissement inhérents au rééquipement avec une solution de surveillance de l'énergie.

En complément, avec la solution d’ABB, il est possible de créer et de personnaliser un benchmark simple des installations. Avec la solution plug-and-play, il n’est pas obligatoirement besoin d'un intégrateur système. Elle est facilement évolutive, peut être élargie au besoin et être adaptée à mes exigences.

Les notifications automatisées et la visualisation des données de mesure actuelles sur des tableaux de bord clairs, que vous pouvez adapter à tout moment à vos exigences, rendent superflues des procédures de documentation complexes. Vous pouvez ainsi définir et concrétiser les mesures optimales.

ABB vous offre diverses solutions conformes à l’ISO 50001 et vous donne l’assurance d’être toujours à la pointe de la technique.

energiebeauftragter

Exploitant d'installation

Les données existantes des centrales électriques ne sont pas satisfaisantes car elles ne sont pas décomposées de manière transparente et ne présentent pas un format homogène des données de mesure.

Du fait que vous n’avez pas d’installations standard, il ne vous est pas possible d’entreprendre des concepts de benchmark, et vous avez au contraire besoin d’une solution de concept de mesure individuelle et globale. De telles solutions complexes exigent beaucoup d’assistance, et il vous manque le bagage technique sur la façon dont de tels systèmes doivent être constitués.

Avec la solution d’ABB, en plus des données d’électricité, des données d’eau et de chaleur peuvent également être saisies dans un format homogène. Des petites installations peuvent être ainsi modernisées à moindre coût. Avec une station de mesure temporaire, il est possible d’établir une première analyse et d’évaluer le potentiel.

Avec une élaboration progressive, les différentes solutions individuelles peuvent ensuite être reliées à l'écosystème plus large.

anlagenbetreiber

Propriétaire immobilier

L’offre de solutions de surveillance de l'énergie est cependant immense et le défaut de norme rend la recherche de la solution adéquate très complexe et coûteuse. Même au sein des entreprises de fabrication, il existe également différentes solutions possibles. A cela s’ajoute le fait que la durée de vie des différents produits varie considérablement.

Un fournisseur tel qu’ABB, ayant une compréhension globale des exigences et des possibilités d’aujourd’hui et qui offre un portefeuille global est de ce fait très précieux. Vous recevez une solution globale dans laquelle toutes les interfaces techniques sont définies et l'accent est mis sur les sujets énergétiques pertinents.

Avec la solution d'ABB, vous vous donnez:

  • Transparence sur la consommation électrique
  • La possibilité de mesures d'optimisation de l’énergie
  • Une vision d’ensemble de tous les travaux (tous les frais annexes sur une facture)
  • La répartition des coûts dans un court délai
  • La possibilité de rendre visible l'empreinte du locataire
  • Un justificatif d'efficacité énergétique sur simple pression d'un bouton

Les coûts peuvent enfin être clairement répartis et la charge administrative pour diverses clarifications se réduit. En plus, les mises à jour automatiques du système de surveillance, y compris les modifications de certification, vous facilitent le travail quotidien.



Nos solutions


Le sujet du management énergétique concerne divers groupes d'intérêt dont les besoins se distinguent en partie massivement. Mais ils poursuivent tous un objectif commun : une solution simple et sûre avec un rapport coûts-bénéfices optimal. ABB propose une solution adaptée et est en permanence à leur disposition avec une assistance locale.



  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language