Orientations et stratégies pour une société durable

La France se fixe des objectifs ambitieux pour un avenir durable, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à réduire de moitié sa consommation d'énergie finale par rapport à 2012. En 2030, la France veut que 33 % de sa consommation énergétique provienne de sources renouvelables et réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
 

Expansion des énergies renouvelables

La pierre angulaire de la stratégie de transition énergétique de la France est la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 et la Loi Énergie-Climat adoptée en 2019. D'ici 2028, la France vise à doubler sa capacité de production d'électricité à partir de sources renouvelables. Cette initiative est renforcée par la baisse des coûts des énergies renouvelables, qui favorisent la création d'emplois locaux tout en contribuant à l'indépendance énergétique.

Parmi les nombreuses initiatives consacrées à l'expansion des énergies renouvelables se trouvent :

  • Les Systèmes photovoltaïques : Le développement des installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire est une priorité. L'installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics et privés, ainsi que le développement de fermes solaires à grande échelle, contribue à cette expansion.
  • Le Stockage d'énergie : Le stockage d'énergie est essentiel pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Des technologies comme les batteries de grande capacité et les systèmes de stockage d'énergie par air comprimé sont explorées pour assurer une alimentation électrique stable.
  • L'Hydrogène pour le transport lourd : L'hydrogène est une solution prometteuse pour décarboner les transports lourds tels que les camions, les trains et les bateaux. La production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables et son utilisation comme carburant pour les véhicules lourds est en pleine expansion.
  • Le Réseau de distribution intelligent (smart grid) : Les smart grids intègrent des technologies de communication et d'information pour gérer l'injection et la distribution d'électricité de manière optimale. Ils permettent une meilleure intégration des énergies renouvelables, une réduction des pertes énergétiques et une réponse plus rapide aux variations de la demande énergétique.

Pour plus de détails sur les initiatives et technologies des énergies renouvelables, consultez la section Politiques Énergétiques.

 

Efficacité énergétique et automatisation des bâtiments

Les bâtiments représentent 45 % de la consommation finale d'énergie en France et générent 20 % des émissions directes de gaz à effet de serre. Les règlementations pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments sont essentiels pour permettre des efforts d'efficacité énergétique et  incluent plusieurs initiatives majeures :

  • Systèmes d'Automatisation et de Contrôle des Bâtiments (BACS) : Ces systèmes permettent une gestion intelligente de l'énergie dans les bâtiments, réduisant le gaspillage énergétique jusqu'à 20 %. Par exemple, le chauffage et l'éclairage peuvent être optimisés en fonction de l'occupation des pièces et des conditions extérieures. Pour plus de détails, consultez le décret BACS.
  • Généralisation des bâtiments basse consommation (BBC) : La France vise à généraliser la construction et la rénovation de bâtiments conformes aux normes BBC, qui nécessitent une consommation d'énergie très basse. Cette initiative est essentielle pour réduire la consommation énergétique globale des bâtiments.
  • Flexibilité Énergétique : La flexibilité énergétique implique l'ajustement de la demande d'énergie en fonction de l'offre disponible, particulièrement en utilisant des sources renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. Les bâtiments équipés de systèmes de gestion intelligente peuvent moduler leur consommation d'énergie en temps réel pour équilibrer le réseau électrique.

Pour plus de détails, consultez la section Construction, rénovation et réglementation du bâtiment.

 

Décarbonation industrielle

Le secteur industriel est un important émetteur de gaz à effet de serre en raison de sa forte dépendance aux combustibles fossiles. La stratégie de la France implique plusieurs actions clés pour améliorer l'efficacité énergétique et intégrer des sources d'énergie renouvelable dans les processus industriels :

  • Massifier les actions d’audit énergétique : Les audits énergétiques sont essentiels pour identifier les opportunités de réduction de la consommation d'énergie dans les processus industriels. Ils permettent de repérer les gisements de sobriété et d'efficacité énergétique.
  • La mise en place de systèmes de management de l’énergie : L'adoption de systèmes de management de l'énergie, tels que ceux conformes à la norme NF EN ISO 50001, est cruciale pour structurer les efforts de réduction de la consommation énergétique. Cette norme fournit un cadre pour établir des politiques énergétiques, fixer des objectifs et des cibles énergétiques, et mettre en œuvre des plans d'action pour améliorer la performance énergétique.
  • Amélioration de la performance énergétique : Investir dans des technologies et des infrastructures plus performantes, comme l'isolation thermique des réseaux de chaleur, l'étanchéité des réseaux, et l'utilisation de capteurs pour la gestion de l'énergie, permet de réaliser des économies significatives et de réduire l'intensité énergétique des industries.

Pourmieux cerner les enjeux de la décarbonation et les aides à l'investissment, visitez Passer à l'action pour décarboner son industrie.

 

Mobilité durable et transports

Le secteur des transports représente 32 % de la consommation finale d'énergie et 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France. La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), promulguée en décembre 2019, répond à ce défi par une meilleure gouvernance, la promotion de nouvelles solutions de mobilité et le développement de modes de transport plus propres et plus actifs. On compte parmi ces mesures :

  • Accélérer l’électrification des flottes : Les opérateurs de transport se sont mobilisés pour accélérer le verdissement des flottes de véhicules, visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles.
  • Réduire la consommation d’énergie des transports et de la logistique : La LOM vise à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur des transports en optimisant les chaînes logistiques et en promouvant des modes de transport plus durables.
  • Réduire la consommation énergétique des matériels roulants et des équipements industriels : La loi encourage l'adoption de technologies plus efficaces pour les véhicules et les équipements utilisés dans le secteur industriel, contribuant ainsi à une réduction significative de la consommation énergétique.

Pour plus de détails, consultez la section la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM).

 

La sobriété énergétique, prérequis de la neutralité carbone

La sobriété énergétique met l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie grâce à des changements de comportement et une utilisation plus efficace. Le Rapport Futurs Énergétiques 2050 de RTE souligne la nécessité de réduire la consommation d'énergie de 40 % pour atteindre la neutralité carbone. Cela implique des changements substantiels dans les habitudes quotidiennes et un passage à des sources d'énergie plus durables.

L'approche multifacette de la France en matière de transition énergétique, impliquant l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation industrielle et la mobilité durable, est destinée à façonner un avenir durable. En adhérant à ces stratégies, la France vise à atteindre ses ambitieux objectifs climatiques et à favoriser une société résiliente et respectueuse de l'environnement.

Pour en savoir plus sur La neutralité carbone à l’horizon 2050, visitez la page Les futurs en transition

 

 

 
Select region / language