Surveillance à distance

La surveillance à distance permet la connexion à un système Pluto distant via Internet et une passerelle, en utilisant Pluto Manager pour la surveillance. Cette fonction peut être utilisée pour :

  • Assistance du personnel de maintenance local lors du dépannage
  • Surveillance régulière de l'état de la machine ou du processus
  • Suivi des données opérationnelles telles que le nombre de cycles/jour ou la durée d'exécution.

La fonction est sécurisée puisqu'il n'est possible d'effectuer aucune modification dans le système Pluto via la connexion à distance.

Remote_monitoring_en_390x256

Produits associés

Select region / language