Condizionamento della qualità della rete

semiconductor_header


Sfide

Cadute, oscillazioni e asimmetrie di tensione sono alcune delle maggiori minacce per i produttori e gli impianti industriali di tutto il mondo. Prendiamo in esame le cause e conseguenze tipiche di questi fenomeni.



Interruzioni di tensione e oscillazioni di tensione



Asimmetria di tensione

Un altro problema che colpisce le utenze industriali è l’asimmetria di tensione. La conseguenza diretta di questo effetto sulla durata e sulle caratteristiche di un motore elettrico è definita in norme come il NEMA Motors and Generators Standard 1 (MG-1). Se l’asimmetria di tensione è ad es. del 3%, il carico del motore deve essere ridotto al 90% del carico nominale. Un carico eccessivo accorcia significativamente la durata del motore e fa sì che l'apparecchio funzioni con un'efficienza inferiore. In casi estremi, i motori si surriscaldano e i loro avvolgimenti si bruciano.
unsymmetrie


Segmenti



Prodotti per il condizionamento della rete



Ulteriori informazioni



Altre soluzioni



  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language