Qualità della rete

Black-out-Video_1183x350

Quanto costa al minuto un black-out in un data center?



Un'interruzione di corrente in un centro dati può costare cara a un operatore. La mancanza di un'alimentazione continua è responsabile fino al 90% dei costi dovuti alla cattiva qualità dell'energia sostenuti dall'industria nell'Unione europea. Quindi la qualità dell'energia elettrica è mission-critical.


Conosci le risposte alle domande qui sotto?

Perché la qualità della rete è importante

La qualità dell’energia elettrica è critica per l’azienda. Nell’ambito del progresso tecnico, gli utensili e le macchine elettrici reagiscono in modo sempre più sensibile ai disturbi di rete (ad es. interruzione di tensione), provocando tempi di fermo e perdite di produzioni costosi che hanno effetti sulla produttività e sul fatturato dell’azienda.

Alimentazioni di corrente non ottimizzate compromesse da armoniche, asimmetrie e un fattore di potenza basso provocano costose fatture della corrente, sovraccarichi e un invecchiamento più rapido dell’infrastruttura elettrica, provocando maggiori costi operativi e lavori di manutenzione sugli apparecchi.

ABB offre un ampio portfolio di soluzioni per la qualità della rete che massimizzano la continuità operativa e garantiscono un'alimentazione elettrica continua e senza problemi in diverse applicazioni industriali.

La mancanza di un’alimentazione elettrica continua determina fino al 90% dei costi dovuti a una cattiva qualità della rete che si hanno nell’industria dell’Unione europea.




Valore aggiunto

maximize
Disponibilità operativa

Le soluzioni ABB garantiscono la continuità operativa proteggendo i carichi dagli eventi di rete ed evitando perdite di produttività e tempi di fermo.

maximize1fcc84f0c1f463c09537ff0000433538
Design intuitivo

Le soluzioni di ABB sono intuitive, sono facili da installare e azionare. Richiedono poca manutenzione e garantiscono un’elevata affidabilità.

roi
Rapida rendita del capitale (ROI)

Le soluzioni ABB permettono una rapida rendita del capitale (ROI), in quanto riducono le perdite economiche, prolungano la durata degli impianti e riducono i costi di manutenzione.

sustainability
Sostenibilità

Le soluzioni altamente efficienti di ABB ottimizzano l’utilizzo energetico, riducono le perdite di calore e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2030.





Sfide per la qualità della rete

I problemi con la qualità della rete ricadono sull’attività e sull’economicità degli apparecchi elettrici:

  • cadute di tensione/sbalzi di tensione
  • distorsioni armoniche e oscillazioni intermedie
  • microinterruzioni e guasti
  • picchi/transienti
  • sottotensione/sovratensione
  • asimmetria di tensione (disuguaglianza)
  • oscillazioni di tensione (sfarfallamenti)
  • sottofrequenza/sovrafrequenza
  • cattivo fattore di potenza
chart

Trend nell’area della qualità della rete


Sfide dei segmenti


Costi di fermo per le aziende


Un sondaggio del 2018 ha rilevato che un'azienda su quattro negli Stati Uniti sperimenta un'interruzione di corrente almeno una volta al mese, rendendo le interruzioni di corrente una spiacevole normalità per le aziende.

Data center: studi mostrano che i costi medi di un’interruzione di corrente in un data center sono saliti a 8851 $ al minuto

Produzione: un recente sondaggio ha rilevato che più di un quarto delle aziende manifatturiere ha sperimentato un'interruzione almeno una volta al mese nel 2017, con il 58% che ha riportato un'interruzione che è durata più di un'ora. Nelle grandi aziende manifatturiere una singola ora di fermo supera il limite di 5 milioni di dollari

Negozi: In caso di un'interruzione di corrente in un supermercato, si possono perdere centinaia di migliaia di dollari perché le merci deperibili si deteriorano a causa della mancanza di refrigerazione.
Ad esempio, nel febbraio 2019, un supermercato in Pennsylvania ha perso potenza per più di un giorno.
Il proprietario ha stimato la perdita di beni fino a 30.000 dollari.




Trend di mercato


A livello globale, i sistemi elettrici stanno vivendo una transizione verso la decarbonizzazione della produzione di energia attraverso la diffusione su larga scala delle risorse energetiche centralizzate e decentralizzate (DER) e delle energie rinnovabili, che stanno gradualmente sostituendo le centrali termiche convenzionali.

La connessione delle DER alla rete elettrica avviene principalmente con inverter elettronici di potenza, che possono avere un impatto sia positivo che negativo sulla qualità della rete, a seconda del tipo di disturbi valutati e delle strategie di controllo applicate.

In futuro, si prevede che la qualità della rete sarà significativamente influenzata da questo spostamento verso la generazione di energia senza carbonio.




Quanti soldi si risparmiano





Casi di applicazione industriali e commerciali



Prodotti adatti



Scopri di più



Select region / language