De uitdagingen van de zuivelindustrie

Ty-Rap® van ABB is ervoor gemaakt!

Ref-case-Batenburg
Wie als system integrator succes wil hebben in de zuivelindustrie, zal aan strenge eisen voor voedselveiligheid moeten voldoen. De uitdagingen zijn veelzijdig: absolute hygiëne, optimale voedselveiligheid en de hoogste kwaliteit. System integrator Batenburg Beenen gaat die uitdagingen aan met de Ty-Rap® kabelbinders van ABB. We spraken erover met Jan Vellema, Harry van Wieren en John Orie van Batenburg Beenen. 
Batenburg Beenen is een onderdeel van het technologiebedrijf Batenburg Techniek.  Met hoofdkantoor in Heerenveen is Batenburg Beenen een systeemintegrator die opdrachtgevers integrale automatiseringsoplossingen biedt waarmee zij slimmer, veiliger en duurzamer kunnen produceren. Die opdrachtgevers vinden we in een grote verscheidenheid aan branches, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, machinebouw, chemie, infra- en watertechnologie.  
Ref-case Batenburg 1

Sterk in zuivelindustrie

Eén van de branches waarin het bedrijf sterk is, is de zuivelindustrie. Die omgeving zorgt voor de nodige uitdagingen bij de keuze van producten die Batenburg Beenen inzet voor het realiseren van hun oplossingen. John Orie, Hoofd Paneelbouw van Batenburg Beenen, hierover: “In de zuivelindustrie wordt vaak gereinigd met een zuur reinigingsmiddel om zo vetten en eiwitten te verwijderen. Bij het spoelen blijven ook vaak resten van het zure reinigingsmiddel achter op apparatuur, kabels en kabelbinders. Dat stelt bijzondere eisen aan de producten die we toepassen.
Ref-Case Batenburg-3

Bewuste keuze voor Ty-Rap® van ABB

“Als het om kabelbinders gaat, hebben we bewust gekozen voor de Ty-Rap® van ABB”, aldus Harry van Wieren, Accountmanager Industrial Automation van Batenburg Beenen. Het Ty-Rap®-programma is even veelzijdig als veelomvattend. “De kabelbinders worden in verschillende materiaaluitvoeringen geleverd, elk geschikt voor specifieke omgevingen. Naast Ty-Rap® kabelbinders die bestand zijn tegen agressieve chemicaliën, zijn er ook kabelbinders voor extreme temperaturen, vlammen en UV-straling. Belangrijk voor ons werk in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie zijn daarnaast de detecteerbare Ty-Rap® kabelbinders.” Verder zijn de Ty-Rap® kabelbinders  UL-gecertificeerd. “Handig omdat veel van onze OEM-klanten ook naar de Verenigde Staten exporteren.” 
Ref-Case Batenburg-2

Detecteerbare kabelbinders

De detecteerbaarheid van kabelbinders is van belang om de voedselveiligheid te kunnen garanderen. John Orie hierover: “Door de detecteerbare en opvallend blauwe kabelbinders te gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie, kunnen deze altijd worden gedetecteerd als ze onverhoopt in de producten belanden. In alle voedselverwerkende fabrieken waar wij komen, wordt daarom onder meer gebruik gemaakt van metaaldetectoren.”  

Dit type kabelbinder is leverbaar in twee materiaaluitvoeringen: nylon detecteerbare kabelbinders (NDT) en polypropyleen detecteerbare kabelbinders (PDT). De unieke samenstelling zorgt ervoor dat de kabelbinders gedetecteerd kunnen worden door röntgenapparatuur, metaaldetectoren en visuele inspectie. De polypropyleen uitvoering blijft bovendien drijven zodat deze gemakkelijk visueel detecteerbaar is bij toepassingen in de dranken- en zuivelindustrie. 

Paneelbouw: kwaliteit door uniformiteit

Een van de specialismen van Batenburg Beenen is de paneelbouw. Een team van monteurs verzorgt in de werkplaats in Heerenveen de assemblage van diverse soorten besturingspanelen, klemmen- en schakelkasten. “Ook hier maken we gebruik van de Ty-Rap® kabelbinders van ABB, en dan specifiek de zwarte UV-bestendige uitvoering”, aldus Jan Vellema, Purchase Manager van Batenburg Beenen. “Wij hebben ervoor gekozen om alleen met A-kwaliteit te werken. Daarmee ben je niet alleen verzekerd van een optimaal eindresultaat, maar ziet een klant ook gelijk dat je voor het best haalbare gaat. We passen daarbij hetzelfde type kabelbinder toe in de werkplaats én in het veld zodat de kwaliteit te allen tijde gewaarborgd is. Met Ty-Rap® kabelbinders zijn we daarvan verzekerd.” 

Honderdduizenden Ty-Raps® gemonteerd

In totaal vertrouwen dagelijks zo’n 55 Batenburg Beenen monteurs op de voordelen van Ty-Rap®. Het vertrouwde rvs-vergrendelmechanisme, ook wel bekend als de Grip of Steel® zorgt voor maximale sterkte en een langere levensduur. Ribbels en stippen op de kabelbinder zorgen bovendien voor een stevige grip en voorkomen dat de band verschuift bij trillingen. “Voor het monteren van de Ty-Rap® kabelbinders maken onze monteurs gebruik van de Ty-Rap® tang of facetloze zijkniptangen”, aldus John Orie. “Daarmee wordt de kabelbinder op exact de juiste spanning getrokken en afgeknipt. Op jaarbasis verwerken we zo honderdduizenden Ty-Rap® kabelbinders van ABB. En het mooie is: we hebben nog nooit een project gehad waarbij één van die kabelbinders moest worden vervangen. Kwaliteit is niet alleen een voorwaarde voor succes in onze business, maar ook een keuze voor jarenlange gebruikszekerheid.”  

Welke Ty-Rap® leent zich voor uw toepassing?

Assortiment_Ty-Raps
Het complete Ty-Rap®-portfolio omvat kabelbinders die voor specifieke toepassingen zijn ontworpen. Of het nu gaat om kabelbinders die bestand zijn tegen extreme temperaturen, vlammen, continu zonlicht, UV-straling, agressieve chemicaliën of om kabelbinders met een hoge spankracht: er is altijd een Ty-Rap® die bij u past.

Draad- en kabelmanagement voor optimaal resultaat


Naast het complete Ty-Rap®-portfolio, heeft ABB een groot aanbod van nog meer draad- en kabelmanagementoplossingen om kabels sneller en gemakkelijker te beschermen, te isoleren en aan te sluiten. Als het aankomt op betrouwbaarheid en prestaties kiezen deskundige professionals de oplossingen van ABB
  • Neem contact op

    Verstuur je aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Neem contact op
Select region / language