Schaalbare energiebesparingsoplossing voor Heesen Yachts

ABB Ability™ zorgt voor de volgende stap in verduurzaming

RefCas_HeesenYacht

Energiebesparing en kostenefficiëntie: twee belangrijke doelen voor Heesen Yachts, specialist in de bouw van luxueuze en innovatieve superjachten. Energiemonitoring speelt een cruciale rol bij het vormgeven van deze plannen. Maar waar begin je? 

Alle jachten worden bij Heesen in huis ontwikkeld en gebouwd. Van de ideale romp, tot een perfecte afwerking en interieurbouw. Dit betekent dat er veel bedrijvigheid is in de scheepshallen. Om grip te krijgen op de energiekosten staat energiemanagement hoog op de agenda bij Heesen Yacht.  Energiemonitoring geeft inzicht in de energiestromen en -kosten. Daarnaast is er vanaf 2023 de energiebesparingsplicht vanuit de overheid, waarbij Heesen Yachts eens in de vier jaar alle energiebesparende maatregelen moet rapporteren. 

Koen Pennings, meewerkend voorman  Departement bij Heesen Yachts, zag de kans om hiermee aan de slag te gaan. “Bij Heesen Yachts ontwikkelen we een superjachten voor het topsegment, maar we willen bij de bouw daarvan niet de oceaan en de wereld vervuilen. Bovendien vraagt de markt om verduurzaming. Niet alleen aan boord, maar ook bij de bouw van de jachten. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen hoeveel energie er waar en wanneer verbruikt wordt.  In eerste instantie wilden energieverbruik per hal in kaart brengen. Daarnaast wilden we ook weten hoeveel energie een jacht gebruikt als die aan de walstroom ligt. Bovendien bleek er bij de eerste metingen sprake van een afwijkende Powerfactor, veroorzaakt door o.a. apparatuur en verlichting in de hallen. Voor ons was deze constatering dan ook de aanleiding nog meer te monitoren welke energiestromen actief zijn.” ABB haakte aan om te bedenken hoe we de eerste stappen kunnen inrichten.
RefCas_HeesenYacht
Heesen Yachts

RefCas_HeesenYacht
RefCas_HeesenYacht

Schaalbare oplossing

Inzicht in energie is mogelijk wanneer alle verbruikers individueel gemeten worden. Met enkel een hoofdverdeler die inzicht geeft in het totaalverbruik - wat in eerste instantie bij Heesen Yachts het geval was - is dat niet mogelijk. Om die reden zijn de hoofdverdeler en de verdeelkasten in de scheepshallen uitgebreid met ABB M4M netwerkanalyzers. Zo kan de energie real-time en nauwkeurig gemonitord en geanalyseerd worden.

Johan Bestebreur: ''Eén van de voordelen voor Heesen Yachts is dat deze oplossing schaalbaar is. Je kunt klein beginnen en steeds meer uitbreiden met bemetering van subgroepen. Bovendien hebben de analyzers een modulaire opbouw, wat betekent dat ze bestaan uit verschillende afzonderlijke modules of componenten. Hierdoor kunnen gebruikers zoals Heesen Yachts de configuratie aanpassen door de modules te kiezen die relevant zijn voor hun specifieke meetbehoeften. Ook als deze veranderen in de toekomst.''
RefCas_HeesenYacht

Meer informatie over M4M netwerkanalyzers

LEES MEER
RefCas_HeesenYacht

ABB Ability Energy and Asset Manager™

De ABB M4M analyzers zijn vervolgens aangesloten op de ABB Ability Energy and Asset Manager™. Hiermee worden de gegevens uit de stand-alone netoverzichtelijk weergegeven in één intuïtief dashboard. Deze ultramoderne cloudoplossing biedt realtime inzicht in energiestromen waardoor kosten en risico’s worden verlaagd en prestaties en veiligheid gemaximaliseerd. Het voordeel van de ABB Ability Energy and Asset Manager™ is dat Heesen Yachts zelf bepaalt welke KPI’s zichtbaar zijn in het dashboard.

Koen Pennings: ''In onze scheepswerf in Oss hebben we samen met onze ABB contactpersoon het dashboard vormgegeven. We hebben de KPI’s geformuleerd aan de hand van onze eigen wensen en de energiebesparingsplicht. Het dashboard dient voor ons namelijk ook als middel om te rapporteren. Al met al zijn er veel punten waar we rekening mee moeten houden bij het bepalen van de KPI’s. De kennis die ABB in huis heeft kwam daarom op het juiste moment. Ze hielpen ons met de eerste stappen rondom energiemonitoring. We hebben nu een inzichtelijke en schaalbare oplossing waarmee we daadwerkelijk kunnen besparen.''

Heesen Yachts heeft op basis van de data uit de ABB Ability™ oplossing het energieverbruik al weten te verminderen. Toch wil Heesen Yachts doorbouwen. Koen Pennings: ''Het systeem leent zich er bij uitstek voor om verder uit te breiden. Dankzij het schaalbare ontwerp kunnen wij ieder jaar nieuwe zaken toevoegen. Het zou te tijdrovend zijn om dit in één keer te moeten doen. We houden hierbij overigens goed onze doelen voor ogen. We moeten onszelf ook af blijven vragen welke data we precies nodig hebben om een effectieve volgende stap te kunnen zetten.''

Johan Bestebreur: ''Een volgende stap is inzicht krijgen in de faciliteiten die gebruikt worden in de scheepshallen zoals verlichting en apparatuur. Door middel van monitoring zien we of de apparatuur juist functioneert en wanneer onderhoud nodig. Op die manier identificeren we problemen nog voordat ze zich voordoen en wordt voorspellend onderhoud mogelijk. Dit draagt bij aan operationele stabiliteit en kostenefficiëntie.''


  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language