Select Language
  • norsk

Messeguide - ABB Ability™ Energy and Asset Manager Forutsigbar drift og vedlikehold

ABB Ability™ Energy and Asset Manager lengdeformat

Hent inn og analyser forbruks- og driftsdata.

Denne messeveggen viser en håndfull produkter som deler data til ABB sin digitale tjeneste, ABB Ability™ Energy and Asset Manager. ABB Ability™ Energy and Asset Manager er satt sammen av to verktøy, Energy Manager for energiovervåking og Asset Manager for helsetilstandsovervåking, dokumentasjon og prediktive vedlikeholdsfunksjoner. Disse tjenestene kan både bestilles som en kombinert løsning og som separate tjenester. ABB Ability™ Energy and Asset Manager henter inn store mengder forbruks- og driftsdata, og presenterer disse i et fleksibelt dashbord med enkle og kjente figurer. Hensikten med dashbordet er at brukeren raskt kan tolke hvordan anlegget oppfører seg og øyeblikkelig ta gode beslutninger. Som illustrert på messeveggen kan man få ABB Ability™ Energy and Asset Manager som skytjeneste og lokal løsning. Med skytjenesten er dataene samlet på internett og tilgjengelig hvor som helst og når som helst via nettleser, for eksempel mobil, nettbrett og datamaskin. Med lokal løsning vil dataene være tilgjengelig via webserver integrert i ekstern gateway, og kunne leses i nettleser der gatwayen kan nåes på det lokale nettverket.

Det er to måter å samle inn dataene på. Man kan bruke Ekip Com Hub, en kommunikasjonsmodul man kan sette inn i luftbrytere eller bruke sammen med kompaktbrytere, eller man kan bruke ABB Ability Edge Industrial Gateway som er en ekstern gateway man kan montere på DIN-skinne eller vegg og dør. Data hentes fra feltbussenhetene over Modbus TCP/IP og Modbus RTU og sendes trygt fra gateway ut på internett via ethernet kabel, Wi-Fi* eller mobilnett (3G/4G)*. Skytjenesten er utviklet i samarbeid med Microsoft Azure og driftes igjennom deres skyplattform og datasentre. Dette gjør at vi kan garantere det siste nye innen cybersikkerhetsløsninger og at dine data behandles trygt under strenge sikkerhetsrutiner og barrierer.

Siden ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en skytjeneste vil den alltid være under utvikling og forbedring. Det kommer stadig flere funksjoner i dashbordet, flere tilleggspakker rulles ut og antall produkter som støttes øker stadig. Nå kan man i tillegg til ABB sine produkter også hente data fra enkelte tredjeparts kilowattimemålere og effektbrytere, og samle verdier fra flere lokasjoner i et overordnet dashbord som kalles ABB Ability Energy Manager Multisite. Alt av digitale tjenester er tilgjengelig i vår digitale portal ABB Ability Marketplace™ og mulighetene her er enorme. Vi gleder oss til å presentere nye funksjoner i tiden som kommer og håper våre innovasjoner og nye produkter faller i smak.

* Wi-Fi og mobilnett støttes ikke av Ekip Com Hub, bare ABB Ability Edge Industrial Gateway.

Fordeler og funksjoner:

  • Data i ABB Ability™ Energy and Asset Manager er tilgjengelig via nettleser og krever ingen ekstra programvare.
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager er gratis de første 6 månedene.
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager tilbys også som lisenser. Detter gjør at leverandører kan videreselge tjenesten til sluttbruker. Man kan justere aktivering av tjenesten i tilfelle endringer i ferdigstillelse og budsjetter, eller man kan dele ut lisenser til anlegg som gaver.
  • Gatewayen Ekip Com Hub støtter opptil 15 feltbussenheter på Modbus RTU eller 15 på Modbus TCP/IP.
  • Ekip Com Hub kobles på internett med ethernet kabel.
  • Gatewayen ABB Ability Edge Industrial Gateway støtter opp til 15 feltbussenheter på Modbus RTU og 45 på Modbus TCP/IP.
  • ABB Ability Edge Industrial Gateway kan kobles på internett med ethernetkabel, Wi-Fi og mobilt nettverk (3G/4G) med simkort.
  • I tillegg til å samle inn data om forbruk av elektrisk energi kan man også samle inn forbruk av vann, samt analoge og digitale signaler. Dette gjøres ved hjelp av EQ-matic, modul for temperaturmåling eller ved hjelp av signalmoduler.
  • Skytjenesten er utviklet i samarbeid med Microsoft Azure og har det siste nye innen cybersikkerhetsløsninger
  • Utover de produktene som er vist på messeveggen så kan ABB Ability™ Energy and Asset Manager også hente data fra motorkontroller UMC100.3 og utvalgte UPS’er.

Teknisk informasjon:

  • ABB Ability™ Edge Industrial Gateway samler data fra lavspenningsprodukter over Modbus TCP/IP og Modbus RTU. Kan tilkobles opp til 45 Modbus TCP/IP og 15 Modbus RTU enheter. Kan tilkobles internett med nettverkskabel, Wi-Fi og 3G/4G. Har egen modell med webserver, hvis man ønsker eget lokalt system isteden for skytjeneste.
  • Ekip Com Hub støtter opptil 15 feltbussenheter på Modbus RTU eller 15 på Modbus TCP/IP, og er en kommunikasjonsmodul for kompaktbrytere i kombinasjon med modulboks (som vist på messevegg), eller kommunikasjonsmodul som puttes i egen kassett i toppen på større kompaktbrytere (XT5 og XT7) og luftbrytere (Emax 2).
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en digital tjeneste som henter inn data fra lavspenningsprodukter og visualiserer disse i nettleseren med kjente grafer og figurer. Her kan man blant annet lese av energi, strøm, spenning, effekt, THD, bryterstatus, alarmer, dokumentasjon med mer. Systemet støtter mange av ABB sine produkter, men også utvalgte produkter fra andre leverandører. Denne porteføljen øker stadig. Systemet er fleksibelt, skalerbart og kan dele data med andre system ved hjelp av REST API.
  • ABB Ability Marketplace er en portal hvor alle digitale tjenester fra ABB sine forretningsområder er samlet på et sted. Her finner man over 200 tjenester, alt fra konfigureringsverktøy, programvareoppdateringer, gratisprogram, energiovervåking, helsetilstandsovervåking, lisenser og mye mer.

 Oppsummert:

-  Få trygg tilgang til viktige og nyttige data når som helst og hvor som helst.
- Skytjenesten støtter en rekke lavspennings- og mellomspenningsprodukter, samt en håndfull produkter levert av andre leverandører.
- ABB Ability™ Energy and Asset Manager er under konstant utvikling og sluttbruker vil stadig få tilgang til flere funksjoner og analyseverktøy som gjør hverdagen lettere.

Linker ABB Ability™

Andre linker

ABB Ability Energy and Asset Manager bannerbilde250
WEBSIDE (eng)

ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Select region / language