Select Language
  • norsk

Messeguide - ABB Ability Marketplace™ - Software til flere formål

En portal for alle digitale tjenester i ABB

Denne messeveggen tar for seg en av de mange mulighetene man har ved å bruke digitale tjenester som tilbys via ABB Ability Marketplace™. ABB Ability Marketplace™ er en portal hvor alle digitale tjenester i ABB sine ulike forretningsområder er samlet på ett sted. Her finner man tjenester for konfigureringsverktøy, programvareoppdateringer, gratisprogram, energiovervåking, helsetilstandsovervåking, lisenser og mye mer.

Her har vi tatt for oss muligheten som digitale kompaktbrytere og luftbrytere har til å oppgradere med nye funksjoner og egenskaper. Det er mange oppdateringer tilgjengelig, se egen liste på messevegg, og disse kan aktiveres ved bestilling av bryteren eller bestilles på et senere tidspunkt. Med denne funksjonaliteten forenkler man prosjektering av anlegget via fleksibilitet som gjør at anlegget blir fremtidsrettet og bedre rustet for nye krav og endringer som kan skje i løp av anleggets levetid.

På denne messeveggen tar vi for oss den avanserte algoritmen adaptiv lastprioritering, som er en tilleggsfunksjon for de digitale vernene Ekip Touch, Ekip Touch Measuring og Ekip Hi-Touch. I dette senarioet har vi en kompaktbryter, Tmax XT2, og en signalmodul, Ekip Signalling Modbus TCP, som samhandler slik at laster tilkoblet ESB kontaktorer og AF kontaktorer kan prioriteres. Dette er en viktig funksjon for å kunne redusere belastningen på strømnettet når situasjonen krever det. Dette kan eksempelvis være situasjoner hvor anlegget går over til generatordrift eller øymodus og ikke greier å produsere nok strøm, eller tilfeller hvor forbruket på anlegget er så høyt at man ønsker å nedprioritere laster for å redusere påkjenningen. Denne nedprioriteringen skjer ved at algoritmen bruker sanntidsmålinger av effektforbruk og frekvens, og deretter foretar det digitale vernet en nedprioritering av de aktuelle tilkoblede lastene. På den måten kan anlegget delvis fungere, i stedet for at hele anlegget blir uten strøm.

Kombinerer man kompaktbrytere, signalmodulen Ekip Signalling Modbus TCP og skytjenesten ABB Ability™ Energy and Asset Manager kan man via nettleser fjernovervåke status på utstyret ute i anlegget, når som helst og hvor som helst.


Fordeler og funksjoner:

  • I ABB Ability Marketplace™ er alle ABB sine digitale tjenester samlet på et sted.
  • Når man har laget bruker på ABB Ability Marketplace™ kan man bestille tjenester og umiddelbart aktivere disse på utstyret.
  • Gatewayen Ekip Com Hub er koblingspunktet mellom utstyret ute i anlegget og skytjenesten ABB Ability™ Energy and Asset Manager.
  • Ekip Com Hub støtter opp til 15 feltbussenheter på Modbus RTU eller 15 på Modbus TCP/IP.
  • Ekip Com Hub kobles på internett med ethernet kabel.
  • Digitale kompaktbrytervern - Ekip Touch, Ekip Touch Measuring og Ekip Hi-Touch.
  • Kompaktbryterne fra Tmax XT serien har høy nøyaktighet, mulighet for oppgradering og mulighet for energimåling.
  • Ekip Signalling Modbus TCP har 11 innganger og 10 utganger. Med Ekip Signalling Modbus TCP kan utstyr uten kommunikasjon dele informasjon i et nettverk.
  • Digitale luftbrytervern - Ekip Touch og Ekip Hi-Touch.
  • Data i ABB Ability™ Energy and Asset Manager er tilgjengelig via nettleser og ingen ekstra programvare kreves for å lese av dataene. Tjenestene kan bestilles som separate tjenester, Energy Manager og Asset Manager.
  • Med helsetilstandsovervåking, Asset Manager, kan man hente inn digitale signaler fra anlegget, lese av status og ha funksjoner for prediktivt vedlikehold.
  • Med energiovervåking, Energy Manager, har man kontroll over energiflyten i anlegget og kan oppdage energityver som man tidligere ikke har hatt forutsetninger for å oppdage.
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager er gratis de første 6 månedene.
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager tilbys som lisenser som kan aktiveres når man selv ønsker det.
  • Skytjenesten er utviklet i samarbeid med Microsoft Azure og har det siste nye innen cybersikkerhetsløsninger.

Teknisk informasjon:

  • Ekip Com Hub støtter opptil 15 feltbussenheter på Modbus RTU eller 15 på Modbus TCP/IP, og er en kommunikasjonsmodul for kompaktbrytere i kombinasjon med modulboks (som vist på messevegg), eller kommunikasjonsmodul som puttes i egen kassett øverst i de største kompaktbryterne (XT5 og XT7) og luftbryterne (Emax 2).
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en digital tjeneste som henter inn data fra lavspenningsprodukter og visualiserer disse i nettleseren med kjente grafer og figurer. Her kan man blant annet lese av energi, strøm, spenning, effekt, THD, bryterstatus, alarmer, dokumentasjon med mer. Systemet støtter mange av ABB sine produkter, men også utvalgte produkter fra andre leverandører. Denne porteføljen øker stadig. Systemet er fleksibelt, skalerbart og kan dele data med andre systemer ved hjelp av REST API.
  • Tmax XT2har digitale vern som støtter nominell strøm fra 40A-160A. De kommer i tre versjoner, Ekip Touch som er det enkleste digitale vernet, Ekip Touch Measuring som har energiovervåking, og Ekip Hi-Touch som er det mest avanserte vernet. Disse tre har oppgraderingsmuligheter via ABB sin softwareportal ABB Ability Marketplace, og kan oppgraderes med det siste nye innen vernteknologi, om ønskelig.
  • Ekip Signalling Modbus TCP er en ekstern signalkontaktmodul som kan monteres på DIN-skinne. Den kan hente inn digitale signaler og videresende disse via ethernetkabel over Modbus TCP/IP. På denne måten åpner man for at utstyr uten kommunikasjon kan fjernstyres og dele informasjon i et nettverk. Ekip Signalling Modbus TCP har 11 digitale innganger og 10 utganger.
  • ABB Ability Marketplace er en portal hvor alle digitale tjenester fra ABB sine forretningsområder er samlet på et sted. Her finner man over 200 tjenester, alt fra konfigureringsverktøy, programvareoppdateringer, gratisprogram, energiovervåking, helsetilstandsovervåking, lisenser og mye mer.


Oppsummert
:

-  ABB Ability Marketplace™ og digitale vern gjør at anlegget er fremtidsrettet og enkelt kan oppgraderes ved behov.
- Med adaptiv lastprioritering kan effektbrytere styre laster i anlegget ut i fra nettkapasitet og forbruk.
- Porteføljen i ABB Ability Marketplace™ er under konstant utvikling og sluttbruker vil stadig få tilgang til flere funksjoner og analyseverktøy som gjør hverdagen lettere.

Linker ABB Ability™

FILM ABB Ability Marketplace
FILM (eng)

ABB Ability Marketplace™ – an online portal to ABB’s ecosystem of digital solutions and services

Andre linker

ABB Ability Energy and Asset Manager bannerbilde250
WEBSIDE (eng)

ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Select region / language