华电集团建设世界先进电厂,开启面向未来的智慧电厂管理模式

客户故事



华电集团增城电厂电气负责人黄淼表示:“增城电厂的目标是建成具有华电特色的‘清洁友好、多能联供、智慧高效’的世界先进电厂。ABB 所提供的数字化产品非常符合我们的需求,其中 ABB ABILITY 配电系统资产健康管理解决方案中的预测性维护建议,大大提高了用电系统的稳定性和可靠性。”



广州增城 2×660 MW 燃气燃机项目简介

华电集团增城电厂是国内大型的重型燃机电厂之一,这是华电集团完整应用全套数字化解决方案的电厂项目,为电厂行业开启面向未来的智慧电厂管理模式。该项目于2019年7月顺利交付现场,并于2020年6月广州增城2×660MW燃气燃机项目成功投运。



华电集团面临的挑战

华电集团树立了要建设具有华电特色的世界先进电厂理念,要实现这个理念就要朝智慧电厂方向发展。而建设智慧电厂关键要解决和克服原有的 设备多管理难、操作复杂易出错这两大问题



ABB ABILITY 配电系统健康管理解决方案与一键顺控智能化解决方案

扬州国电南自开关有限公司与 ABB(中国)有限公司准确把握客户所面临的两大问题,从而提出两大方案:ABB ABILITY 配电系统健康管理解决方案与一键顺控智能化解决方案,这两大方案凭借扎实的技术实力获得中国华电集团高度认可,在这个数字化智慧电厂项目中实现成功应用。

在此智慧电厂项目中,ABB iUniGear® 和 iVD4® 中压智能化开关设备配置了在线温度监测及断路器机械特性监测的智能传感设备,通过本地部署的 ABB ABILITY 配电系统资产健康管理解决方案(MyRemoteCare),进行实时状态信息评估设备的健康状态;并通过人工智能机理算法主动预测设备失效的可能性,实现了配电设备从预防性维护到主动预测性管理的智慧转变。一键顺控智能化操作及可视化视频监测功能在确保运行人员安全的同时,有效提升设备运维效率,降低非预期停电的损失。





相关解决方案与产品




Select region / language