设备管理者

1 分钟内快速采取行动

ABB Ability™ EDCS的用户界面直观生动,有关设备的全部信息一目了然。因此通过这个平台,可以进行有针对性的操作,帮助设备管理者及其员工完善提高维护保养的有效性,降低成本。

借助高速数据采样和报警功能,设备管理者及其员工可以随时随地远程监视、诊断电气系统。

简化管理确保设备的可靠性。


以更低成本确保安全可靠
通过持续监测和采集系统数据,确保系统正常运行。出现异常状况时会发送警报和通知,便于您判断情况并采取相应行动,从而主动及时地完成修复。

简化操作,减少书面工作
支持多站点连续监测,一个维修技术人员便可以同时管理多个站点。访问电气系统历史数据更简单,随手即可保存所需技术文档。保存您日常操作活动的数字记录,制定工作日程表更简单快速。取消不必要的预防性维护保养,减少 40% 的设备维护时间。

真正的电能和设备管理者
随时随地实现对整个系统的掌控,简单点击即可实施电能管理策略,节省最高达 30% 的运营成本。只需一两次点击便可以采集系统数据,为您提供报告素材。监测电气系统,避免因为电能质量问题遭到罚款。ABB Ability™ EDCS让节能变得切实可行,无比简单。

从预防到预测
按需行动。ABB Ability™ EDCS可以持续分析诊断电气系统中的设备,从而可以帮助您采取更高级别的预测性维护。具有实时分析和智能服务帮助功能,可避免故障,并节省不必要的预防性维护成本和检查设备成本。

其他用户

Select region / language