盘柜厂

10 分钟内即可实现设备与云端的连接

ABB Ability™ EDCS安装易如反掌,可以轻松赋予电气柜更多功能。ABB Ability™ EDCS基于简单的集成式架构,盘柜厂只需插入该模块便可使用。

ABB 的创新型技术:充分利用 ABB 产品的可用性和连接性,能够帮助您提升客户项目价值,实现业务升级,简单快速地扩展您的业务范围。


即插即用
没有复杂的硬件或连接,也无需工程时间和成本。新型 Ekip Com Hub 通讯模块采用卡盒式结构,只需插入到接线盒便可以连接到云端。通过 Ekip Connect 软件,仅需几分钟即可自动扫描设备完成系统配置。

化繁为简
没有复杂的硬件或连接,也无需工程时间和成本。新型 Ekip Com Hub 通讯模块采用卡盒式结构,只需插入到接线盒便可以连接到云端。通过 Ekip Connect 软件,仅需几分钟即可自动扫描设备完成系统配置。

价值优化
采用简单的集成式架构,提供可升级的先进服务。对于由多种元器件组成的电能监视和管理系统,可以避免昂贵耗时的复杂设置。此外,盘柜厂还可以持续跟踪开关柜性能和使用历史,并直接访问设备技术文档。

其他用户

Select region / language