ABB 管理层、技术专家及用户共同分享了 ABB 接触器、微型断路器、塑壳断路器、软起动器等各路明星产品及其应用,带领大家云参观了 ABB 在新会、北京和厦门的国家级绿色工厂,为广大客户提供了知识共享和思想碰撞的机会,共同见证 ABB 的技术积累与创新以及如何支持客户的转型升级,凸显 ABB 电气在自动化领域始终秉承企业持续发展所不可或缺的工匠精神。

结合当前行业的发展趋势,本期云上俱乐部将聚焦传统机械行业和新兴行业,重点介绍 ABB 在传统机械、新能源、充电桩以及数据中心行业中如何发挥其重要作用。

  • ABB 云上俱乐部精彩瞬间回顾
  • ABB 管理层寄语
  • ABB 电气传统机械行业解决方案
  • ABB 电气新能源行业解决方案
  • ABB 在交直流充电桩市场的低压产品解决方案
  • ABB 电气助力大数据时代发展,打造绿色、安全、智慧的数据中心






探索行业前沿解决方案,我们从未止步!


 

每一种崛起都源于背后的根基,每一次突破都离不开持续的创新,ABB 践行持续发展创新理念,不断推陈出新,为产业注入新的时代动能,以引领者的姿态踏上持续的转型升级之旅,ABB 在这条路上创新不止,奋斗不停,孜孜以求,把工匠精神锲刻进每一件产品,每一个解决方案。ABB 始终坚持与客户保持密切合作,并肩探索如何将先进技术与实际业务需求相结合,开发创新产品及全面解决方案,创造更多的价值,以安全、智慧和可持续之道,赋能电气化未来!





传统机械行业


ABB 电气在机械设备制造行业拥有丰富的行业应用经验,可以根据客户需求提供各种不同的产品解决方案,以先进的技术和创新的设计理念,协助业内客户应对挑战,提供高效、可靠的配电与控制系统、电气元件以及先进的整体解决方案。


auto-valute-1
auto-valute-2
auto-valute-3





探索行业前沿解决方案,我们从未止步!   ABB Formula 惠智通用机械平台电动机控制与保护解决方案

全新 ABB Formula 惠智自动化平台 聚焦于通用机械制造市场,惠及客户需求,智造引领选择!惠智平台的推出,以更具竞争力的产品方案组合惠及更多通用机械用户,助力机械制造行业的用户在竞争日益激烈的市场环境下,具备充足的竞争力!惠智产品线涵盖全新塑壳断路器ATM、微型断路器 SF200、电动机保护用断路器 MS2X、接触器 A2X.2、热过载继电器 TA2X.2、用于二次回路控制的各类继电器及开关电源 EPR、按钮指示装置 PD 等产品,是实现电动机控制与保护的一站式解决方案。




ABB电气自动化业务专栏     实景亲鉴,品质见证

作为全国首批国家技术创新示范企业之一,卫华集团自主研发生产了门式起重机械、港口机械等产品,已成功应用于上千家中国大型企业和重点工程建设中。在众多国家重点项目中,ABB秉承创新、合作、共赢的理念,为卫华提供ABB全电流段塑壳断路器、微型断路器、接触器等产品,保障了起重机的稳定运行。







新兴行业


随着科技的不断进步和社会的不断发展,新兴行业已成为推动经济发展的重要力量,也是激发发展新动能的重要途径。凭借先进的数字化技术和解决方案,可靠的高性能产品以及丰富成熟的应用经验,ABB电气积极为新兴行业的发展赋能,支持构建新型电力系统,推动新能源行业绿色转型。


新能源


ABB 与全球先进企业共同致力于在新能源领域的开拓,可提供从直流发电、交流并网、储能、消纳全套的解决方案。早在上世纪 90 年代初 ABB 就参与了几乎所有类型的光伏(PV)以及聚光太阳能(CSP)技术的研发。随着风电的发展历程,从陆上到海上,从发电机出口到交流并网具备全套的解决方案。ABB 的足迹遍布全球各地,为行业带来新动力。

效率

效率
可提供完整产品系列,有助于提高方案确认,最多可节省 50% 的时间

绿能

绿能
完整的产品组合有助于提高系统电气平衡的效率,最多可提高 35% ,交付更多电力

环境

环境
ABB 产品的设计考虑了特定应用要求,并通过测试验证可在高温和高海拔场景运用

全球化

全球化
ABB 的多重列名产品和系统使得客户几乎在世界任何地方都可以出口且满足平台化设计要求





新能源行业配套方案

ABB 作为可再生能源创新技术的供应商,为光伏发电、风能发电和储能电站提供全面的解决方案。可再生能源和数字化使产生、分配和消耗能源的方式发生根本性变化,ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案将能效和资产管理集成到一个直观的仪表板中,帮助客户在整个运营过程中降低成本和风险,以及提高绩效和安全性。

 

光储系统配套方案
风电系统配套方案
数字化系统配套方案




相关产品

ABB 一贯关注可再生能源发电,并通过与主要的风力发电机生产商、逆变器制造商和新能源电站集成商的持续合作,以满足当前市场需求并符合未来技术发展趋势。展现创新硬实力,ABB重磅推出全新 Emax 2/E 高电压空气断路器及新一代紧凑型 DC1500 V 隔离开关 OTDC。


充电桩


2022 年全年,中国新能源汽车整体销量达到 688.7 万辆,同比增长 93.4%,随中欧一致将在 2023 年后取消补贴,未来新能源汽车销量将会保持较高增速;美国目前刚刚进入大规模新能源补贴阶段,年销量持续提升。随着美国《国家电动车基础实施计划》出台,涉及 50 亿美元各州主干道充电设施建设;欧盟目前充电桩基数明显不足,大力发布政策激励充电桩建设,未来充电桩出口市场将保持较高增速,未来4年出口充电桩平均增长将达 97%。随着新增公共车桩比和高速公路服务区充电车位占比的政策发布,国内未来充电桩增速将保持在高位。



ABB低压元器件解决方案
ABB低压元器件解决方案

ABB 是全球领域高性能、高品质充电桩的生产制造商,ABB 完善的低压元件解决方案也是各大充电桩制造商优选方案。相对欧美市场,ABB 低压产品丰富的认证和品牌美誉度是国内充电桩企业叩开海外市场的敲门砖。国内充电桩企业在户外高雷暴干扰地区利用 ABB 特有产品带来可靠运营;而海外客户也在寻求B型漏电保护产品,在含有大量电子设备和整流设备回路中,因为漏电信号含有大量直流信号,普通的漏电断路器不能对电路进行有效保护,这时就应该选择针对直流信号的漏电断路器。B 型漏电适用于起重机、行车、充电桩、电梯、三相光伏等变频负载及交直流转换。 ABB 是为数不多的可以提供可靠 B 型漏电保护产品的供应商。



相关产品

凭借出色的技术专长、丰富的行业经验以及对充电基础设施领域的深度洞察,ABB 电气不断推陈出新,产品线丰富,认证完善,能够充分满足交直流充电桩业务对元器件的不同需求。特别是在抗干扰和B型漏电的需求,ABB 电气都能提供可靠的产品。


数据中心



数字经济作为现代经济发展的新引擎,正以前所未有的速度推动着不同经济主体的持续变革。庞大的数据信息管理需求,也促进着以数据中心为代表的新型基础设施步入飞速发展的阶段。伴随着物联网、大数据、AI 算力的持续发展,对数据服务的需求将呈指数级增长。在此需求下,高效 IT 设备、新型制冷系统、高效供配电系统,清洁能源高效利用、数据中心用能结构持续优化,管理、设计、施工、运营优化、资源利用效率的提高是实现数据中心碳中和面临的三大挑战,ABB电气将持续助力数据中心全面应对未来。




数据中心行业的发展趋势

数据应用需求持续增长、能源结构变革国策不可动摇,数据中心作为高耗能行业,在肩负着社会责任的同时也需要持续优化自身发展路径及建设目标,重塑数据中心能源供给结构,实现能源与算力协同发展已成为数据中心发展的新趋势。





相关产品
MegaFlex DPA 不间断电源方案
MegaFlex DPA 不间断电源方案


· DPA 分散技术
· 模块安全热插拔
· 市场领先的能源效率
· 模块化 UPS,单机容量高达 1.5 MW
· 占用空间减少最高 45%

Tmax XT DC直流专用塑壳断路器
Tmax XT DC直流专用塑壳断路器


· U 型双断点,热磁可调
· 先进的磁吹弧技术
· 提供 3/4 极可用的抽出式和插入式
· 与 Tmax XT 交流附件相同,全系列标准化附件



主要设备列头柜

防触电终端配电母排系统 SmisslineTP、线路能耗监测系统 CMS、电能监测单元PMU构成机房基础层级的能源分配采集系统,帮助用户实现主回路及所有微断回路的全电量精准测量及开关状态监测,并延伸到用户云端。

  • 热插拔 SmisslineTP 系统、可带电添加或更换开关,提高供电连续性
  • 通过调相轻松实现负载平衡,提高 IT 设备运行效率
  • 最新双路直连母排设计进一步节省空间和布线时间,直接连接 Tmax XT4,安装快速简便
  • 灵活的线路能耗监测系统 CMS,无需占用更多空间
  • 使用集成的 Web 网页服务器轻松调试
  • 母线接线灵活可扩展,现有设备改造极其方便




“匠心致品质,智创共未来” ABB 电气自动化专栏第一季即将收官,ABB 电气所坚持的“专一,专注,专心于精进产品的研发及创新”的初心不会变,秉承 “匠心致品质” 的工匠精神也不会变。ABB 电气不断完善产品竞争力,始终提供数字化和模块化的产品,持续创造更高的客户价值。期待与客户携手共进,以安全、智慧和可持续之道,赋能电气化未来。

>>欲进一步了解 ABB,欢迎访问ABB官网

EPLAN
Select region / language