配电领域正在快速变革,能源效率、连接性和智能电网等主要新趋势正在涌入舞台,并引发了新的客户和应用需求。8 月 11日,我们将云参观国家级绿色工厂—厦门 ABB 低压电器设备有限公司,ABB 技术专家将为我们分享 ABB Emax 2 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器产品的幕后研发故事。

  • 厦门 ABB 低压电器设备有限公司实现持续高速发展的秘诀
  • 云参观国家级绿色工厂—厦门ABB低压电器设备有限公司
  • ABB Tmax XT 塑壳断路器和 Emax 2 空气断路器的发展历程及产品特点
  • ABB 塑壳断路器及空气断路器帮助客户生产制作提高效率
  • 互动问答

点击观看回放




—
ABB Emax 2 空气断路器与 Tmax XT 塑壳断路器


 

配电领域正在快速变革,能源效率、连接性和智能电网等主要新趋势正在涌入舞台,并引发了新的客户和应用需求。为了满足这些需求,ABB 推出了 Emax 2 空气断路器与 Tmax XT 塑壳断路器。Emax 2 空气断路器与 Tmax XT 塑壳断路器从断路器到电能管理器的进化仍在继续。它正在嵌入越来越多的功能,成为全电能管理专家。









features ABB Emax 2 空气断路器产品特点解读

Emax 2, Tmax XT, ABB

高性能、保护与测量

  • Emax 2 具有很高的短时耐受电流,可增加各种高效的保护功能,并且在重要应用场合可确保区域选择性保护
  • 外形尺寸小巧紧凑,因此可以大大节省开关柜的安装空间和成本,同时保证产品的优良性能不变
  • Emax 2 空气断路器经认证符合 IEC61557-12 标准的 1 级有功电能测量要求
  • 故障录波功能可完整记录故障前设备的所有电气参数和完整波形记录,便于设备故障诊断

Emax 2, Tmax XT, ABB

控制

  • Emax 2 断路器可以管理低压电气系统的动态单台设备,可以通过高级功能来管理各种条件下的负载

Emax 2, Tmax XT, ABB

连接

  • Emax 2 系列断路器可与所有自动化和电能管理系统完美集成,以提高效率、降低能耗和实施远程监控

Emax 2, Tmax XT, ABB

易于使用
智能和即插即用架构为 Emax 2 带来了易用性,尖端的连接功能赋予了断路器在生命周期内进化的能力。

  • 维护简单、安全。前面板采用新型设计,安装主要附件时无需完全拆卸
  • Ekip Touch 保护脱扣器配有大尺寸彩色触摸屏显示器,操作更加直观、安全
  • 能够在 Emax 2 的生命周期内对其进行升级







features ABB Tmax XT 塑壳断路器产品特点解读

Emax 2, Tmax XT, ABB

性能与保护
Tmax XT 为需要高分断能力的应用场景设定标准,根据应用复杂性提供正确的解决方案。 

  • 将高级的保护功能集成在体积小的断路器
  • 通用的逻辑、交互界面及功能

Emax 2, Tmax XT, ABB

数据与连通性
Tmax XT 为现代工厂设施和能源管理设定标准,随时随地保证系统受控,适应未来产品的变化。

  • 可在线升级附加功能
  • 远程获取、监测、控制信息
  • 提升效率,节约能源

使用及安装便利
Tmax XT 为电气安装设定标准,整个产品系列共用逻辑功能使集成更加直接。

  • 选型便捷,适用于所有产品型号的标准附件 
  • 直观的产品设计使盘柜智能化制造及快速升级成为可能

Emax 2, Tmax XT, ABB

安全性与可靠性
Tmax XT 为前沿技术设定标准,细节间完美交互。

  • 接近一个世纪的研究和经验
  • 优秀品质,准备好迎接未来的挑战





eOVR  实景亲鉴,品质见证

百发动力(无锡)有限公司,是一家专注于柴油发电机组的制造商。ABB 与其一直保持紧密的合作,ABB Emax 2 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器具有体积小巧、安装方便,提高客户在生产制作和售后维护的工作效率。ABB 的产品技术领先、设计人性化、性能稳定,成为客户长期信赖的合作伙伴。









icon_07    ABB Emax 2 空气断路器 & ABB Tmax XT 塑壳断路器产品系列发展历程
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9






icon_09    ABB Emax 2 空气断路器 与 Tmax XT 塑壳断路器的典型行业应用

Emax 2, Tmax XT, ABB

无论是机房配电还是关键电源,Emax 2 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器都提供了杰出的连接与保护,更大程度地保障重要数据的安全、连续与稳定 。Tmax XT 塑壳断路器系列凭借其先进的断路器技术与齐全的配电保护功能,确保数据中心的高安全性,并为供配电系统数字化提供强力基础。

Emax 2, Tmax XT, ABB

Emax 2 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器较高的限流能力及专业的发电机组保护功能提供完善的船电保护、控制和管理;构建的低压岸电保护更完善、更智能,可接入港口配电云平台,实现岸电云服务。

Emax 2, Tmax XT, ABB

Emax 2 空气断路器在风力发电系统中主要用于发电机出口侧,变流器并网侧和箱变进线侧,为风力发电提供安全护航,各种电压等级和频率满足不同的应用场景,稳定的性能和长期的运行经验是最好的承诺。

Emax 2, Tmax XT, ABB

Emax 2 空气断路器友好的用户界面,全新的抽出式设计,易于操作,高效可靠,其紧凑的尺寸还能进一步节省柜体空间,独特的电能分析功能,可以连续监测电网质量。





数字化 数字化板块


随着基础设施和工业过程自动化和监控系统的使用日益增长,通过断路器提供数据来实现用于控制和监控电气设备的通讯系统也变得越来越重要。此外,以即将到来的工业 4.0 为标志,连通性已经成为企业业务发展的一项巨大挑战。物联网、微电网和大数据,是把挑战转化为机会的关键因素。配置 Ekip Com 架构的 ABB 设备(Tmax XT、Emax 2 和 Ekip UP)支持最常见的工业通讯协议和云端平台,为监控、控制和自动化提供完整的解决方案。ABB 不仅仅把断路器作为独立的保护设备,并且把它们视为电网中的关键元件,能够为用户提供有价值的信息,并实现先进的控制和自动化逻辑。

基于 Ekip 强大的通讯功能,利用先进的 Ekip Com 架构,在监控、控制和自动化方面提供了从 16 A 到 6300 A 完整的产品组合解决方案。


Emax 2, Tmax XT, ABB

讯功能

Ekip Com 架构 在 Emax 2 和 XT 断路器中支持七种常见的工业通讯协议和一个网关模块来实现云端连接。

Emax 2, Tmax XT, ABB

软件包

新一代 Ekip 智能断路器提供了通过选择测量和高级保护功能来定制断路器的可能性。可以根据具体应用对设备进行个性化量身定制解决方案。

Emax 2, Tmax XT, ABB

在线升级激活

ABB Ability Marketplace 是一个统一的订阅者门户网站,客户可以在此发现、订阅、管理和扩展 ABB SaaS 服务生态系统中的订阅服务。



ABB 经过系统梳理与评估,可规划中压、低压、终端等设备层一体化的全套电气解决方案。其中,断路器是保障电气系统安全持续运转的重要组成部分。Emax 2 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器具有高精度全电量测量功能,配合 ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案等数字化管理平台,可以为客户解决电力能效管理需求,还可在线升级多种测量、保护功能,为客户日后的配电升级预留充分的可能性。Emax 2 空气断路器和 Tmax XT 塑壳断路器系列所具有的保护脱扣器均可实现自供电,集成内部连接控制系统,可确保配电的安全可靠性。

Emax 2 空气断路器与 Tmax XT 塑壳断路器保障客户用电安全、稳定、持续地运行,通过结合ABB Ability 配电系统资产健康管理解决方案,使用者可直接获取断路器的健康评分和运维建议,有效提升响应速度和问题解决效率,提高操作的连续性和可靠性,实现更优质、更可靠、更安全的智能运维。

ABB 始终坚持与客户保持密切合作,开发创新型产品,以安全、智慧和可持续之道,赋能电气化未来。

>>欲进一步了解 ABB 断路器,欢迎访问ABB官网



EPLAN
Select region / language