《2030 年前碳达峰行动方案》要求,将碳达峰贯穿于经济社会发展的全过程和各方面。ABB 电气将持续通过卓有成效的低碳环保创新技术,助力客户实现低碳减排,以安全、智慧、可持续之道,赋能电气化未来。3 月 10 日,我们将云参观荣获“国家级绿色工厂“称号的北京 ABB 低压电器有限公司,分享 eOVR 数字化(智能)电涌保护器和 ABB OVR 系列产品。

  • ABB 先进技术助力打造国家级绿色工厂
  • 云参观北京 ABB 低压电器有限公司
  • 研发团队解读 eOVR 数字化(智能)电涌保护器
  • ABB 防雷产品全方位保障电力需求
  • ABB 防雷产品简介 —— OVR 电涌保护器
  • 互动问答



—
eOVR 数字化(智能)电涌保护器


 

全球范围内,尤其是智能建筑、智能电站、医院、数据中心和风电系统,对所有产品数据进行远程监控以提高使用率的需求日益增加;对于电涌保护器持续监测,可以提前和及时安排维护工作,减少紧急维护操作;通过改善预防性维护,不间断运行得以提高,这对于医院等关键电力应用尤其重要,因为任何中断都可能导致死亡;对于生产线,基于实时监控可以提前获得信息,防止生产停机、业务损失。






ABB电气自动化业务专栏 新品上市:eOVR 数字化(智能)电涌保护

eOVR 数字化产品扩展了 OVR 电涌保护器功能,并提供了与服务器通信的数字模块。通过这种组合,数字化电涌保护器能够保护终端设备免受雷电电涌和瞬态过电压的破坏。此外,通过实时监测、报告和互连各种数据,可以预测设备是否需要维护,从而延长雷电防护的连续性。全球通用的 eOVR 系列产品可与 System pro M compact InSite、ABB Ability(能效与资产健康管理平台)、第三方本地软件和云连接集成。

eOVR

主要应用场所
全球范围内,尤其是智能建筑、智能电站、医院、数据中心和风电系统,对所有设备数据进行远程监控以提高使用率的需求日益增加。
技术特性
·  实时监测SPD雷电发生时间、峰值和次数;
·  实时监测SPD劣化/老化趋势,判断使用寿命;
·  实时监测SPD接入状态;
·  可与 System pro M compact InSite、ABB Ability(能效与资产健康管理平台)和第三方本地软件和云连接,组成数字化监测系统。


常规性(升级前)

无法判断
·  雷电的大小、时间和次数;
·  什么时候失效,性能劣化衰减程度;
·  只有完全失效,指示窗和遥信触点 TS(干接点)才传出信息 ---- 防雷保护失去连续性。

VS

数字化智能型(升级后)

准确判断/实时记录
·  雷击时间、次数和雷电流幅值;
·  监测劣化趋势,以百分比(%)显示寿命状态;
·  寿命达临界值时,发出信息(邮件/手机/控制室)---- 提醒运维人
   员更换----防雷保护的连续性;
·  调取维护报告;
·  监测系统额定电压水平;
·  实时获得维护操作的建议;
·  监测环境温度;
·  后备过流保护装置(POD)跳闸,发出信息;
·  接地故障,发出信息。






eOVR  实景亲鉴,品质见证

ABB 为全球领先的水泵和水泵系统优质供应商威乐公司倾力打造“禹堰·智慧一体化供水泵房配置的配电箱”,以创新技术护航,保障供水泵房系统的设备稳定运行,专业的产品结合严格的品控,收获了客户的信任。









ABB电气自动化业务专栏 电涌保护器(OVR)+ POD 专用保护装置

ABB 防雷设备秉承 ABB 的传统电气制造经验,吸纳欧洲的百年防雷经验,以丰富的产品家族,满足不同行业多元化防护需求,确保用户与设备的安全。


T1-T2 / T2 / T2-T3
QuickSafe 是ABB新一代电涌保护器(SPD),性能得到进一步提升。得益于创新技术,OVR 系列新一代电涌保护器拥有极其出色的防护性能,安装方便且支持预防性维护,符合实施的 IEC/EN 61643-11:2011(GB18802.11)新标准,广泛适用于民用和工业建筑。


由于安装在室外的光伏系统容易遭受大气放电引起的过电压损害,因此我们根据光伏发电系统的特殊性,专门设计出了光伏专用电涌保护器。
ABB OVR 包括Ⅰ级试验 10/350us 产品,Ⅱ级试验 8/20us 产品和Ⅰ+Ⅱ综合试验产品,提供 600V DC,1000V DC 以及高达 1500V DC 的浪涌产品,符合 IEC50539-11 和 UL1449 标准。技术先进,工艺安全可靠。


保障风机持续运行
风机高度一般超过 100m 且通常安装在偏远、空旷的位置,经常受到直接或间接的雷击,引发瞬时电涌、过电压和过电流等后果,进而直接影响电能质量和信号,导致价格昂贵的设备发生损坏。


全新的 OVR SC 系列电涌保护器是充电桩(站)的专用防雷产品,符合国标 GB18802.1-2011 检测要求;适用于在雷雨天气情况下,对充电桩和充电中的电动汽车进行雷电防护,使充电桩全天候连续工作。


新技术,电涌保护更强大
POD系列专用保护装置是基于微型断路器的新技术,让电涌保护更强大。







icon_07    ABB电涌保护器专有技术历史及产品系列
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR
eOVR






icon_09    ABB 电涌保护器的典型行业应用


水处理, ABB

采用 ABB 专利的 quicksafe 技术和开创性的安全备份系统,可以使水处理的强弱电系统免遭浪涌干扰和侵害,让现场水生产监测装置更加安全可靠地运行,配置 POD 专用保护装置可以消除电涌保护器(SPD)突然短路、老化劣化高温起火的隐患。

eOVR

SPDs 主要用于铁路(轨道交通)的基础设施 —— 配电系统、轨道电路、轨道信号、通信系统等;暴露于户外和出现开关浪涌的长电缆,必须安装 SPD;由于安全储备系统和遥信触电 TS 的结合,在不影响设备防雷保护的情况下进行预防性维护。

数据中心, ABB

建议采用保护优先的理念和许多不同级别的 SPD:OVR T1 或 OVR T1-T2s QS+OVR T2s QS 至最后一级的 OVR T2-T3 QS,且具有遥信触点,以将使用寿命的工作状态发送至监控系统。

高速公路机电系统应用, ABB

ABB 防雷设备秉承 ABB 的传统电气制造经验,吸纳欧洲的百年防雷经验,拥有极其丰富的产品线。可为高速公路的配电系统提供一、二、三级防雷保护,有效地保护电气设备;更有完善的数据信号传输线电涌保护器,提供优秀的高速公路机电系统防雷解决方案。

商业建筑, ABB

ABB Furse 接地系统帮助商业建筑实现全面的室内接地、等电位联结和直击雷防护系统。OVR 防雷保护为商业建筑提供完善的雷击过电压保护,有效防护设备遭受直接雷和感应雷的伤害。

5G灯杆智慧三箱应用, ABB

ABB 数字化浪涌保护器释放由雷电或开关操作引发的电涌,通过 RS485 把相关信息如雷击次数、时间、峰值、极性等信息上传至 InSite 2.0 内置 Web 平台,实现防雷数字化、可视化管理。InSite 2.0 系统配有过、欠压保护模块,可实时监测负荷电压状态,避免过欠压引起的设备损坏。故障信息可手机推送给运维人员。





eOVR   ABB 建筑直流配电系统

将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面,建筑行业绿色低碳发展,优化建筑用能结构。可再生能源 —— 推广光伏发电与建筑一体化,提高建筑终端电气化水平,集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑;提升建筑能效水平,加快更新建筑节能、市政基础设施等标准,提高节能降碳要求,推进重点用能设备节能增效。到 2025 年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准;全面提升节能管理能力。对项目用能和碳排放情况进行综合评价,从源头推进节能降碳,提高节能管理信息化水平。

直流电涌保护器
•   ABB 短路(热)保护装置
•   QS 快速安全专利技术
•   短路保护+
•   热脱扣装置
•   适用于直流 / 交流系统, 短路电流耐受能力 Isccr 达到 11 kA


ABB 始终将创新作为发展的基因。从住宅到商业,从工业到特种行业,ABB 不断拓宽技术边界,为各行各业提供防雷产品,全方位保障日益变化的电力需求。匠心致品质,智创共未来,ABB 希望将创新的产品和先进的数字化解决方案传递给更多的用户,以安全、智慧、可持续之道,赋能电气化未来。





EPLAN




Select region / language