ABB Ability™ OCTOPUS八爪鱼船舶咨询系统

想了解更多产品和服务信息?

ABB Ability™ OCTOPUS八爪鱼船舶咨询系统是用于海事作业绩效管理的独特产品系列。 通过各种部署方法,可以通过快速指导机组决策来减少燃料消耗和排放。 船舶的可用性和安全性也能够得到测量和保护。 船队可见性是通过安全的数据传输实现的,以便办公室的岸边专家进行更广泛的分析。

安全

使用 ABB Ability™ OCTOPUS八爪鱼,预测和监控船舶的运动行为确保安全航行,从而确保船舶及其货物安全以及船员和乘客的舒适。

可用性

借助来自 ABB Ability™ OCTOPUS八爪鱼系统的运营建议,船东和运营商可以确保其资产的可用性。

可持续性

ABB Ability™ OCTOPUS八爪鱼系统支持客户实现更高的运营效率和更低的油耗。

亮点

 

安全和可用性模块

Response Forecast - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

响应预测


响应预测模块提供船舶运动、速度和加速度的预测。 它有助于船员在规划(和更改)航线时考虑船舶的响应。 该预报还提供了对天气对船舶及其货物的影响的准确洞察,使船员有可能在早期做出决定,从而节省燃料和时间。
Motion Monitoring - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

动态监测


带有单个传感器设置 (MMS-1) 的 OCTOPUS 运动监测可测量船只上的运动、速度和加速度。 该系统包含实时和统计值的警报管理。 通过将这些数据传输到Fleet Portal 以获得陆上洞察力,可以分析危急情况或事故,从而加深对船舶限制的了解并预防船舶及其货物处于危险之中的情况。 通过高级运动监控设置,可以同时监控船舶和货物上的大量不同位置。
Dynamic Positioning Forecast - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

动态定位预测


对于配备动态定位系统的船舶,ABB 的 DP Forecast 软件可以预测船舶是否能够在作业期间保持其 DP 位置。 在使用 DP 系统的操作期间,这会带来最大的可操作性、更少的燃料消耗和更多的生产时间。 DP 软件计算船上对由于洋流、风和波浪作用在船舶上的平均和缓慢变化的力的预测。

高能效模式

nrj

性能监测


性能监测模块是OCTOPUS八爪鱼提供机载性能数据的关键模块。 它为一组信号提供数据收集和可视化,以帮助监控船舶运营,即日常运营成本,并作为船舶能效管理计划 (SEEMP) 的支持工具。 该系统从推进、船舶燃料消耗和主要导航变量中收集最重要的数据,并将数据发送到ABB Ability™ Marine Fleet Portal 。该模块可以轻松升级以监控大量信号并显示高级关键性能指标。
Dynamic Trim - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

动态纵倾


该解决方案向操作船员建议船舶在所有操作条件下(包括速度、吃水、水深、风和波浪等条件的变化)的最佳纵倾。 根据船舶类型和运营情况,节省的潜力可高达推进能源成本的 5%。
CleanHull - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

清洁舱


清洁舱模块测量船体和螺旋桨污垢对船舶所需推进功率的影响。 它随着时间的推移监控船舶性能,并提供与基线性能和由于污垢效应造成的估计燃料损失的比较。 该模块提供有助于规划船体和螺旋桨维护的信息。

Power Plant Optimizer - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

电站优化


电站优化解决方案会建议用户如何以最佳方式运行电站以节省燃料。 系统监控每台发动机的状态和负载。 除了显示所需的电力需求外,电站优化还向用户提供有关何时启动和停止发动机以及如何以最有效的方式平衡负载的说明。 总体优化考虑了整艘船的功耗,从而考虑了船舶辅助负载。
SFOC Monitoring - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

SFOC 监测


SFOC 监控模块评估船舶发动机和发电机的性能。 它可以更轻松地注意到其性能的缓慢变化,并有助于就维护需求做出决策。
Energy Flow - ABB Ability™ Marine Advisory System - OCTOPUS - ABB Marine & Ports

能量流


能量流图模块将整个容器的能量流可视化。 它有助于了解不同的能源生产和消耗过程及其当前的操作以及它们如何相互关联。

 

 

细分船型应用

 

其它服务及工具