破冰船Sisu

ABB船舶与港口事业部对破冰船Sisu进行升级改造,提高该船的可操作性和安全性

破冰船Sisu上的推进系统由ABB船舶与港口事业部作为2015年秋季的交钥匙项目进行了升级改造。该船由专业破冰公司Arctia Icebreaking Oy拥有和运营,最初交付于1976年, 自那以后运行至今。

该船带有四台直流驱动推进电机,自1976年以来从未做过任何大型升级改造。事实上,Sisu配备了Ward Leonard驱动系统,这是当时广泛使用的直流电机速度控制系统。 凭借经验丰富的服务团队,ABB 船舶和港口事业部升级了机动部件,并将其用在40年历史的系统上,而不是替换整个系统。 这显著延长了船舶的使用寿命,并且改善了船舶的可操作性和安全性,同时为客户降低了投资成本。

整个项目从合同签订到交付只用了7个月时间,湿坞在8周内完成。基于计划阶段的精确筹划和对系统的深入了解,ABB 船舶与港口事业部根据紧凑的时间表和大家的期望有条不紊地开展工作。在项目开始之前做了特定的开放水域试验,以便比较升级前后的性能。 Sisu的海试与当时一艘新造船同期进行,试验内容与新船相同并添加了1976年的所有原始试验。成功的海试不到两天就完成了。

 “我们非常高兴能与ABB 船舶和港口事业部在这个项目中合作。由于项目时间表非常紧凑,他们决定在早期的工程阶段就在赫尔辛基的Katajanokka船边设立一个现场办公室,这大大改善了通信响应时间,并保证了按时、高质量的项目执行。” Arctia Oy的电气和技术监督Kari Ruotsalainen说。

主要参数

船名: Sisu破冰船
船型: 破冰船
船东: Arctia Oy
交船时间: 2015
ABB 方案和供货范围: - DCS800变频器
- AC800M控制系统,用于桥架和发动机控制室的控制杆和现场改造柜
- 与相关电缆连接的驾控台和操纵台
- 接线和系统调试
- 基于报警监控系统AMCS500,值班报警和工程师呼叫系统EAS500的新型报警系统
优点: - 显著延长船舶的使用寿命
- 以更低的投资成本为客户提高船舶的可操作性和安全性
- 用当今市场上正在销售的部件替换淘汰的备件

链接和下载