冰区航行船

ABB在破冰船整体电力和推进解决方案方面有独特优势。我们解决方案中的所有主要产品都是内部生产的,能控制和确保整个交付,并简化终身维护和服务。

经市场验证的技术 & 可靠的合作伙伴

经过验证的推进技术,150 艘拥有数十年航龄的破冰船案例,确保成功的破冰操作

OPEX & 总拥有成本

Azipod® 采用 DAS 概念,最多可减少 50% 的装机功率,实现更低的油耗,确保在船舶整个生命周期内经济高效地运行。

破冰 & 运营效率

Azipod®推进器将破冰能力和性能提升到一个全新的水平。它可以在最恶劣的环境条件下以可预测的操作时间表实现独立的冰上运行,同时仍然最大限度地减少对破冰船援助的需求。

亮点

ABB Azipod® 将船舶推进带到北极甚至更远的地方


ABB的Azipod®推进系统已成为行业标准。KV Svalbard成为第一艘驶向北极的挪威船只,它是南森中心领导的国际科学考察的一部分。ABB已为90多艘破冰船和冰船交付了Azipod®电力推进系统。该技术在发展ABB在环保电力推进领域的强势地位方面发挥了关键作用。更低的油耗意味着减少二氧化碳排放,这对于每年运送 21 亿乘客的全球渡轮行业至关重要。

了解更多

我们的解决方案

 

系统及解决方案

 

专为多种冰载及不同组合设计


冰可以使任何大小的船只停止。

Azipod®推进器是破冰的理想选择,使用革命性的双作用原理,允许船尾针对破冰进行优化,船首针对开阔水域条件进行优化。

虽然配备传统方向舵的船舶在船尾航行时难以操纵,但Azipod®推进器推力允许船舶向任何方向转向冰,并实现最大的破冰效率。
      

 

了解更多

 

出版物及多媒体