钢铁行业的数字化转型 | 冶金行业

构想、创建和管理您的数字化倡议,从物联网应用中发掘真正的价值 —— 由深谙钢铁、铜、铝等金属和冶金行业的数字化转型合作伙伴作为引路人。

不必猜测,随时掌控工厂运营中的每一方面、每一细节。一切触手可及。

 

Digital Transformation in metals

设想这样一家冶金厂

一切组件智能化
 

资产追踪确保高效规划和精确度
 

价值链中的每个数据都可视化清晰呈现
 

通过AI和分析驱动的系统自诊断功能来提醒您系统的优化需求

曾几何时,智慧工厂只是美好的预言。通过数字化,这一预言即将成为现实,完全颠覆整个思维模式和工作方式——这就是ABB Ability™的理念。

ABB Ability™冶金行业解决方案– 解决方案亮点和应用实例

我们的智慧冶金工厂愿景围绕ABB Ability™实现端到端的可视性和运营优化

Metals_Planning
规划

改善生产规划,通过成套系统集成获得深入洞见和准确预测,从而实现调度优化和闭环执行

Metals_stockyard
原料场

通过对质量及库存吨数的实时跟踪,可以追踪质量并优化库存时间,减少超载及库存丢失的情况

Metals_primary
冶炼生产

通过模型预测控制、熔炼车间钢包跟踪和准确的过热预测,提高颗粒质量并节省能源

Metals_hot
热轧

结合数字孪生/辅助技术和视觉追踪技术,借助堆钢分析进行故障预测,从而最大限度地减少停机时间,降低生产损失

Metals_cold
冷轧、工艺处理

使用轧制、退火和酸洗工艺参数的机器学习模型,预测带钢质量从而提高产品品质

Shipping
运输

通过运输与出站物流的集成(如火车、港口堆场及其他运输方式),实现零库存交付

在统一的数字生态系统中整合数据,影响运营的各个方面

数字化基础设施

使用WLAN、LTE、5G的钢铁厂专用集成通信解决方案–本地或云端的定位、数据采集、IT集成模块

ABB Ability Data Analytics for production

企业信息

钢铁厂专用的集成活动解决方案,如资产、订单、企业级生产规划、物流、人事相关的ERP系统

Picture1

移动办公

由移动设备提供信息和支持服务,让一切都实时可视,随时提交问题报告并现场解决,提高效率和安全性

Mobile workforce

职业健康和安全

危机管理能力与久经考验的支持能力,从容应对危机情况/意外事件,并通过对人员和车辆位置的实时跟踪进行巩固增强

Smart Steel Melt Shop

智能资产管理

智能工厂,即在短期和整个生命周期内形成资产管理实践和过程 – 从而实现可用性和高投资回报

AssetVista

公共事业优化

公共事业和副产品气体趋势分析及对标,从而实现分配、预测和供需平衡的优化

Utilities

吹响向智慧工厂转型的号角

Deep Domain Knowledge Chinese

我们已迈入工业4.0的世纪,技术迭代不断加快以适应运营的速度和效率需求。

打造这一变革性体系的首要任务是让整个工厂的数据实时可用,并在高度直观的仪表板上分析和呈现。这种简易性是迈向实现智慧工厂运营的第一步。

我们监控温度等各种参数并加强控制以大幅度地减少意外事件发生 - 保护人类生命和基础设施资产,从而维护您的品牌声誉和财务安全。

性能增强是ABB Ability™解决方案的目标。我们建立追踪冶金运营中所有关键机器参数的原生能力,从而形成以可靠性为中心的维护理念。

统一的数字生态系统可确保每个组件都与一个中心点对话,从而实现数据归总和跨部门协调。ABB通过在智能算法和深度分析层设计中融合了冶金行业和人工智能领域的专业知识,将信息快速转化为见解和行动。

2 - Copy
Transition to Industry 4.0 Chinese

冶金公司无法依靠过时的系统来适应未来的商业活动。要保持竞争力,就要转变思路,建立全新的运营和商业模式并培养数字文化。     

大量技术可以为钢铁制造商提供助力,例如全自主和半自主机器人、无人机、人工智能的增强使用、虚拟、增强和混合现实、数字孪生、3D和4D打印,乃至更具颠覆性的方式。不断实验、试点、学习和适应将有助于为每种特定场景找到有利的技术,从而为智慧工厂铺平道路。

在整个数字化转型之旅中ABB将如何为您保驾护航:

steel2

数字化成熟度评估
 

数字化范围、解决方案、路线图
 

概念验证和试点计划
 

实施部署

开启工业数字化转型之旅

下载白皮书

常见问题


ABB如何确保数据的连续访问?

ABB Ability™平台是一个始终保持连接的生态系统,它采用混合部署模型,该模型使用内部部署和云资源来确保该平台始终可用,从而提供实时洞见,以更好地制定决策,从而提高资产和流程的可靠性 

ABB如何保障数据安全和知识产权?

Cyber Security Chinese

我己有一个数据平台 - 为什么我依然需要ABB Ability?

Offering Highlights Chinese
Loading documents
Select region / language