Forsyning Helsingør forsyner en dansk kystby, der er under hastig forandring. Når boliger, virksomheder og transport i Helsingør elektrificeres, skal distributionsnettet udnytte de eksisterende aktiver bedre – samtidig med at det forberedes på nye belastninger. Det fik selskabet til at igangsætte et projekt sammen med ABB: at opbygge et digitalt kort, der viser, hvordan nettet reelt bliver brugt – et skifte fra mavefornemmelser til kontinuerlige måledata. Med kortet er det muligt at se, hvor det kniber med kapacitet, så elnetselskabet kan planlægge opgraderinger af nettet, der hvor det giver mest effekt.
”Målet var både færre afbrydelser og bedre investeringer, så opgraderinger kan foretages dér, hvor de løser konkrete flaskehalse”, forklarer Dennis Knudsen, der er driftsansvarlig for Elektrus, elnetselskabet i koncernen Forsyning Helsingør.

Data før design
Inden man tog fat på selve løsningen, begyndte Elektrus og ABB med indsamling af data. På repræsentative stationer indsamlede man målinger for at få et fælles billede af flow og belastninger i elnettet.
Særligt to forhold havde betydning for projektet: et aldrende mellemspændingsnet med mange APB-kabler og et forbrug i forandring med flere elbiler, ladestandere og nye belastningsmønstre.
”Før måtte vi basere os på enkeltmålinger et par gange om året. Vi havde ikke et klart billede af, hvad der foregik ude i nettet”, siger Dennis Knudsen og fortsætter: ”Med online målinger og historik kan vi nu se lokale peaks, kapacitetsgrænser og belastninger over tid. Det er forskellen på mavefornemmelse og konkret viden.”

Katarina Jepsen og Dennis Knudsen fra Elektrus i Forsyning Helsingør planlægger opgraderinger, der kan understøtte vækst uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden. 
Dennis Knudsen og Arne Adelholm Nielsen drøfter de næste skridt i projektet.
Sammen med ABB har elnetselskabet flyttet fokus fra punktvise aflæsninger til løbende data, operationel indsigt og smartere planlægning.
”Nu kan vi se realtidsforbruget og reagere, før en fejl bliver til et nedbrud”, siger Dennis Knudsen.
Samarbejde, når det gælder
Digitaliseringen rulles gradvist ud. Af byens 170 stationer er 55 allerede i drift på den digitale platform, og erfaringen er klar: Når data bliver synlige, kan driften reagere tidligere, lokalisere fejl hurtigere og planlægge omlægninger med mindre risiko.
Elektrus og ABB har haft et tæt samarbejde igennem hele projektet. Også når der var udfordringer, der skulle løses.
”De udfordringer, der er opstået undervejs, har vi løst sammen”, fortæller Arne Adelholm Nielsen, Area Sales Manager, ABB. ”I en fase af projektet gav flytningen af VPN-koncentrator og SCADA-server til datacenter kortvarige driftsafbrydelser, som blev håndteret i tæt dialog mellem Elektrus, ABB og IT-leverandøren. De erfaringer, vi har gjort os, indgår nu som “best practice” for den videre udrulning.”

”Det her er et samspil. Når der opstår noget, tager vi telefonen, og vi løser det sammen”, siger Arne Adelholm Nielsen.
Forsyningssikkerhed og fremtidssikring
Elektrus er blandt de få, der går efter at digitalisere hele nettet – ikke kun hver tiende station. Det har givet hurtigere værdiskabelse og et stærkere datagrundlag.
For borgerne i Helsingør betyder løsningen færre afbrydelser og hurtigere retablering af strømmen, når uheldet er ude. Samtidig kan borgerne glæde sig over mere målrettede investeringer i elforsyningen, så der skabes værdi dér, hvor behovet er størst.

Elektrus fortsætter nu udrulningen med 20–25 stationer årligt og forbereder integration til fleksible aktiver som BESS (batterilagre). Ambitionen er et mere robust, effektivt og fremtidssikret elnet til gavn for både kunder, klima og kommune.
Løsningen: Fra mosaiktavler til netintelligens
I stedet for at starte med en produktliste begyndte teamet med data: instrumentering af repræsentative stationer, løbende indsamling og et “levende kort” over faktisk udnyttelse. Teknologimæssigt omfatter blandt andet:
- ZEE600 SCADA som overvågnings- og visualiseringslag, designet og konfigureret tæt efter kundens ønsker.
- AdvaSense mellemspændingssensorer til strømmålinger på kablerne. Data sendes via trådløs kommunikation til ZEE600 SCADA.
- InLine II afgreningsafbrydere med ITS2.1 Monitoring Unit for datatilgængelighed og netindsigt

Foto: Christoffer Regild Tekst: Niels Bach