- Puede ampliarse desde grandes edificios a viviendas con funciones mejoradas de gestión de la carga y un tamaño reducido
- Transparencia energética, supervisión remota y mantenimiento predictivo con datos en tiempo real en el sencillo panel del servidor web InSite
- Aumenta la eficiencia energética mediante la integración de dispositivos y aparatos de terceros, lo que permite equilibrar la disponibilidad y la demanda de energía.
La gestión inteligente de la energía y la carga ha alcanzado un nuevo e importante hito con la evolución del sistema de gestión energética InSite. Ampliado para cubrir tanto la subdistribución como la distribución final, ahora se escala para ofrecer total transparencia y capacidad de gestión de la carga a cualquier proyecto residencial, comercial o industrial. Inteligente y capaz de recopilar un amplio conjunto de datos, la solución InSite puede analizar y prever el estado del sistema, de modo que los clientes puedan recibir fácilmente recomendaciones y notificaciones de mantenimiento.

Monitoreo remoto desde edificios pequeños hasta grandes 
Arquitectura del sistema de gestión de energía InSite 
InSite web server
Sebastiano Paganini, Global Product Line Manager de Energy Management Solutions en la división Smart Buildings de ABB Electrification, explica: "En un contexto de escasez de energía y aumento de los costes, la solución que estamos lanzando es más pertinente que nunca. El cambio de comportamiento creado a través de la transparencia y la concienciación energéticas, unido a las acciones automáticas que el sistema ayuda a realizar, puede suponer una diferencia real en las emisiones de carbono y el consumo de energía. En función de las automatizaciones establecidas por los usuarios, el consumo de energía puede reducirse hasta un 20%".
Equilibrando las demandas del mercado de requisitos normativos internacionales para la eficiencia energética en edificios con la creciente complejidad del diseño de edificios, ABB sigue avanzando en su cartera de soluciones interoperables y de código abierto digitalizando su oferta, desde disyuntores en el cuadro de distribución principal hasta protección contra sobretensiones y dispositivos de protección de carril DIN.vices.
Una vez conectados los dispositivos al sistema InSite, se puede acceder a los datos en tiempo real a través del servidor web InSite. En el caso del dispositivo digital de protección contra sobretensiones eOVR, lanzado recientemente, se puede acceder a distancia a información como los eventos de sobretensión, la temperatura ambiente o la calidad de la tensión. Incluso proporciona a los usuarios recomendaciones de mantenimiento predictivo que ampliarán la protección contra sobretensiones del sistema y, con ello, garantizarán la continuidad del servicio. Para instalaciones de difícil acceso, como los aerogeneradores, la supervisión remota es especialmente útil porque el sistema puede mantenerse fácilmente desde cualquier dispositivo móvil.
Junto con el sistema, el servidor web InSite también ha evolucionado para incluir ahora una función de cálculo de costes, un asistente de instalación paso a paso y más acciones automatizadas para optimizar la priorización de cargas para el uso más eficiente de la energía.

ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, haciendo posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, accionan y utilizan los objetos. Sobre la base de más de 130 años de excelencia, los aproximadamente 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial. www.abb.com
Electrificando el mundo de forma segura, inteligente y sostenible, ABB Electrification es líder tecnológico mundial en distribución y gestión eléctrica desde la fuente hasta la toma de corriente. A medida que crece la demanda mundial de electricidad, nuestros más de 50.000 empleados en 100 países colaboran con clientes y socios para transformar la forma en que las personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos, soluciones y tecnologías digitales innovadores que hacen posible la eficiencia energética y una sociedad con bajas emisiones de carbono en todos los sectores. Aplicando la escala global con la experiencia local, damos forma y apoyamos las tendencias globales, ofrecemos excelencia a los clientes e impulsamos un futuro sostenible para la sociedad. go.abb/electrification