Se espera que el mercado de las ciudades inteligentes crezca un 20% en solo 5 años² y el desafío para los propietarios de edificios y los planificadores de la ciudad es crear más soluciones de eficiencia energética y espacial, integrando fuentes de energía renovables y comodidad para los ocupantes y usuarios. En este escenario, el consumo mundial de electricidad aumentará en un 60 por ciento en los próximos 20 años, y cerca del 60 por ciento de esa electricidad se usa en edificios³.
SOLUCIÓN: Convertir su edificio en un edificio más inteligente ayuda tanto al medio ambiente como a su negocio. Los propietarios de edificios pueden experimentar costos de energía reducidos mientras reducen las emisiones de CO2 de su edificio cuando reducen el consumo de energía en los edificios. Los edificios futuros dependerán más de Sistemas de energía y gestión de activos, que aprovechan las soluciones digitales basadas en arquitectura común y dispositivos de 'Internet de las cosas' conectados a redes dedicadas y en la nube.

Reducción del consumo de energía en edificios utilizando Big Data
Si está listo para invertir en soluciones innovadoras de gestión de energía y activos, tenemos cuatro consejos para ayudarlo a lograr esa experiencia:
1. Controle el uso de energía en sus edificios:
Primero, identifique los sistemas de construcción que usan más energía. Cada edificio tiene su propio perfil de uso de energía, por lo que es simple revisar y comprender cuánta energía está usando cada sistema de construcción. Por ejemplo, en edificios industriales, el consumo de energía se asocia principalmente con equipos industriales e infraestructuras dedicadas a procesos de producción. Después de monitorear los parámetros, como la potencia máxima y la calidad de la energía, y analizar qué energía utilizan los sistemas, comprenderá el impacto en el consumo de energía. El siguiente paso es implementar estrategias de control para ahorrar energía. Durante la fase de monitoreo, se recopila y analiza información de fuentes heterogéneas. Tiene un potencial no expresado de información energética en forma de Big Data.
2. Implemente un sistema de gestión de energía
Este potencial puede explotarse implementando una herramienta poderosa capaz de almacenar y procesar una gran cantidad de datos del sistema eléctrico. Basado en Big Data, identifica ahorros y le permite realizar mejoras en el uso de energía. Los propietarios de los edificios, los gerentes de energía e instalaciones tendrán una visibilidad detallada del sistema de energía gracias a la disponibilidad de datos históricos e información en tiempo real a través de paneles a través de escritorio y dispositivos móviles. Uno de los mayores beneficios de este sistema es la capacidad de escalar sin problemas de un edificio inteligente a varios, en la dirección de tiendas de cadenas múltiples o sucursales, ofreciendo una solución personalizada para las necesidades de su aplicación. Los componentes inteligentes conectados a una arquitectura común pueden ofrecer informes y análisis sobre edificios, activos y áreas que desperdician la mayor parte de la energía que se desperdicia.

3. Planifique sus próximas acciones
Imagina una pantalla en su tablero que envía alertas cuando un componente fallará. O piense en una solución que reúna una gran cantidad de datos provenientes de diferentes componentes a lo largo de su sistema de distribución de energía y vuelva a elaborarlos en una vista simple e integral que le permita a usted o a su gerente ver los costos de edificios separados y comparar su desempeño. El sistema también puede decidir centrar el mantenimiento en el edificio con los costos más altos o reemplazar o reparar algunos componentes para aumentar la eficiencia.
Los dispositivos conectados permiten un ahorro de energía y costos operativos de hasta un 30 por ciento.
4. ¡Ahora coseche los beneficios!
Aprovechar Big Data y la nube para monitorear edificios es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas a fin de reducir los gastos operativos. Además, una única interfaz basada en la nube y un sistema de recopilación de datos garantizan una recuperación rápida y cumplen con los estándares de eficiencia energética. Se detectan ineficiencias, se minimizan los desechos, el mantenimiento de los sitios se optimiza de programado a basado en las necesidades, con una reducción de las facturas de energía y los costos de mantenimiento hasta en un 20%. ¿Desea saber más? ¡Visite la página!
Referencias
1) Perspectivas de la urbanización mundial: la revisión de 2018: hechos clave. Disponible en https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf por Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2019).
2) Informe de análisis de tendencias, tamaño y mercado de Smart Cities por aplicación (Gobernanza, soluciones ambientales, servicios públicos, transporte, atención médica) por región y pronósticos de segmento, 2020 - 2027. Un informe de ResearchAndMarkets.com
3) New Energy Outlook 2018. Un informe de BloombergNEF