Experiencia Smart Hotel, con la tecnología ABB y Niessen

Experiencia Smart Hotel, con la tecnología ABB y Niessen

La digitalización está transformando el mundo pero también pequeños rincones de nuestro día a día. Los hogares se están volviendo cada vez más inteligentes y los hoteles no están fuera de esta tendencia hacia la automatización.

De hecho, los requisitos del hotel perfecto han variado a lo largo de los años, siguiendo criterios de diseño atractivo, comodidad y eficiencia energética. Sin embargo, debido a los avances tecnológicos y a la evolución de las necesidades, estos condicionantes también se han visto afectados:

  • Hemos cambiado el diseño atractivo por la experiencia: el huésped quiere sentir la habitación como propia, prioriza explorar nuevas sensaciones, transforma el uso tradicional del espacio como mero dormitorio… buscando algo más allá de tener una habitación bonita o con vistas.
  • El confort se ha elevado a niveles superiores y está cada vez más orientada hacia la digitalización. Ya no se habla meramente de disponer de una cama confortable o de luz natural. Los clientes se convierten ahora en responsables de su propia comodidad mediante la interacción con la habitación y sus elementos: gestionar la iluminación, la posición de las persianas, la intensidad del aire acondicionado…La eficiencia y cuantificación del consumo se han traducido en una preocupación mayor.
  • La conciencia sobre el ahorro de agua o de luz es clara pero se orienta hacia conceptos más complejos pero también más necesarios como la sostenibilidad, afectando tanto al hotel como al propio usuario.

Esta transición hacia hoteles digitales y sostenibles que ofrecen nuevas experiencias al usuario se puede desarrollar gracias a los productos y soluciones Niessen: desde los que están incluidos en las series de mecanismos (tarjetero y módulo Pase-Espere/No molestar) hasta los más avanzados e integrados ensistemas de automatización (como ABB tacteo® Control de Accesos o ABB Room-Touch®):

Tarjetero Sky Niessen

El primer gesto que realizamos al entrar en la habitación de hotel es buscar el tarjetero de activación. A pesar de que es una funcionalidad que pasa muy desapercibida, Niessen le da la importancia quemerece, tanto a nivel estético como técnico. Una vez introducida la tarjeta, la habitación proporciona una escena de bienvenida encendiendo, por ejemplo, todas las luces. Adicionamente, está disponible en cualquier acabado: desde los colores blanco, antracita, plata y los nuevos duna, taupé y comodoro, hasta materiales más nobles como el acero inoxidable o el oro envejecido, pudiendo ajustarse a las necesidades concretas de cualquier proyecto de decoración o interiorismo.

Módulos Sky Niessen Pase-espere/No molestar

Se trata de dos mecanismos diferenciados: uno para el exterior de la habitación (que incluye timbre y señalización LED) y otro para el interior (con pulsadores e indicadores LED). El cliente, pulsando un simple interruptor, es autónomo para informar de que no desear ser molestado o de que quiere que selimpie su habitación. Automáticamente, el módulo exterior refleja, mediante luces LED, las instruccionesdadas desde el interior. El conjunto está disponible en todos los acabados de la gama, incluyendo los tres nuevos colores Duna, Taupé y Comodoro.

center

ABB tacteo® Control de Accesos

Este sensor KNX de cristal incluye la tecnología más avanzada en cuanto al acceso a los hoteles. El número de la habitación es claramente identificable (y personalizable) y contiene un apartado para la lectura de la tarjeta y la entrada a la habitación, con la generación de una escena de bienvenida. En la parte inferior hay tres indicadores luminosos:

  • Timbre para llamar desde el exterior de la habitación.
  • Servicio: desde el interior se da permiso para entrar y proceder con la limpieza de la habitación.
  • Privacidad: también desde el interior se impide el acceso, solicitando no molestar.

Está disponible en cristal blanco y negro, así como en otros colores, y su orientación puede ser tanto horizontal como vertical. Adicionalmente, cada elemento puede ser personalizado.

center

ABB RoomTouch®

Esta pantalla para el interior de la habitación es el cerebro del control inteligente de cualquier función. Se pueden gestionar hasta 30 diferentes tanto en horizontal como en vertical: subir y bajar persianas; encender, regular y apagar la iluminación; aumentar y disminuir la temperatura; generar escenas personalizadas; conectar y desconectar el sistema de sonido… todo gracias a una iconografía fácil e intuitiva, estándar, pensada para el tránsito habitual de huéspedes.

Para un mayor ahorro de energía, el dispositivo cuenta con un modo de espera rápido cuando la habitación se oscurece. Sin embargo, se enciende automáticamente cuando detecta la presencia de alguien cerca. También ofrece un modo diurno y nocturno para complementar la iluminación de la habitación.

En definitiva, el nuevo concepto de hotel inteligente equilibra la necesidad de experiencia del usuario con la exigencia de ahorro y control. El Smart Hotel Niessen de Casa Decor 2021 ha sido un fiel reflejo de estaidea, demostrando que el cuidado por la naturaleza, la sostenibilidad, es totalmente compatible con latecnología más avanzada.

center

El área de negocio Electrification de ABB es líder global en productos y soluciones eléctricas, operandoen más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleadostrabajan para ofrecer una electrificación segura, inteligente y sostenible. Nuestro portafolio, consoluciones digitales habilitadas por ABB Ability™ en su núcleo, protege, conecta y optimiza el suministrode energía eléctrica para una distribución más inteligente para servicios públicos, industria, edificios,infraestructura y movilidad eléctrica. Para más información visite: https://go.abb/electrification

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedady de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera deelectrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límitesde la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que seremonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados enmás de 100 países. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp