Las reformas enfocadas a aumentar la eficiencia energética, impulsan la automatización de las viviendas

Las reformas enfocadas a aumentar la eficiencia energética, impulsan la automatización de las viviendas

  • Las reformas enfocadas a automatizar la iluminación y climatización en los hogares impulsan la digitalización de las viviendas.
  • El sector de la reforma es uno de los que más rápido se está recuperando tras el impacto de la pandemia.

Todo el tiempo en que la sociedad nos hemos visto obligados a permanecer en nuestros hogares, sumado a los numerosos cambios que la pandemia nos ha llevado a experimentar en nuestros hábitos y costumbres, ha hecho que, tanto durante la segunda mitad del pasado año como de la primera del presente, el número de reformas en los hogares esté creciendo a un ritmo del 13%.

Otro aspecto positivo de estos datos es que, según otro informe, el 83 % de las reformas realizadas en España han estado vinculadas a una mejora en la eficiencia energética de los hogares. Este es un dato a destacar tanto desde un punto de vista económico, ya que por una parte reduce la demanda energética y el impacto de ésta sobre el bolsillo de los consumidores; y por otra, supone mejoras medioambientales, favoreciendo el desarrollo y expansión de otros sectores como el de las energías renovables.

El constante aumento de la instalación de placas fotovoltaicas y puntos de carga para vehículos eléctricos son, sin duda, dos de las grandes protagonistas de estas reformas que buscan una mayor eficiencia energética con crecimientos del 12 y el 206 %, respectivamente. Esto deja patente que los consumidores y usuarios cada día están más concienciados sobre la importancia de optimizar su gestión energética, en aras de lograr que su hogar sea lo más eficiente y sostenible posible; algo que no solo se traducirá en un ahorro económico, sino que también reducirá nuestro impacto medioambiental.

Cómo conseguir un hogar más eficiente

En esta búsqueda de la máxima eficiencia energética en nuestras viviendas, la digitalización es uno de nuestros principales aliados, permitiendo, por ejemplo, medir nuestro consumo para posteriormente identificar dónde se produce éste y llevar a cabo acciones que nos permitan reducirlo.

Soluciones como termostatos, interruptores o bombillas inteligentes nos ayudan a automatizar y optimizar cada vez más los procesos, como la climatización o la iluminación de la vivienda, llegando a autorregularse teniendo en consideración factores tan distintos y variables como el número de personas que hay en la habitación, el clima y la previsión meteorológica.

Si, durante la pasada década, fue la iluminación la protagonista de las reformas enfocadas a la eficiencia con la irrupción de la tecnología LED, durante la presente es la climatización quien está liderando la marcha. Así, durante este año, el 56 % de las reformas y rehabilitación del hogar han incluido mejoras térmicas en la vivienda, mientras que las solicitudes para la instalación de aire acondicionado crecieron en un 63 % con respecto al pasado 2020.

Un nuevo reto para los instaladores

Esta expansión de las soluciones digitales y los dispositivos conectados nos está llevando a un futuro en el que se estima que para el año 2050 haya más de 50.000 millones de dispositivos conectados en el mundo.

Esto supone un nuevo reto para los instaladores, quienes están viviendo una época de cambio sin precedentes. Cada día se diseñan, desarrollan y fabrican nuevos productos, punteros tecnológicamente hablando, que les presentan una serie de desafíos de manera constante a la hora de realizar su instalación y mantenimiento.

Su formación, por lo tanto, ha de ser continua, manteniéndose informados y al día sobre todas las novedades que el mercado les ofrece tanto en su campo de trabajo habitual como en otros en los que podían ser profanos hasta hace unos años como las energías renovables o la movilidad eléctrica. Por suerte, sus conocimientos y habilidades están creciendo a medida que lo hace la demanda por parte de los clientes, algo que también viene apoyado por la gran oferta formativa brindada por los fabricantes.

center

ABB-free@home®, tu aliado en la búsqueda de un hogar más eficiente y sostenible

La multinacional suiza ABB, es una de las empresas que más a la vanguardia está en lo que a lanzar soluciones que permitan mejorar la eficiencia energética de los hogares se refiere. ABB-free@home® de Niessen, marca del grupo ABB, es un ejemplo de lo que la digitalización y la automatización puede ofrecer en este terreno.

La aplicación ofrece a los propietarios un control total de su vivienda inteligente desde un dispositivo móvil, desde el cual podrán comprobar si las ventanas se han quedado abiertas, o bien apagar las luces o subir la temperatura de cualquier estancia.

Dispositivos de hardware de ABB-free@home®

Por otro lado, la pasarela DALI de ABB-free@home® nos da la posibilidad de integrar fácilmente iluminación DALI en cualquier sistema de ABB-free@home® sin necesidad de otro dispositivo USB de programación ni suministro de energía adicional de DALI.

center

En el campo de la climatización, en aquellos hogares con sistemas de aire acondicionado Split Unit, ABB incorpora la nueva pasarela ABB-free@home® Split Unit a la solución. Esta pasarela permite tener un mayor control sobre el consumo de energía, ya que los espacios se pueden enfriar según sea necesario con un mando a distancia infrarrojo o una pantalla en la pared o desde la aplicación ABB-free@home® App Next.

Con la nueva estación meteorológica ABB-free@home® para edificios de varias viviendas, ahora se puede usar una interfaz USB sencilla para conectar una estación meteorológica a todos los apartamentos con sistemas.

El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan paraofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™,protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de laindustria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificiosinteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y elsuministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para más información visite:https://go.abb/electrification

Niessen es una de las fábricas de referencia de ABB en España, dedicada a soluciones eléctricas y de automatización para vivienda y terciario, y la primera de su sector en recibir en 2008 la norma europea de Gestión del Ecodiseño ISO 14006-Aenor, que garantiza que el producto reduce al máximo su impacto medioambiental a lo largo de su ciclo de vida, en completa armonía con el medio ambiente desde su creación (diseño, materiales, fabricación, utilización) y hasta su reciclado. www.abb.es/niessen  

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp