Un panneau est un composant de distribution électrique qui prend une alimentation électrique entrante et la divise en circuits de dérivation individuels, chacun protégé par son propre disjoncteur. Homologué jusqu’à 600 V et 1 200 A selon CSA C22.2 no 29, les panneaux sont des boîtiers fixés au mur, à accès frontal, utilisés dans les bâtiments commerciaux et industriels au Canada.
Les panneaux d’éclairage sont généralement utilisés pour des circuits à forte densité et à faible intensité, tandis que les panneaux de puissance sont conçus pour des charges triphasées plus importantes, telles que les moteurs, les systèmes CVC et la distribution en aval.
Les panneaux comptent parmi les équipements de distribution électrique les plus courants dans les bâtiments commerciaux et industriels, mais la distinction entre un panneau d’éclairage et un panneau de puissance n’est pas toujours bien comprise.
Cet article explique ce qu’est un panneau, comment ses principaux composants fonctionnent ensemble, la distinction pratique entre les panneaux d’éclairage et les panneaux de puissance, ainsi que les éléments à considérer lors de la spécification ou de la mise à niveau d’un tel équipement.
Qu’est-ce qu’un panneau de distribution ?
Définition et fonction de base d’un panneau
Les panneaux sont partout. Ce sont des composants essentiels d’un système électrique qui divisent une alimentation électrique entrante en plusieurs circuits de dérivation protégés.
L’alimentation parvient à un panneau depuis une source en amont, généralement une armoire de commutation de basse tension, un appareillage ou un transformateur. À partir de là, il distribue cette puissance par des circuits de dérivation individuels, chacun protégé par son propre disjoncteur pour la protection contre les surintensités.
Contrairement aux armoires de commutation de basse tension, qui sont installées au sol et accessibles à l’avant et à l’arrière, les panneaux sont montés en surface ou encastrés dans les murs; ils sont conçus pour un accès frontal seulement. Cela les rend adaptés à une installation dans des salles électriques, des corridors ou des espaces techniques où l’accès peut être limité.
Selon la norme CSA C22.2 no 29 (harmonisée avec UL 67), les panneaux canadiens sont homologués pour des tensions allant jusqu’à 600 V et des courants allant jusqu’à 1 200 A. Ils sont offerts en configurations monophasées et triphasées, couvrant autant les petits commerces de détail que les grandes installations industrielles.
Position des panneaux dans la hiérarchie de distribution
Dans une installation commerciale typique, l’énergie entre par un point d’entrée du réseau public, passe par une armoire de commutation principale, puis est répartie vers des panneaux situés dans l’ensemble de l’installation, un par étage, un par locataire ou un par zone mécanique. Chaque panneau est le point final de distribution avant que l’énergie n’atteigne les charges d’utilisation finale.

Ce point est plus important qu’il n’y paraît. Comme un panneau dessert une zone ou une fonction définie, une défaillance ou un arrêt de maintenance au niveau du panneau n’affecte que cette zone, et non l’ensemble du bâtiment. Pour cette raison, les grands bâtiments peuvent comporter des dizaines de panneaux soigneusement répartis et dimensionnés dans l’ensemble de l’installation.
Les applications résidentielles ou légères commerciales moins exigeantes peuvent utiliser des panneaux comme unité principale de distribution électrique, en combinaison avec une entrée de service, à condition de fonctionner en dessous de 1 200 A. Dans ces configurations, les panneaux alimentent souvent des centres de charge, qui servent de point final de distribution électrique.
Composants clés d’un panneau de distribution
À l’intérieur d’un panneau
Quelle que soit la taille ou la tension nominale, chaque panneau est construit autour du même ensemble de composants essentiels :
Boîtier/armoire : boîtier métallique qui se fixe au mur. Il est offert en plusieurs indices de protection, notamment NEMA 1 (intérieur), NEMA 2 (intérieur + résistance légère à l’eau, couramment utilisé au Canada), NEMA 3R (extérieur/résistant aux intempéries), ainsi que NEMA 4/4X et NEMA 12 (pour différents niveaux de protection contre les environnements exigeants).
Disjoncteur principal ou cosses principales : un panneau à disjoncteur principal comprend un disjoncteur intégré qui alimente les barres omnibus, requis lorsqu’aucun sectionneur en amont n’existe ou lorsque le panneau sert d’équipement d’entrée de service. Un panneau à cosses principales dépend d’un équipement en amont pour la protection, ce qui en fait le choix standard pour les applications de sous-panneau.
Barres omnibus : conducteurs en cuivre ou en aluminium qui transportent le courant depuis le point de connexion principal vers chaque position de circuit de dérivation. Le matériau est choisi en fonction de l’application et doit respecter les exigences du code.
Disjoncteurs de dérivation : dispositifs individuels de protection contre les surintensités pour chaque circuit sortant. Une large gamme de calibres est offerte, de 15 A à 1 200 A, avec des valeurs nominales d’interruption allant jusqu’à 200 kA. Ils peuvent être unipolaires (120 V), bipolaires (240 V) ou tripolaires (triphasés), selon la charge.
Barre omnibus de neutre : point de connexion des conducteurs de neutre de chaque circuit de dérivation.
Barre omnibus de mise à la terre : point de connexion des conducteurs de mise à la terre de l’équipement, assurant un chemin sécuritaire pour les courants de défaut.
Façade isolée : couvercle protecteur qui empêche tout contact accidentel avec des pièces sous tension lorsque la porte du panneau est ouverte. Exigée par la CSA pour tous les panneaux.
Panneau d’éclairage et panneau de puissance

Bref historique de la distinction
Pendant la majeure partie du XXe siècle, le NEC et le CEC distinguaient officiellement deux types de panneaux : les panneaux d’éclairage et d’appareils, et les panneaux de puissance. Cette distinction reposait sur le nombre de circuits alimentant des charges d’éclairage et de petits appareils, définis comme des circuits avec raccordement au neutre et protection contre les surintensités de 30 A ou moins.
Si plus de 10 % des circuits entraient dans cette catégorie, le panneau était classé comme un panneau d’éclairage. Une limite stricte de 42 dispositifs de protection contre les surintensités s’appliquait également.
En 2008, ces définitions officielles ont été retirées des deux codes, de même que la limite de 42 circuits. Aujourd’hui, les deux types sont fabriqués selon les mêmes normes, sans distinction fondée sur les exigences des codes. Malgré cela, la terminologie demeure utilisée, et ce, pour de bonnes raisons, puisqu’elle permet de distinguer les différentes gammes de produits et leurs usages prévus.
Panneaux d’éclairage en pratique
Les panneaux d’éclairage modernes sont beaucoup plus polyvalents que leur appellation ne le laisse croire. Ils constituent un choix courant pour les bureaux, les écoles, les établissements de soins de santé et les commerces de détail, ainsi que pour toute application nécessitant un grand nombre de circuits de plus faible calibre.
De nombreuses applications, comme les cuisines commerciales ou les petits systèmes CVC, peuvent également être alimentées par des panneaux d’éclairage, à condition que les calibres des disjoncteurs correspondent aux exigences de la charge.
Ils sont offerts en configurations monophasées et triphasées, avec des tensions nominales allant jusqu’à 600/347 V et des intensités nominales pouvant atteindre 800 A. Les disjoncteurs de dérivation ont généralement une capacité comprise entre 15 A et 125 A, ce qui en fait la solution idéale pour les circuits alimentant l'éclairage et les petites charges.
La densité des circuits peut représenter un défi dans les installations où l’espace est limité, ce qui restreint physiquement les dimensions maximales du boîtier et le nombre de circuits pouvant y être logés.
Les panneaux d’éclairage ReliaGear d’ABB répondent directement à cette réalité en étant dotés de disjoncteurs spécialisés SACE FORMULA A2 et SACE Tmax XT. Ces disjoncteurs permettent d’intégrer un plus grand nombre de circuits de dérivation dans une même configuration, ce qui les rend particulièrement utiles dans les projets où l’espace est limité, mais où le nombre de circuits est élevé.
Panneaux de puissance en pratique
Les panneaux de puissance sont conçus pour alimenter des charges plus importantes et plus exigeantes. Les salles mécaniques, les zones de procédés industriels, les centres de données et les grandes installations CVC y ont couramment recours, puisqu’ils sont adaptés à l’alimentation d’équipements de plus grande capacité.
Dans bien des cas, les panneaux de puissance sont également utilisés comme intermédiaires entre l’armoire de commutation de basse tension principale et les panneaux d’éclairage, distribuant l’alimentation électrique en bloc à de plus petites sections de l’installation.
Ils sont généralement configurés pour des systèmes triphasés à 240 V, 480 V ou 600 V et peuvent recevoir des disjoncteurs bipolaires et tripolaires de 15 A à 1 200 A, avec des valeurs nominales d’interruption pouvant atteindre 200 kA. Les panneaux de puissance ReliaGear neXT d’ABB sont conçus pour prendre en charge ces applications de plus grande capacité, en offrant des densités de puissance plus élevées grâce à des disjoncteurs compacts.
Tableau comparatif des panneaux d’éclairage et des panneaux de puissance
Panneau d’éclairage | Panneaux de puissance | |
Application principale | Résidentielles et commerciales légères | Commerciales et industrielles |
Dimensions physiques | Petites à moyennes | Moyennes |
Disjoncteurs | MCCB enfichables et boulonnés | Technologie enfichable exclusive |
Intensité nominale | Principal : jusqu’à 800 A Disjoncteurs de dérivation : 15 A à 125 A | Principal : jusqu’à 1 200 A Disjoncteurs de dérivation : 15 A à 1 200 A |
Tension | 600 V/347 V | Jusqu’à 600 V |
Valeurs nominales en kA | Jusqu’à 100 kA (entièrement homologué) | Jusqu’à 200 kA (entièrement homologué) |
Fonctionnalités | Comptage, DPS, accessoires et caractéristiques des disjoncteurs | Comptage, DPS, accessoires et caractéristiques des disjoncteurs |
Coût | Faible à moyen | Moyen |
Panneau de distribution et centres de charge : quelle est la différence?
Les panneaux de distribution et les centres de charge, aussi appelés panneaux résidentiels, sont tous deux des équipements de distribution de circuits dérivés, mais ils sont fabriqués selon des spécifications différentes et sont destinés à des applications différentes.
Les centres de charge sont généralement utilisés dans des emplacements résidentiels ou de petit commerce, avec des tensions nominales pouvant atteindre 240 V et des capacités de courant généralement inférieures à 400 A. Ils utilisent des disjoncteurs enfichables, et leurs boîtiers moins profonds sont conçus pour s’insérer dans des murs standard à montants de 2 x 4. Ils constituent une solution économique, largement offerte pour les applications avec un nombre modeste de circuits et des niveaux de défaut relativement faibles.
Les panneaux de distribution, en revanche, sont conçus pour un usage commercial et industriel. Ils acceptent des tensions plus élevées, jusqu’à 600 V, et des courants plus élevés, jusqu’à 1 200 A, et peuvent utiliser des disjoncteurs enfichables ou boulonnés pour des valeurs nominales de défaut plus élevées et une technologie de protection plus avancée. Leurs boîtiers sont plus profonds et sont généralement montés en surface.
Dans de nombreux bâtiments commerciaux canadiens, les deux sont utilisés : les centres de charge pour les zones plus petites de type résidentiel, et les panneaux pour la distribution électrique à tension relativement plus élevée sous 1 200 A.
En savoir plus sur les centres de charge et les panneaux de distribution.
Choisir le bon panneau pour votre projet
Facteurs clés à prendre en compte
Le choix du bon panneau de distribution commence par la compréhension des exigences de votre système Vous devez prendre en compte :
Tension et phase : assurez-vous que le panneau correspond à la tension d’alimentation du bâtiment (120/208 V, 120/240 V, 277/480 V et 347/600 V sont les plus courantes au Canada).
Intensité nominale : dimensionnez la barre omnibus principale de façon à ce qu’elle puisse supporter la charge totale calculée, puis prévoyez une capacité supplémentaire pour la croissance. Les intensités nominales courantes sont de 100 A, 225 A, 400 A, 600 A, 800 A et 1 200 A. Un panneau fonctionnant près de sa pleine intensité admissible nominale dès le premier jour ne laisse aucune marge pour des charges futures sans mise à niveau coûteuse.
Nombre de circuits : comptez les circuits de dérivation nécessaires et ajoutez des emplacements libres pour une expansion future. Depuis la suppression de la règle des 42 circuits, des panneaux de plus grande taille sont offerts, mais concentrer trop de circuits dans un seul panneau peut créer des risques opérationnels. Si ce panneau devait être mis hors ligne pour l’entretien ou l’isolation d’un défaut, chaque circuit qu’il dessert serait touché. Distribuer la charge entre plusieurs panneaux est l’approche la plus résiliente.
Disjoncteurs de dérivation : la valeur nominale en kA, la protection et tout accessoire requis détermineront les disjoncteurs à spécifier. Vous devrez aussi confirmer la compatibilité entre le panneau et les disjoncteurs sélectionnés. L’utilisation de disjoncteurs homologués par le fabricant du panneau assure la conformité UL/CSA.
Environnement et boîtiers : choisir la valeur nominale appropriée du boîtier est aussi important. Les installations intérieures peuvent ne nécessiter qu’un boîtier NEMA 1 ou NEMA 2, tandis que les environnements extérieurs ou industriels peuvent exiger des valeurs nominales plus élevées, comme NEMA 3R, NEMA 12, NEMA 4 ou 4X pour les environnements sanitaires.
Caractéristiques supplémentaires : déterminez si vous avez besoin d’une surveillance de l’énergie au niveau du disjoncteur principal ou des disjoncteurs de dérivation, ainsi que de dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) supplémentaires.
Besoins futurs : tenez compte des demandes de charge futures, comme la recharge de véhicules électriques, l’intégration solaire ou les systèmes d’automatisation, qui peuvent augmenter le nombre de circuits ou les besoins en intensité nominale.
Disjoncteur principal et cosses principales
Le choix entre un panneau à disjoncteur principal et un panneau à cosses principales dépend entièrement de la position du panneau dans le système de distribution et des exigences du code local. Choisissez un panneau à disjoncteur principal lorsque le panneau est le premier point de sectionnement depuis l’alimentation, que ce soit comme équipement d’entrée de service ou dans toute installation où aucun dispositif de sectionnement en amont ne protège le câblage du panneau.
Les panneaux à cosses principales, quant à eux, ne comprennent pas de dispositif de sectionnement et sont donc généralement utilisés comme panneaux secondaires alimentés par une source déjà protégée, comme un interrupteur de sécurité, un autre panneau ou une armoire de commutation de basse tension.
Normes électriques canadiennes relatives aux panneaux
Les panneaux installés au Canada doivent être conformes à la norme CSA C22.2 no 29, qui est harmonisée avec les normes UL 67. Le Code canadien de l’électricité régit l’installation, y compris les exigences relatives au dégagement de travail, à la mise à la terre et à la liaison, ainsi qu’à l’identification des circuits.
Les exigences d’étiquetage relatives aux arcs électriques s’appliquent également aux panneaux dans les environnements commerciaux et industriels. Des calculs de charge appropriés sont essentiels pour assurer un dimensionnement sûr et conforme.
Tous les travaux d’installation de panneaux doivent être effectués par un électricien agréé, qui est responsable de vérifier la conformité au CEC et à toute modification provinciale applicable.
Choisir le bon panneau pour votre application
Les panneaux sont les piliers de la distribution électrique dans les bâtiments commerciaux et industriels; ils acheminent l’électricité depuis l’équipement en amont jusqu’aux circuits qui assurent le fonctionnement des installations.
Comprendre ce qu’est un panneau et les différences pratiques entre un panneau d’éclairage et un panneau de puissance vous aide à choisir le bon équipement pour chaque application.
Même si la distinction officielle entre ces types de panneaux n’existe plus dans le code, la terminologie reflète encore des facteurs de conception réels liés à la densité des circuits, à la taille de la charge et à l’application.
La gamme de panneaux ReliaGear d’ABB comprend des panneaux d’éclairage et des panneaux de puissance conçus pour les installations commerciales et industrielles canadiennes modernes.
Pour de meilleurs résultats, travaillez toujours avec un professionnel de l’électricité qualifié pour dimensionner et choisir le bon panneau pour votre projet.

Questions fréquentes
Puis-je utiliser un panneau d’éclairage pour des panneaux de puissance?
Oui, dans bien des cas, c’est possible. Un panneau d’éclairage n’est pas limité aux circuits d’éclairage; il peut prendre en charge toute charge qui respecte ses valeurs nominales de tension, d’intensité et d’interruption. Toutefois, pour les charges supérieures à 125 A ou les applications exigeant des valeurs nominales de défaut supérieures à 100 kA, un panneau de puissance est généralement le meilleur choix.
Combien de circuits un panneau peut-il avoir?
Il n’y a plus de limite stricte comme l’ancienne règle des 42 circuits. Les panneaux modernes peuvent prendre en charge un nombre relativement élevé de circuits, selon la taille et la configuration de leur boîtier. Les contraintes réelles sont plutôt d’ordre pratique : la quantité d’espace physique disponible dans le boîtier, la possibilité d’équilibrer uniformément la charge entre les phases, et la question de savoir si la concentration d’un trop grand nombre de circuits dans un seul panneau crée un risque pour la fiabilité.
Les panneaux d’éclairage d’ABB peuvent prendre en charge jusqu’à 84 circuits, et nos panneaux de puissance offrent jusqu’à 40 espaces X. ABB offre un outil de configuration qui aide les clients à choisir un panneau de taille optimale pour leur application.
Quelle est la différence entre un panneau de distribution et une armoire de commutation de basse tension?
Les panneaux sont montés au mur et à accès frontal uniquement. Ils servent généralement de point de distribution final, ou quasi final, pour les circuits de dérivation en aval, et peuvent être utilisés comme entrée de service public dans les applications pouvant atteindre 1 200 A. Ils peuvent offrir une valeur nominale d’interruption maximale de 200 kA, utiliser uniquement des disjoncteurs enfichables ou boulonnés, et ils sont fabriqués conformément aux normes CSA C22.2 no 29 et UL 67.
Une armoire de commutation de basse tension est un ensemble beaucoup plus grand, posé au sol, qui peut être accessible par l’avant ou par l’arrière.
Les armoires de commutation de basse tension fonctionnent généralement comme équipement d’entrée de service public de l’installation, en distribuant l’énergie électrique aux panneaux et à d’autres charges en aval importantes dans l’installation.
Elles sont conçues pour supporter des courants nettement plus élevés, avec des intensités nominales pouvant atteindre 6 000 A et un renforcement pouvant atteindre 200 kAIC. Elles utilisent une gamme de types de disjoncteurs, couvrant les MCCB, les ACB et les ICCB. Pour résister à ces intensités élevées et à ces conditions de défaut, elles sont fabriquées selon des normes différentes et plus exigeantes, avec des essais rigoureux, soit CSA C22.2 no 244 et UL 891.
Ai-je besoin d’un panneau à disjoncteur principal ou à cosses principales?
Cela dépend de l’emplacement du panneau dans le système. S’il n’y a aucun dispositif de sectionnement en amont, un disjoncteur principal est requis. Si le panneau est alimenté par une source protégée, une configuration à cosses principales constitue le choix standard et permet d’éviter le coût d’un dispositif de sectionnement redondant.
À quelle fréquence un panneau doit-il être inspecté?
Les panneaux doivent être inspectés régulièrement dans le cadre d’un programme d’entretien formel. Bien qu’il n’existe aucune exigence légale, il est généralement conseillé de vérifier votre panneau au moins une fois par année afin de repérer tout signe visible d’usure ou de dommage, et de faire réaliser une inspection professionnelle tous les trois ans.
L’équipement plus ancien, de 25 ans ou plus, doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie afin de s’assurer qu’il demeure sécuritaire et qu’il est toujours en mesure de répondre aux exigences actuelles en matière de charge. Dans bien des cas, les compagnies d’assurance auront leurs propres règles en matière d’inspection électrique.
Avertissement important
Cet article est destiné à des fins éducatives et d’information générale uniquement. Les travaux électriques doivent être réalisés par des électriciens agréés conformément aux codes et réglementations locaux. Consultez des professionnels qualifiés pour évaluer les besoins précis de votre installation système électrique.