La decima stagione del Campionato mondiale ABB FIA Formula E entra nel vivo a Città del Messico

La decima stagione del Campionato mondiale ABB FIA Formula E entra nel vivo a Città del Messico

  • La vetrina della tecnologia sostenibile torna all'Autodromo Hermanos Rodriguez per l'ottava volta
  • Il campionato motoristico completamente elettrico fa da sfondo alle soluzioni ABB per la mobilità elettrica in pista e fuori pista
  • La tecnologia ABB per gli edifici intelligenti aiuta a migliorare l'efficienza energetica

La nuova stagione del Campionato mondiale ABB FIA Formula E inizia questo fine settimana a Città del Messico. ABB, in qualità di leader tecnologico e partner del titolo, continua a utilizzarla come banco di prova per le soluzioni che contribuiranno al progresso verso un futuro più sostenibile sia in pista che fuori.

I 22 piloti entreranno nella seconda stagione dell'era Gen3 pronti a spingere ancora di  più i limiti dell'auto da corsa elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita sul circuito ad alta velocità dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Caratterizzato da lunghi rettilinei e da una successione di curve strette nello stadio del Foro Sol, il circuito è ideale per mettere in mostra le prestazioni della vettura. A causa dell'altitudine di 2.250 metri, presenta ai concorrenti e alla tecnologia una serie di sfide diverse da qualsiasi altra gara in calendario.

Karin Lepasoon, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB, ha dichiarato: "Siamo impazienti di assistere a un'altra entusiasmante stagione di azioni elettrizzanti, che mostreranno l'apice delle tecnologie che contribuiranno a far progredire la corsa alla transizione energetica e, in ultima analisi, a creare un futuro più sostenibile per tutti noi". Questo è particolarmente importante in una città congestionata come Città del Messico. La metropoli tentacolare è lo sfondo adatto per mostrare le sfide che stiamo affrontando nelle città di tutto il mondo e come possiamo combatterle attraverso l'ottimizzazione, l'elettrificazione e la decarbonizzazione".

Questo progresso nella tecnologia della mobilità elettrica è un esempio di ciò che ABB sta facendo per implementare nelle città di tutto il mondo, compreso il Paese ospitante di questo fine settimana. Nello Yucatán, ABB sta fornendo l'infrastruttura di ricarica per il progetto Ie-tram, lavorando a fianco dell'Istituto di Mobilità e Sviluppo Territoriale Urbano (IMDUT) per fornire a più di un milione di abitanti un sistema di trasporto più veloce, moderno e sostenibile con una rete ampliata di autobus elettrici. Saranno installate 16 stazioni di ricarica Terra 124 (120 KW) che consentiranno la ricarica simultanea di due veicoli e saranno utilizzate principalmente durante la notte. Inoltre, otto caricatori a pantografo HVC da 300 kW saranno forniti come parte del sistema di ricarica di opportunità, con tempi di ricarica tipici tra i quattro e i sei minuti.

La mobilità elettrica è solo una parte della soluzione per rendere le città più sostenibili. Poiché gli edifici sono responsabili di oltre il 30% del consumo energetico globale[1], è essenziale migliorarne l'efficienza. La tecnologia degli edifici intelligenti può aiutare le aziende ad agire in modo più sostenibile e a controllare i costi, dimmerando le luci, controllando l'ombreggiatura e regolando l'HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento) per ridurre il consumo energetico.

ABB Messico ha collaborato con Solueza, azienda di Monterrey esperta in soluzioni integrate per l'automazione dell'aria condizionata (HVAC), per installare un nuovo sistema per un'azienda produttrice di apparecchiature mediche nella città di Nogales, in Sonora. I sensori intelligenti ABB FusionAir® sono utilizzati per monitorare variabili quali temperatura, umidità e concentrazione di CO₂ nelle camere bianche, oltre a consentire un controllo efficiente delle apparecchiature HVAC. La soluzione di ABB ha permesso al cliente di ottenere un risparmio energetico di circa il 15% nell'automazione dei compressori e delle pompe di calore, con un risparmio di spazio del 20%.

In Messico, ABB ha più di 6.000 dipendenti e 8 siti produttivi, tra cui lo stabilimento di Nogales che ha permesso di ridurre le emissioni dell'86% grazie all'introduzione di pannelli solari e del sistema di gestione energetica ABB Ability™. Questo risultato è stato raggiunto nell'ambito del concetto Mission to Zero di ABB, un'iniziativa globale per migliorare l'efficienza energetica e consentire la decarbonizzazione degli edifici, creando soluzioni di best practice per i siti produttivi e di produzione.

La tecnologia di ABB sarà ulteriormente presentata a Città del Messico nell'ambito del programma FIA Girls on Track. Nella Stagione 10, ABB continua la sua partnership con il progetto di base che è stato ampliato per coprire tutti gli 11 weekend di gara nel 2024, raggiungendo più di 1.650 partecipanti. Il programma offre alle ragazze tra i 12 e i 18 anni l'opportunità di esplorare i diversi aspetti dell'industria del motorsport attraverso una serie di attività e laboratori. ABB organizza un workshop incentrato sulla robotica ABB, con uno dei robot collaborativi più innovativi dell'azienda, GoFa™, che consentirà alle ragazze di apprendere le competenze di base della programmazione. In qualità di partner ufficiale per la ricarica, ABB organizza anche un workshop con il suo Terra AC per insegnare ai partecipanti al programma la tecnologia di ricarica utilizzata nella serie e sulla strada.

Dopo la gara di Città del Messico, la serie si dirigerà a Diriyah, in Arabia Saudita, alla fine del mese per due gare notturne sulle strade storiche. Il calendario della stagione comprende 16 gare in 10 località mondiali, tra cui le nuove sedi: Shanghai, Misano e Tokyo.

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati.  Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.

Informazioni sulla Formula E e sul Campionato mondiale ABB FIA Formula E:

Come primo campionato mondiale FIA interamente elettrico e come unico sport certificato a zero emissioni di carbonio fin dall'inizio, il campionato mondiale ABB FIA Formula E porta le corse più spettacolari nel cuore di alcune delle città più iconiche del mondo, fornendo una piattaforma motoristica d'élite ai principali produttori automobilistici del mondo per accelerare l'innovazione dei veicoli elettrici.

La rete di team, produttori, partner, emittenti e città ospitanti della Formula E è unita dalla passione per questo sport e dalla fiducia nel suo potenziale per accelerare il progresso umano sostenibile e creare un futuro migliore per le persone e il pianeta. www.FIAFormulaE.com

Per richieste di informazioni da parte dei media di Formula E, contattare - media@fiaformulae.com

[1] https://www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2021/05/ABB_EE_WhitePaper_Smart-buildings_final-1.pdf

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp