- L'esclusivo strumento software è dotato di funzionalità drag and drop per la facile creazione di interfacce operatore personalizzate per i robot e i cobot ABB
- La funzionalità intuitiva e la libreria condivisa basata su cloud per i modelli di applicazione riducono i tempi di configurazione fino all'80%
- La programmazione senza codice abbassa le barriere dell'automazione per principianti ed esperti
ABB ha lanciato oggi AppStudioTM, uno strumento software intuitivo, senza codice, progettato per consentire agli utenti di tutti i livelli di esperienza di creare rapidamente e facilmente interfacce utente robotizzate personalizzate. Grazie a funzionalità intuitive e a caratteristiche quali una libreria condivisa basata su cloud che consente agli utenti di condividere modelli di applicazioni, AppStudio ridurrà i tempi di configurazione fino all'80%.
"La crescente carenza di manodopera specializzata richiede un'ulteriore semplificazione dell'automazione e della programmazione, soprattutto tra le piccole e medie imprese (PMI), dove la complessità è considerata un ostacolo importante all'implementazione dell'automazione robotica", ha dichiarato Marc Segura, Presidente della Divisione Robotica di ABB. "Pensato sia per i principianti che per gli esperti, AppStudio è un'interessante aggiunta all'attuale offerta software di ABB. Semplificando la creazione di interfacce per i robot, farà risparmiare agli utenti molto tempo per la configurazione e consentirà un'integrazione rapida e fluidadei robot in diverse applicazioni".
Compatibile con tutti i robot ABB sulla piattaforma di controllo OmniCoreTM, AppStudio offre una flessibilità e una facilità senza precedenti per la creazione di interfacce utente robotizzate personalizzate. Dopo aver installato il software, gli utenti possono riutilizzare un'impostazione già usata in precedenza o scegliere il materiale da una libreria basata su cloud con schemi, modelli, moduli ed esempi che consentono di selezionare opzioni in venti lingue. In alternativa, è possibile creare interfacce personalizzate per adattarsi a qualsiasi dispositivo e applicazione, compresi i FlexPendant OmniCore, i tablet e i telefoni cellulari.
AppStudio supporta anche i clienti che migrano dal controller IRC5 alla piattaforma OmniCore, riducendo significativamente il tempo necessario per ricostruire le interfacce da giorni a minuti. Questa funzione garantisce una transizione senza problemi alla tecnologia più recente, migliorando l'efficienza e la produttività.
Grazie all'intuitiva funzionalità drag-and-drop, AppStudio offre una configurazione semplificata in cui gli utenti possono aggiungere icone, menù a discesa, pulsanti e altre funzioni per adattare l'interfaccia alle loro esigenze specifiche. Assiste anche gli utenti più avanzati, che possono creare elementi di interfaccia personalizzati utilizzando un kit di componenti basato su JavaScript, il quale consente un elevato grado di customizzazione. Una volta sviluppati, questi elementi possono essere condivisi con altri utenti per semplificare la collaborazione al progetto.
Nel momento in cui viene creata l'interfaccia, questa può essere distribuita al robot ABB o a un gemello digitale nello strumento di programmazione RobotStudio® di ABB. Attraverso questa connessione, il robot può essere programmato per eseguire comandi specifici, come l'esecuzione di un'azione o l'apertura di una pinza.
Insieme allo strumento di programmazione Wizard Easy di ABB e a RobotStudio, AppStudio rende il portafoglio di robot ABB uno dei più facili da programmare, segnando l'inizio di un nuovo capitolo che vedrà i robot aperti a un nuovo pubblico di potenziali utenti.
AppStudio è scaricabile gratuitamente dal sito web di ABB.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 105.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
La Business Area di ABB Robotics & Discrete Automation è uno dei principali fornitori mondiali di robotica e automazione e oggi l'unica azienda con un portafoglio completo e integrato di robot industriali e collaborativi, di robot mobili (AMR), soluzioni complete di automazione e machine automation, potenziate dall’utilizzo dei nostri software in grado di garantire un enorme valore aggiunto. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a ottenere risultati migliori diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics & Discrete Automation supporta i clienti nella transizione verso la fabbrica intelligente e collaborativa, in modo da rendere così la loro azienda sempre più produttiva e sostenibile. ABB Robotics impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi, in circa 53 Paesi. go.abb/robotics