Distribuição de energia personalizada para um fornecimento de energia confiável e contínuo

Distribuição de energia personalizada para um fornecimento de energia confiável e contínuo

  • A EL-Future, fabricante especializada em painéis pré-fabricados com sede na Polônia, entrou em contato com a ABB para projetar uma solução personalizada de comutadores
  • O mais importante era fornecer energia estável, confiável e constante para aplicações petroquímicas críticas
  • Por meio de tecnologias de ponta, a solução oferece controle total sobre a distribuição elétrica e dados de alta precisão para monitoramento e manutenção, além de proporcionar uma economia de energia de 20%

Para o cliente petroquímico da EL-Future, o briefing era claro. A instalação precisava de uma solução personalizada em painel que fosse capaz de melhorar a confiabilidade operacional de seus sistemas, proporcionando uma fonte de energia confiável e contínua.

As customizações também precisavam medir de forma inteligente as cargas individuais sem aumentar as dimensões e a área ocupada pelo painel, sem tempo de inatividade do sistema durante o processo de instalação.

Radoslaw Dudzik, ABB Ability™ Business Development Manager, explica: “Ao projetar painéis personalizados para aplicações de missão crítica, como as da indústria petroquímica, devemos garantir que a solução possa ser instalada e mantida sem a necessidade de tempo de inatividade no local”.

“Em cada projeto personalizado, consideramos cuidadosamente como a manutenção contínua do sistema será realizada por meio do monitoramento de condições com base em dados, para que a produção não seja afetada, como pode acontecer com procedimentos de inspeção manual. Outras considerações importantes incluem a segurança e a proteção do quadro elétrico, a fácil modernização dos componentes com tempo de inatividade mínimo, além da análise de dados de desempenho em tempo real e históricos.”

  • Solução compacta System pro M InSite da ABB
  • Componentes ABB SMISSLINE® TP e trilho DIN
  • Analisadores ABB M4M
  • Comissionamento do projeto
  • ABB TwinLine N55 (IP55) + disjuntor ABB Tmax XT2

Protegendo o quadro elétrico personalizado

A ABB trabalhou em estreita colaboração com a EL-Future durante todo o processo de projeto para garantir que todos os critérios de especificação fossem superados usando as mais recentes tecnologias de ponta em quadros elétricos.

Para proteger os painéis contra danos causados por poeira e água, a equipe alojou todos os componentes dentro de gabinetes de chapa de aço ABB TwinLine N55 (IP55). Oferecendo instalação sem ferramentas e uma área fácil de usar para entrada de cabos para facilitar a instalação rápida, o TwinLine não apenas protege os componentes dos painéis durante toda a sua vida útil, mas também oferece suporte a um processo de instalação contínuo.

Dentro dos gabinetes, a equipe especificou a proteção de circuito ABB SMISSLINE® TP, o primeiro sistema de tomadas plug-in do mundo a garantir que dispositivos e componentes sem carga possam ser conectados e desconectados, sob tensão, sem a necessidade de equipamentos de proteção individual adicionais para proteger contra choques elétricos. Além disso, os RCDs do tipo F utilizados forneceram proteção aprimorada para correntes de alta frequência de até 1 kHz.

Radoslaw continua: “Nosso objetivo era construir um sistema que permitisse aos engenheiros de manutenção substituir de forma rápida e eficiente componentes ou elementos danificados, mesmo aqueles com parâmetros de corrente mais elevados, sem desativar toda a aplicação. O uso do ABB SMISSLINE TP nos permitiu projetar esses recursos com a precisão e a confiabilidade necessárias para um ambiente de missão crítica como esse.”

Monitoramento de energia e condição para confiabilidade total

O uso do disjuntor ABB Tmax XT2 garantiu que o gabinete recebesse um fornecimento de energia confiável e estável. O Tmax XT2 será responsável por proteger o circuito em modo crítico, bem como proteger e monitorar seus parâmetros elétricos básicos, incluindo a confiabilidade do próprio dispositivo.

Monitoramento da condição de vários circuitos em um espaço reduzido

O cliente da EL-Future solicitou que o sistema de painéis personalizado fosse capaz de monitorar de forma inteligente várias cargas individuais, sem aumentar o espaço ocupado pelo cubículo. Os medidores de energia padrão exigem um espaço proibitivo dentro do gabinete, e com quase 90 circuitos para monitorar, isso simplesmente não era uma opção. Em vez disso, a equipe optou pela solução System pro M compact® InSite da ABB, que oferece toda a capacidade de monitoramento inteligente necessária, em dimensões extremamente compactas.

Ao monitorar continuamente cargas individuais, é possível evitar falhas antes que elas ocorram, mantendo o tempo de atividade do sistema e otimizando o desempenho. A solução System pro M compact® InSite da ABB pode medir continuamente até 96 circuitos individuais com uma precisão de 0,5%.

A instalação de tecnologia que permite ao cliente visualizar dados importantes e medições avançadas relacionadas à condição interna do painel elétrico, além de cada carga individual, permite que os engenheiros avaliem o desempenho e a condição do sistema em tempo real. Isso facilita decisões rápidas e precisas de diagnóstico e manutenção preventiva.

Para que os dados capturados possam ser usados diariamente, a EL-Future especificou os analisadores M4M da ABB, capazes de exibir os dados visuais e as medições capturadas pela solução InSite. Esses analisadores têm interfaces coloridas grandes e exibem os dados coletados em formatos gráficos que facilitam a análise e a avaliação e economizam tempo. Eles também armazenam e recuperam dados históricos para uma visão completa do desempenho do sistema ao longo do tempo.

Todos os dispositivos usados neste sistema personalizado permitem a transmissão de dados em diferentes protocolos de comunicação para o sistema mestre, mas os analisadores M4M também permitem que os dados sejam exibidos de forma visual e visualizados em dispositivos específicos.

O sistema projetado pela EL-Future, com o apoio da equipe de especialistas da ABB, foi totalmente testado antes da entrega para que pudesse ser instalado sem a necessidade de interrupção da produção. Este sistema personalizado superou as expectativas do cliente em termos de facilidade de instalação e limites de desempenho, com uma economia de energia prevista de 20%.

Para obter mais informações sobre os sistemas utilizados para criar este quadro elétrico personalizado, visite o site da ABB. 

Para saber como tornar seu sistema elétrico mais inteligente com a ABB, visite nossa página no site:  'Beyond Connected' Safe, smart & sustainable solutions for sub distribution web page.

ABB é uma líder global em tecnologia de eletrificação e automação, viabilizando um futuro mais sustentável e eficiente em recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, de forma mais eficiente, produtiva e sustentável – superando desafios. Na ABB, chamamos isso de ‘Engineered to Outrun’. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. Suas ações são negociadas nas bolsas SIX Swiss Exchange (ABBN) e Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Eletrificação é líder global em tecnologia em distribuição e gerenciamento elétrico, da fonte à tomada. À medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 funcionários em 100 países colaboram com clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar a escala global com conhecimento local, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade. Para mais informações visite https://go.abb/electrification

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp