- La 100 de ani de la brevetare, inovația în tehnologia pentru siguranța electrică devine esențială pentru o călătorie sigură spre net zero, întrucât sursele regenerabile de energie necesită managementul rețelei.
- Primul întreruptor de tip MCB de la ABB continuă să stabilească standardele în industrie, în materie de performanță, dimensiuni compacte, conectivitate și transparență.
- Flexibil și cu un design compact, rezistent în timp, contribuie la optimizarea timpului de instalare.
Primul întreruptor miniatural (MCB) de la ABB aniversează 100 de ani de protecție a circuitelor electrice și evoluează pentru a răspunde nevoilor de sustenabilitate ale viitorului. Având în vedere că aproape un sfert din totalul incendiilor au loc în clădiri rezidențiale , MCB-ul nu numai că a revoluționat modul în care trăim, permițând locuințe sigure, dar a adus siguranța electrică în întreaga societate, de la infrastructura feroviară până la fabrici, clădiri comerciale și centre de date.
MCB-urile detectează defecțiunile electrice, cum ar fi scurtcircuitul și suprasarcina, deconectând circuitul în 10 milisecunde, de 10 ori mai repede decât o clipire de ochi. Acestea pot fi apoi resetate rapid și ușor, fără a fi necesară înlocuirea lor. Pe măsură ce facem tranziția către un viitor net zero, este esențial să creștem gradul de electrificare și să integrăm surse de energie regenerabilă diversificate. Acest lucru înseamnă că dispozitivele de protecție au de gestionat sarcini electrice și mai mari, împreună cu variațiile în ceea ce privește furnizarea și cererea de energie electrică. ABB oferă siguranță electrică pentru orice, de la panouri solare și pompe de căldură până la vehicule electrice și oferă protecție suplimentară împotriva defectelor precum curenți reziduali, supratensiuni, curenți de punere la pământ sau arcuri electrice.

Modular DIN-rail devices 
FlexLine® - new flex terminal and push-in technology 
InSite energy management system 
InSite energy management system
Aldo Sciacca, Directorul pentru Distribuția Energiei de la Divizia Clădiri Inteligente a ABB Electrificare, a declarat: "Portofoliul nostru orientat spre viitor se concentrează pe obținerea eficienței energetice și pe practici transparente și durabile. De asemenea, ne concentrăm pe instalarea ușoară, care este foarte valoroasă atunci când ne confruntăm cu lipsa forței de muncă calificate. Prin modelele noastre compacte, modulare și flexibile, permitem modernizarea clădirilor și integrarea surselor de energie regenerabilă, în mod rapid și în siguranță. Acest lucru joacă un rol esențial în asigurarea dezvoltării în siguranță a comunităților, orașelor și peisajelor urbane durabile și moderne ale viitorului nostru."
Dispozitivele de protecție actuale fac clădirile noi și vechi din întreaga lume mai sigure, mai inteligente și mai durabile. Design-ul compact permite modernizarea chiar și în clădirile istorice, unde spațiul este limitat. Structurile din lemn din cadrul multora dintre clădirile de importanță istorică din lume, cum ar fi morile de vânt Kinderdijk Windmills in the Netherlands, și Aachen Cathedral in Germany, sunt deosebit de vulnerabile la pericolele electrice, care pot duce la incendii. Sistemele electrice au fost modernizate în aceste situri din patrimoniul mondial UNESCO prin instalarea unor dispozitive de protecție compacte, pentru detecția arcului electric Arc Fault Detection Devices (AFDDs) integrate cu protecție la supracurent și curent rezidual Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent protection (RCBO), protejând aceste repere culturale pentru secolele următoare.

The evolution of MCBs - timeline 
Hugo Stotz & Patent of first resettable Miniature Circuit Breaker (MCB) 
Hugo Stotz at his electrical supplies company in Mannheim, Germany 
Today's facility at ABB-STOTZ Kontakt GmbH, Heidelberg, Germany 
Production line at ABB-STOTZ Kontakt GmbH, Heidelberg, Germany
Istoria
În 1918, predecesorul ABB, Brown, Boveri & Cie (BBC), a cumpărat Stotz Kontakt, o companie de consumabile electrice cu sediul în Mannheim, Germania. Fondatorul companiei, Hugo Stotz, a rămas la BBC și, în colaborare cu inginerul său șef, Heinrich Schachtner, a inventat primul întreruptor miniatural resetabil, un dispozitiv care a fost brevetat în noiembrie 1924.
Prin combinarea declanșatoarelor termice și magnetice într-o singură unitate reutilizabilă, întreruptorul a devenit capabil să rupă curenți foarte mari și să fie totodata resetabil, ceea ce însemna că dispozitivele nu mai trebuiau să fie înlocuite în mod recurent. În prezent, ABB are opt fabrici la nivel global care produc MCB-uri cu peste 100 de milioane de poli pe an.
[1] https://ctif.org/news/ctif-world-fire-statistics-report-no-27-now-available-download
ABB este lider de tehnologie în domeniul electrificării și automatizării, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Soluțiile companiei conectează know-how-ul din domeniul ingineriei și software-ul pentru a optimiza modul în care obiectele sunt fabricate, manipulate, alimentate și gestionate. Bazandu-se pe cei peste 140 de ani de excelență, cei peste 105.000 de angajați ABB sunt dedicați în impulsionarea inovațiilor care accelerează transformarea industrială. www.abb.com
ABB Electrification este lider mondial în tehnologie, care face posibilă utilizarea eficientă și fiabilă a energiei electrice de la sursă la priză. Având peste 50.000 de angajați în 100 de țări, colaborăm cu clienții și partenerii noștri pentru a rezolva cele mai mari provocări ale lumii în distribuția electrică și managementul energiei. Ajutăm companiile, industria și consumatorii să își administreze instalațiile și casele în mod eficient și fiabil. Pe măsură ce tranziția energetică se accelerează, electrizăm lumea într-un mod sigur, inteligent și durabil. go.abb/electrification