ABB推出AppStudio无代码软件工具简化机器人界面编程

ABB推出AppStudio无代码软件工具简化机器人界面编程

  • 具有拖放功能的独特软件工具,便于为ABB工业机器人和协作机器人创建定制化用户界面
  • 直观的功能和协作式的应用模板云库可将应用程序开发部署时间缩短80%
  • 无代码编程技术降低了初学者和专家的自动化应用门槛
  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

  • Image currently unavailable

ABB今天发布了AppStudioTM,这是一款直观的无代码软件工具,旨在使拥有不同经验水平的用户能够快速、轻松地创建定制化机器人用户界面。凭借直观的功能和特性(包括支持用户共享应用程序模板的协作式云库),AppStudio可将开发部署时间缩短高达80%。

 “熟练劳动力短缺现象日益加剧,要求我们进一步简化自动化编程流程,尤其是在中小型企业(SME)中,复杂度被视为实施机器人自动化的主要障碍。”ABB机器人业务部全球总裁马思康表示,“AppStudio为新手用户和专家用户而设计,是ABB现有软件产品中一款令人激动的补充工具。它可以更加容易地创建机器人界面,为用户节省大量的开发部署时间,并允许在不同的应用程序之间实现机器人快速无缝集成。”

AppStudio可与OmniCoreTM控制器平台上的所有ABB机器人兼容,为创建定制化机器人用户界面提供了前所未有的灵活性和便利性。安装软件之后,用户可以选择重新使用之前的设计,也可以从云库中选择模板、模型或示例,软件同时提供20种语言选项以供选择;用户还可以创建定制化界面,以适配任何设备和应用程序,包括OmniCore FlexPendant示教器、平板电脑和手机。

另外,AppStudio还支持客户从IRC5控制器迁移到OmniCore平台,将重建界面所需的时间从几天大幅缩短到几分钟。这一特性能够确保平稳过渡到ABB最新技术,从而提高效率和生产率。

AppStudio具有直观的拖放功能,极大地简化了开发方式,用户可以添加图标、下拉菜单、单击按钮或操作其他功能,以根据自己的需求定制界面。它还支持更高阶的用户,他们可以使用基于JavaScript组件的工具包来构建自定义的用户界面元素,从而实现高度定制化。一旦开发完成,这些元素可以与其他用户共享,以便于项目的高效协作。

界面一旦创建完成,可以部署到ABB机器人或ABB RobotStudio®编程工具的数字孪生系统中。通过这种关联,用户可以对机器人进行编程以执行特定的指令,例如执行某个动作或打开一个夹具。

AppStudio与ABB的Wizard简易编程工具以及RobotStudio相结合,使ABB的机器人产品组合成为最易于编程的产品之一,这标志着一个新篇章的开始,机器人将向更广泛的潜在用户群体开放。

AppStudio 可从 ABB 网站免费下载。

ABB 的综合机器人平台旨在支持工程生命周期的每个阶段,无缝集成项目概念、设计、操作和优化。 通过平台驱动的方法和通用数据模型,ABB 确保自动化项目高效、准确和创新。

ABB 是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越典范——即‘Engineered to Outrun’。公司拥有140余年历史,全球员工超过10.5万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。

ABB机器人与离散自动化作为全球领先的机器人和机械自动化供应商,专注于提供机器人、自主移动机器人和机械自动化解决方案等全套产品组合,通过ABB自主软件设计与集成,为客户创造更高价值。我们致力于帮助汽车、电子、物流等不同领域、不同规模的企业增强发展韧性、提升运营效率、提高生产柔性,从而成就卓越典范;同时助其迈向互联、协作的未来工厂,实现更精益、更清洁的运营,创造美好未来。ABB机器人与离散自动化拥有超过1.1万名员工,遍布于全球53个国家的100余个地区。go.abb/robotics

链接

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp