ABB全新Lite+系列助力电子制造持续高效运转

ABB全新Lite+系列助力电子制造持续高效运转

应对电子制造行业的速度挑战

电子制造商正持续面临提速与精度的双重压力。随着智能手机、TFT显示屏(薄膜晶体管液晶显示器)和半导体等设备需求攀升,挑战不仅在于快速生产,更需实现可靠的大规模制造,并将生产中断降至最低。

然而在许多工厂中,生产仍依赖独立运行的自动化工作站。这些单点设备虽能独立高效运作,但在整体流程协同方面存在明显不足。零件在不同设备间的转移会降低整体节奏,增加额外处理步骤,并可能导致错误和延误。

构建更互联、更协同的生产线已成为行业刚需。这正是ABB IRB 1100 Lite+机器人的价值所在——它通过连接不同系统,保持零件流转、产线平衡和生产稳定性。

挑战:流畅生产中的衔接断层

 When it comes to tying them into a continuous workflow though, things can become difficult.多数电子装配线包含多种专用工站:表面贴装、邦定、检测、最终测试等。这些工站通常独立设计并针对单项任务优化。但当需要将它们整合为连续工作流时,问题便随之显现。

各工站节拍难以完全匹配,人工转运拖慢整体节奏,任何微小中断都可能引发连锁延误。

随着产量提升和产品设计迭代,这些效率损耗不断累积。制造商需要一种既能填补衔接空缺,又无需废弃整个系统的解决方案。

解决方案:保持产线持续运转的机器人

在某装配线应用中,ABB IRB 1100 Lite+正是为解决这一痛点而部署。它并非替代现有设备,而是作为协同伙伴连接生产流程,处理传统自动化难以胜任的工序过渡。

IRB 1100 Lite+负责将物料在不同阶段间转运,对零件进行精准排布,为后续工序做好准备。其在精密零件处理和狭窄空间作业方面表现尤为出色,完美契合柔性生产需求。

成果:更高效、更可控的生产线

引入IRB 1100 Lite+后,生产效率不仅得到提升,稳定性也显著增强。通过设备联接与空缺填补,该机器人有效减少人工交接,保持工艺协调,确保系统内零件稳定流转。

这一成就的核心在于ABB先进运动控制技术提供的卓越速度与精度。在该装配线应用中,Lite+机器人以低至0.01毫米的重复定位精度†,在短短15.83秒内完成完整作业周期。

成效令人瞩目:通过机器人提升的效率,制造商实现了每日9,503件††的产出能力。此外,得益于机器人可快速重新编程的特性,同一产线能轻松适配新产品型号,大幅降低转换中断。

核心价值

在电子制造领域,速度固然重要,但精度同样关键,而保持生产流畅无间断的能力更构成重要竞争优势。ABB IRB 1100 Lite+专为基础物料处理任务设计,通过连接生产各个环节,助力制造商实现最佳平衡。

Lite+系列机器人体积虽小,但却能在合适的位置创造巨大价值。


了解更多IRB 1100 Lite+ 相关信息。

点击此处了解更多电子制造机器人解决方案

欲了解更多信息,请联系我们

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp