Como reduzir a pegada de carbono da sua produção de metais, aumentando a pegada digital.

Fazer mais com o digital na indústria metalúrgica significa aproveitar todo o potencial dos dados para descobrir novas possibilidades de crescimento e eficiência. Significa prever e otimizar a procura de energia e as emissões. Aumentando sua eficiência geral rastreando e planejando a movimentação de materiais. Melhorar a qualidade do produto final com controle avançado de processo. Se você deseja manter suas operações tão fortes quanto os produtos que são produzidos na sua planta, deixe a ABB mostrar como fazer mais com o digital.


 O que em sua mente: Desafios


 E na nossa: Fazendo mais com o digital

Impacto Ambiental/Econômico:
A crescente pressão das regulamentações relacionadas ao CO2 impacta a estrutura de custos do fabricante

As soluções digitais da ABB podem otimizar redes de energia em usinas siderúrgicas (prever e otimizar a demanda de energia, gases combustíveis, etc., em uma instalação siderúrgica integrada) e monitorar a eficiência termodinâmica e elétrica para identificar problemas que aumentam o consumo de energia.

Com 60% da energia da usina siderúrgica integrada sendo consumida por EAFs (fornos elétricos a arco), é importante prever e otimizar a carga.

Produtividade:
Pressão crescente para melhorar a produtividade com otimização de custos ($/tonelada)

A ABB pode atuar de ponta a ponta: detectar dados, analisá-los e obter insights sobre os benefícios devolvendo os dados para sistemas TO. Nossas soluções se aplicam a toda a cadeia de valor da produção de aço – automatizando a entrada de pedidos, validação, rastreamento de pedidos e garantindo que os pedidos atendam aos padrões de qualidade. A otimização do desempenho geral da planta melhora a qualidade da produção e o ciclo de vida dos ativos.

Envelhecimento da mão de obra:
Possui mais impacto em países da União Europeia

Equipes conectadas, o desempenho dos ativos e outras soluções digitais da ABB permitem a eficiência da mão de obra, diminuem as cargas dos operadores e apoiam um ambiente de trabalho mais saudável.

 

Pilares de valor digital e argumentos

Sustainability

Pilar: Sustentabilidade

Produto: ABB Ability™ Energy Management System
Promessa: Retorno rápido do sistema inicial
Exemplo: Módulos 1, 2 e 3: Otimização Energética – Monitoramento e relatórios em tempo real; gestão do balanço da energia; previsão de energia; otimização dos custos de energia com base na geração, no consumo e no mercado;
Grey line
Asset performance

Pilar: Desempenho dos Ativos

Produto: ABB Asset Performance Management
Promessa: 500K€ em economias de custos de manutenção ao ano
Exemplo: Laminação a frio, Europa – Aumento da disponibilidade da linha em 5% com monitoramento da condição dos ativos com base nas condições e abordagem de manutenção preditiva. ABB Ability™ Asset Vista instalado na CELSA Barcelona.
Grey line
Process performance

 

Pilar: Desempenho do Processo

Produto: ABB Ability™ Expert Optimizer
Promessa: Redução de 15% no desvio padrão
Exemplo:
 Planta de pelotização, Índia - Otimizando o secador da planta de pelotização e os queimadores da máquina de endurecimento

Grey line
Connected workforce

Pilar: Equipes conectadas

Produto: Suporte remoto visual
Promessa: FAT 100% bem-sucedido sem custos de viagem
Exemplo: Laminação de aço, Espanha – AR usada com áudio, vídeo, compartilhamento de documentos e anotações em tempo real para um upgrade
Grey line
Cyber security

Pilar: Segurança cibernética

Produto: ABB Ability™ Protect
Promessa: Gerenciamento de segurança centralizado
Exemplo: Siderurgia, Oriente Médio – Para reduzir riscos e gerenciar eficientemente a postura de segurança
Grey line

Veja como estamos fazendo mais com o digital

Estudos de caso

Insights dos especialistas

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language