观点 | 2024年8月19日

Jari Tukia,ABB全球仪器仪表业务线销售经理,分享了他对面向未来的解决方案需求的看法,这些解决方案可满足管理、处理和分配系统的复杂需求。

在这个快节奏和技术驱动的世界,对先进的仪器仪表解决方案的需求比以往任何时候都要高。工业和公用事业在努力提高运营效率、准确性和可靠性时,也面临着重大挑战和机遇。

在ABB,我们致力于提供面向未来的仪器仪表,将高性能、模块化和尖端的物联网连接完美融合。让我们探讨采用能够适应快速发展的技术的好处,以及这如何显著提高性能。

Jari Tukia

 

需要面向未来的仪器仪表
面向未来的仪器仪表是指随着技术的发展而设计的设备和系统。未来证明解决方案对于应对现代水管理、处理和分配系统的日益复杂和需求至关重要。通过将高性能功能与强大的物联网连接和模块化设计相结合,ABB 的仪表产品为客户提供了一条可持续发展的道路。

 

高性能:推动准确性和处理高悬浮固体的界限 
面向未来的仪器仪表的一个重要方面就是高性能。对于水行业来说,这意味着即使在具有挑战性的条件下,也能实现卓越的准确性和可靠性。这可能意味着更好的准确性、零点稳定性,甚至在恶劣环境中进行测量。

 

不同应用的准确性 
精准的流量测量对于有效的水资源管理至关重要。电磁流量计必须在测量中提供可靠的重复性,确保水流量以高度确定性进行监控和控制。这种能力对于从输水管网到污水处理厂的各种应用至关重要,因为在这些应用中,精准测量对于提高运营效率和遵守法规至关重要。

 

处理高悬浮固体 
水和废水应用通常涉及悬浮固体含量较高的流体。传统的流量计在这种情况下可能难以应对,导致读数不准确和维护困难。ABB的流量计即使在悬浮固体含量高的情况下也能可靠运行,确保连续准确的测量。这种坚固性可以减少停机时间和维护成本,为我们的客户带来显著优势。

 

物联网连接:利用以太网、Profinet等技术改变水管理 
将物联网连接集成到仪表中,正在彻底改变水系统的监控和管理方式。ABB的流量计和其他仪器仪表产品配备了先进的通信接口,包括以太网和Profinet,为我们的客户提供了许多好处。

 

实时数据和远程监控 
物联网连接实现了实时数据采集和远程监控,使操作人员能够即时了解水系统的情况。借助以太网和Profinet功能,我们的流量计可以无缝连接到现有的工业网络,提供连续的数据流并实现主动管理。这种实时可见性有助于在问题升级之前被识别和解决,确保更顺畅的运行和减少停机时间。

 

增强决策和预测性维护 
访问实时数据使决策者获得可操作的洞察。通过利用从联网的流量计收集的数据,操作员可以做出明智的决策来优化流程和提高效率。此外,物联网连接还有助于进行预测性维护,在潜在问题引起重大中断之前识别和解决它们。这种主动方法不仅延长了设备的使用寿命,还最小化了维护成本和运营中断。远程验证功能允许实时资产管理,反过来降低拥有成本。

 

可扩展性和未来准备性 
物联网启用的仪表提供可扩展性,允许水公用事业根据需要扩展其系统。无论是添加新的测量点还是集成额外的传感器,ABB的模块化方法确保我们的解决方案可以随着客户需求的增长而增长。这种未来准备性是一个关键好处,提供了适应变化要求和技术进步的灵活性。

 

模块化:实现更快交付和增强定制 
模块化设计是ABB开发新一代电磁流量计的核心理念。这一概念具有显著的优势,尤其是在交付周期和定制选项方面。

 

更快的交付 
在当今竞争激烈的格局中,加快仪表解决方案交付时间对运营商的成功至关重要。ABB的模块化设计可以加快组装和测试过程,显著缩短交货时间。这意味着客户可以更快地实施他们的解决方案,提高运营效率和对市场需求的响应速度。

 

增强的定制 
模块化可实现高度定制,使客户能够选择和配置特定应用所需的确切组件和功能。这种灵活性确保每个解决方案都能满足独特的运营要求,提供最大的价值和性能。通过提供Modbus、Ethernet、Profinet等插件卡,ABB的流量计可以轻松适应各种通信标准,确保无缝集成到现有系统中。

 

水行业的实际应用 
让我们来看看 ABB 面向未来的仪表在水行业中的一些实际应用。

 

优化水处理过程 
在水处理厂,准确的流量测量和实时数据对于流程优化至关重要。ABB 电磁流量计精度高,能够处理高悬浮固体,可确保对水流量进行精确监测。结合物联网连接,操作人员可以持续跟踪性能,进行数据驱动的调整,并提高处理效率。从而提高水质,降低运营成本。

 

增强配水管网
配水管网需要可靠的流量测量来管理供水和及时发现泄漏。ABB 流量计配备以太网和 Profinet 接口,可提供整个配水管网的实时水流数据。通过这种连接,可以立即检测到异常情况,从而对潜在的漏水问题做出快速反应,最大限度地减少水量损失。从而实现更高效、更可持续的配水系统。

 

改善废水管理 
废水管理涉及处理复杂多变的流量。ABB 流量计专为在这种条件下可靠运行而设计,即使在悬浮固体含量较高的情况下也能进行精确测量。物联网连接通过提供实时监控和预测性维护功能,进一步加强了污水管理。这可确保持续运行,降低环境事故风险,并降低维护成本。

 

结论 
采用面向未来的仪器仪表是水行业的一项战略举措,可在性能、连接性和模块化方面带来显著优势。ABB致力于提供高性能解决方案,结合先进的物联网能力和模块化设计,确保我们的客户能够应对当前和未来的挑战。通过采用这些技术,水务公司可以在运营中实现更高的效率、准确性和可持续性。

在ABB,我们致力于推动仪表领域的创新和卓越,帮助我们的客户应对现代水管理的复杂性。我们面向未来的解决方案旨在提供在不断变化的环境中取得成功所需的可靠性和灵活性。携手并进,我们正共同塑造着水行业的未来。


了解更多:https://new.abb.com/products/measurement-products/flow/electromagnetic-flowmeters


分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language