您还可以这样浏览该页面

能源评估


不论您的电机驱动何种应用,泵和风机还是压缩机和搅拌机,其能耗往往高于实际需求。原因多种多样,例如:

  • 电机容量过大

  • 电机效率低下

  • 电机始终全速运行而无视负载波动

  • 资产维护不善

ABB能源评估服务可深入洞察电机驱动应用的运行性能,帮助企业在寻求节能减排、可持续发展的道路上做出更好的决策。我们有两种能源评估服务类型可供您选择,这两种类型也可同时使用。此外,能源评估还可作为服务方案纳入到ABB运动控制无忧服务协议中。

  • 特定应用 - 针对未配备智能传感器的电机驱动风机、泵和压缩机应用。通常需要上门服务来手动收集特定设备的数据。

  • 数字化传动链 - 针对配备ABB Ability™智能传感器的电机,从数字化连接的整个电机组中定期远程收集数据,更新能源使用情况。也可根据您的需要安排上门服务。


能源评估服务的优势

  • 避免能源浪费并削减成本 – 识别工厂中的高耗能应用,削减能源浪费并评估成本节约潜力。
  • 减少碳排放 – 帮助企业发掘减排潜力,满足当地环境法规要求并达成可持续发展目标。
  • 降低总拥有成本 – 了解高效电机和传动的投资回报速度,以及降低能耗对总拥有成本的影响。
  • 减少运营中断 – 在不影响设施运营的情况下开展评估。可在常规维护停机期间安装评估所推荐的新设备,从而避免生产中断。

ABB专家可以帮助您确定合适的ABB能源评估服务。我们会深入了解您的生产工艺,排查能源浪费的应用。然后基于您的电机和传动清单,助您选择合适的能源评估服务类型。


下载和链接





Related offering

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language