Nota de prensa 2023-10-09 Marathon Gold selecciona a ABB como proveedor de automatización integrada de procesos y energía para el proyecto Valentine Gold Marathon Gold ha acordado un contrato con ABB para diseñar y poner en marcha el sistema de control de procesos y energía para su proyecto Valentine Gold en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá, lo que acerca el proyecto a una puesta en marcha oportuna. El pedido se registró en el tercer trimestre de 2023. Actualmente en construcción, la operación de minería a tajo abierto y molienda
Nota de prensa 2023-09-21 ABB lanza al mercado caudalímetros más rápidos y confiables para la industria de procesos ABB lanza al mercado los caudalímetros CoriolisMaster y ProcessMaster, que pueden alimentarse a través del mismo cable Ethernet utilizado para la transmisión de datos, lo que elimina la necesidad de utilizar cables independientes. La nueva función reduce el tiempo y el costo de instalación, y aumenta la velocidad y la confiabilidad de la transmisión de datos. Uno de los principales retos a los que
Nota de prensa 2023-09-19 ABB ilumina el cielo de Bilbao con un espectáculo de 200 drones Hace unos días, la ciudad de Bilbao fue testigo de un espectacular hito de innovación protagonizado por ABB, compañía líder tecnológica en electrificación y automatización, que llevó a cabo su primer ABB Drone Show durante el ABB GMD (Gearless Mill Drives) Users conference. Fueron 200 los drones que iluminaron el cielo nocturno en una fascinante danza de luces, colores y precisión. El ABB GMD User
En exposición sobre crisis hídrica 2023-09-11 ABB en Chile destaca importancia de eficiencia energética para la gestión del agua Promover la importancia de los recursos naturales y resaltar el papel protagónico del agua, tanto en los procesos industriales como en su uso diario, ese es el rol que la compañía ABB en Chile, busca desempeñar con su participación en la muestra “Confluencias”. Organizada por la Embajada de Suiza en Chile, junto al Metro de Santiago en la galería SuizSpacio estará hasta el 15 de noviembre en el
Nota de prensa del Grupo 2023-08-10 Norge Mining y ABB diseñarán una mina de próxima generación para ayudar a cumplir los objetivos para la transición energética en Europa ABB está colaborando con Norge Mining para llevar a cabo un estudio FEED (Front-End Engineering Design) para una futura producción minera aguas arriba, que tiene el potencial de suministrar minerales utilizados en vehículos eléctricos y paneles solares necesarios para la revolución de la energía limpia y la demanda de fertilizantes, durante al menos 50 años. El depósito contiene grandes recursos
Nota de prensa del Grupo 2023-07-25 ABB lanza al mercado un nuevo modelo de E/S para satisfacer las demandas digitales de la industria de petróleo y gas El nuevo y evolucionado sistema XIO de E/S remotas inteligentes, consiste en una gran variedad de dispositivos "todo en uno" para supervisar, controlar y gestionar aplicaciones de flujo en el sector de petróleo y gas. Los módulos ABB XIO-08, ABB XIO-04 y ABB XIO-00 funcionan como una extensión de los Controladores Modulares Remotos (RMC) de ABB, proporcionando mayor capacidad de E/S y mejorando la
Nota de prensa del Grupo 2023-07-25 ABB celebra 10 años desde su readquisición de la fábrica de motores anulares para minería, con una sólida cartera de pedidos de fabricación ABB está preparada para celebrar esta semana su décimo aniversario desde que volvió a adquirir el negocio de motores anulares para sistemas de accionamiento de molinos sin engranajes. El líder en tecnología marca el hito con récords de número total de empleados, número de mujeres en puestos clave en la dirección de la fábrica y número de motores producidos en el último año en la fábrica de ABB
Nota de prensa 2023-07-19 Escalabilidad, flexibilidad y eficiencia energética al siguiente nivel con el sistema InSite de ABB La gestión inteligente de la energía y la carga ha alcanzado un nuevo e importante hito con la evolución del sistema de gestión energética InSite. Ampliado para cubrir tanto la subdistribución como la distribución final, ahora se escala para ofrecer total transparencia y capacidad de gestión de la carga a cualquier proyecto residencial, comercial o industrial. Inteligente y capaz de recopilar un
Nota de prensa del Grupo 2023-06-29 ABB celebra 85 años de la tecnología que revolucionó el monitoreo de emisiones ABB celebra 85 años de la tecnología que revolucionó el análisis de gases y el monitoreo de emisiones en plantas químicas, refinerías, industrias de pulpa y papel, metalúrgicas, centrales eléctricas, cementeras, entre otras. Cuando se comercializó en 1938, URAS era conocido como el primer “registrador de absorción por infrarrojo” (en Alemán, Ultra Rot Absorptions Schreiber), un analizador de gases
Nota de prensa 2023-06-15 Gracias a la colaboración entre ABB y Perenti se recibe un contrato para realizar un estudio de mina totalmente eléctrica del operador australiano IGO La colaboración de ABB y el grupo de servicios mineros Perenti ha recibido su primer contrato por parte del operador minero australiano IGO Ltd. para proporcionar un estudio de mina totalmente eléctrico para la electrificación subterránea completa del Proyecto Cosmos Nickel de IGO en el oeste de Australia. Los expertos de las tres compañías trabajarán juntos para proporcionar un camino para el