Die beste USV-Batterie hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Betrachten wir drei Szenarien und welche Technologie jeweils passt.
Kleine Serverräume, Rechenzentren und Büroumgebungen
VRLA funktioniert in diesen Anwendungen gut – besonders wenn Sie ausreichend Platz haben, das Gewicht keine Rolle spielt und Sie nur kurz Zeit zum Speichern von Dateien nach einem Stromausfall benötigen.
Lithium-Ionen ist jedoch die bessere Wahl, wenn der Platz knapp ist. Auch wenn Sie die Gesamtbetriebskosten im Blick haben und eine längere Überbrückungszeit nach Stromausfällen brauchen, führt kein Weg an Li-Ion vorbei.
Beide USV-Typen lassen sich mit zusätzlichen Batterien erweitern (wenn Sie die flexible Lösung von ABB wählen), aber bei VRLA benötigt das System schnell viel wertvollen Platz. Insgesamt wiegt die VRLA-Lösung bei gleicher Batteriekapazität etwa dreimal so viel.
Außenanwendungen und extreme Temperaturen
Eine VRLA-USV eignet sich gut für Innenräume mit moderaten Temperaturen. Auch Vibrationen sind für eine robuste VRLA-Batterie kein großes Problem – vorausgesetzt, der Hersteller hat das Gerät gründlich getestet.
Lithium-Ionen ist dagegen in der Regel die richtige Lösung für den Außenbereich, besonders wenn Platz knapp ist und die Temperaturen zeitweise über 25°C steigen können. Beispielsweise setzen Bahnen in heißen Ländern auf Lithium-Ionen-USV, wenn diese auf dem Dach montiert werden müssen.
Heimanwendungen wie Homeoffice und Gaming
VRLA ist eine gute Lösung für viele Homeoffice-Setups, wenn Sie ausreichend Platz haben. Wenn Ihr Hauptziel darin besteht, Datenverlust zu vermeiden, bietet eine VRLA-Lösung genug Vorwarnzeit zum Speichern und Schutz vor Datenkorruption.
Manche Nutzer bevorzugen jedoch auch zu Hause Lithium-Ionen. Diese Geräte sind pflegeleicht, langlebig und haben einen kleineren Platzbedarf. Für Gamer, die nur vermeiden wollen, dass ein Stromausfall ihren Spielfortschritt löscht, reicht eine VRLA-USV völlig aus. Wer aber auch bei längeren Stromausfällen stundenlang weiterspielen möchte, ist mit Lithium-Ionen besser beraten.
Finden Sie die richtige VRLA- oder Lithium-Ionen-USV
Vielleicht brauchen Sie nur wenige Minuten Überbrückungszeit oder mehrere Stunden zusätzliche Laufzeit. Vielleicht möchten Sie die Anschaffungskosten mit einer VRLA-USV minimieren oder die laufenden Kosten mit einem Lithium-Ionen-Modell senken.
Was auch immer Ihre Prioritäten sind – Sie finden eine passende ABB PowerValue USV.
Das können Sie erwarten:
- Die flexibelste einphasige USV am Markt, da Sie sowohl bei VRLA- als auch bei Lithium-Ionen-Modellen externe Batterien hinzufügen können.
- Höhere Sicherheitsstandards dank eines BMS, das speziell für USV-Anwendungen entwickelt wurde. Es gibt Ihnen detaillierte Einblicke in den Batteriezustand, sodass Sie wissen, wann das System ersetzt werden sollte oder ob etwas Schäden verursacht.
- Gründliche Tests und Prüfungen durch ABB-Experten. So stellen wir sicher, dass die Geräte langlebig sind und auch anspruchsvollen Einsatzbedingungen gewachsen sind.