Medienmitteilung 2023-05-04 ABB und Formel E vergeben neu Auszeichnung für Fahrer mit den meisten Positionsgewinnen ABB und die Formel E haben heute eine neue Auszeichnung vorgestellt – den «ABB Driver of Progress Award». Geehrt werden soll damit jeweils der Fahrer, der in einem E-Prix die meisten Positionen gutmacht. Sich bei der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft durch das Feld nach vorne zu arbeiten und Punkte zu sammeln, ohne dabei zu viel Energie zu verbrauchen, erfordert eine sorgfältige Balance zwischen
Webstory 2023-05-03 ABB schliesst Übernahme des Geschäfts mit NEMA-Niederspannungsmotoren von Siemens ab ABB hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Übernahme des Geschäfts mit NEMA-Niederspannungsmotoren von Siemens abgeschlossen hat. Die Transaktion war am 11. August 2022 angekündigt worden. Angaben zu den finanziellen Details der Übernahme wurden nicht gemacht. Das Geschäft mit rund 600 Mitarbeitenden erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von etwa 63 Millionen US-Dollar. Die Akquisition
Medienmitteilung 2023-04-25 Konzernergebnis des 1. Quartals 2023: starker Start ins Jahr Die Kundenaktivitäten im ersten Quartal waren lebhaft. Trotz des sehr hohen Vergleichswerts im Vorjahr konnten wir den Auftragseingang bei einer positiven Entwicklung in drei der vier Geschäftsbereiche um 1 Prozent (9 Prozent auf vergleichbarer Basis) steigern. Im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation erhöhte sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem hohen Niveau
Medienmitteilung 2023-04-25 ABB will ADR von New Yorker Börse NYSE nehmen ABB plant, ihre American Depositary Receipts (ADR) von der New Yorker Börse (NYSE) zu nehmen und letztlich die Deregistrierung der ADR und der zugrundeliegenden Aktien nach dem US-Börsengesetz (US Securities Exchange Act of 1934) zu beantragen. Im Zusammenhang mit der Dekotierung der ADR von der NYSE will ABB ihr gegenwärtiges «sponsored» Level-II-ADR-Programm in ein «sponsored»
Medienmitteilung 2023-04-20 ABB Formel E präsentiert in Berlin am World Earth Day die Zukunft der Elektromobilität An diesem Wochenende kehrt die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft auf das Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof zurück, in Europas grösstem Elektroautomarkt. Die 2,355 Kilometer lange Strecke mit 10 Kurven ist ein besonderer Austragungsort, da der grobe Beton auf dem ehemaligen Flughafengelände die Fahrer vor andere Herausforderungen stellt als der gewohnte Asphalt der
Medienmitteilung 2023-04-04 ABB investiert 170 Millionen US-Dollar in den USA ABB beschleunigt ihre Wachstumsstrategie in den USA mit Investitionen von rund 170 Millionen US-Dollar und schafft damit hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Entwicklung, Produktion und Distribution. ABB hat sich zum Ziel gesetzt, in den USA weiter zu wachsen und investiert in ihr Elektrifizierungs- und Automatisierungsgeschäft, um der steigenden Nachfrage von branchenführenden Kunden gerecht zu
Medienmitteilung 2023-03-31 ABB startet neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde US-Dollar ABB beginnt am 3. April 2023 ihr bereits angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1 Milliarde US-Dollar. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von ABB entspricht dies einer Höchstzahl von rund 30 Millionen Aktien. Pro Handelstag können im Rahmen des neuen Programms maximal 762'196 Aktien zurückgekauft werden.
Medienmitteilung 2023-03-23 ABB plant weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1 Milliarde US-Dollar nach Abschluss des Programms 2022-2023 ABB hat ihr im April 2022 lanciertes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Mit diesem Rückkaufprogramm hat ABB in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 67 459 000 Aktien – entsprechend einem Anteil von 3,29 Prozent ihres zu Beginn des Rückkaufs ausgegebenen Aktienkapitals – für einen Gesamtbetrag von rund 2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Darin enthalten sind die verbliebenen 1,2 Milliarden
Medienmitteilung 2023-03-23 Aktionäre von ABB genehmigen alle Anträge an die Generalversammlung 2023 Die Aktionäre von ABB haben alle Anträge des Verwaltungsrats an die heute in Zürich, Schweiz, abgehaltene Generalversammlung 2023 genehmigt. An der Generalversammlung nahmen insgesamt 603 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die zusammen mit der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin 61,4 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten.
Medienmitteilung 2023-03-22 ABB Formel E zeigt im motorsportbegeisterten Brasilien, was Energieeffizienz heisst An diesem Wochenende ist die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft zum ersten Mal zu Gast in Brasilien. Das Land liegt auf Platz sieben der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, und der Motorsport hat in Brasilien eine lange Tradition und sehr viele Fans. Auf dem «São Paulo Street Circuit» werden aufgrund der drei langen Geraden von den brandneuen leistungsstarken Gen3-Boliden hohe Geschwindigkeiten